工厂控制面板上的工程师

连接。 保护。 优化。

Belden Horizo​​n 是一个统一的、与供应商无关的 OT 平台,它将工业网络、OT 数据操作、边缘编排和网络安全结合在一起。 该平台目前处于 Beta 测试阶段,它将深度网络智能与 OT 数据上下文相结合,以推动 IT/OT 融合,从而释放更高水平的可靠性、可见性和性能。
Getty Image 1195482805 修改版 01,调整了颜色,修饰了细节,并添加了紫色。

为什么选择贝尔登地平线

大多数平台要么专注于网络,要么专注于 OT 数据。 Belden Horizo​​n 独具特色地同时满足了这两方面的需求。 结果:更快的推广速度。 更快地解决问题。 提高正常运行时间。

网络感知型 OT 数据运维

利用实时网络上下文分析和验证 OT 数据,以提高洞察力、准确性和根本原因分析能力。

数据感知网络运营

基于 OT 运行感知和过程信号优化网络行为。

一个运营框架

用单一的开放平台取代分散的工具,该平台有助于协调结果并跨站点扩展。

看看贝尔登地平线能带来哪些可能性

重新设计的 Belden Horizo​​n 在一个统一、直观的界面中集成了五项功能。
他把专业人士放在程序员身上

网络编排

集中化设计、配置和管理您的 OT 网络。 通过资产发现和调试克服复杂性,并应用基于意图的网络配置,以实现更快的部署、一致的更新和更简单的日常操作。
商人、电脑屏幕和股票市场融资、团队合作或与互联网、网络或储蓄的联系。 图表、使用电脑、数字应用程序或金融科技进行交易或图表的男性或女性

网络洞察

通过统一的网络健康评分和分析工具,深入了解您的 OT 网络的运行状况,这些工具可用于分析整个环境中的流量、日志和设备行为。 快速识别异常活动,了解端到端通信关系,加快根本原因分析,以减少停机时间并保持可靠、高效的运行。
工业 4.0 现代工厂:项目工程师与控制设施生产线的女操作员交谈,使用带有显示 AI 的计算机屏幕,机器学习增强装配过程

OT 数据运维

通过内置传感器库的支持,从各种协议的传统和现代工业设备中收集信息,从而解锁 OT 数据。 Belden Horizo​​n 在边缘端对这些数据进行规范化和上下文关联,将原始 PLC 和传感器数据转换为可用于分析的数据流。 团队可以更快地排除故障,提高可见性,并做出更好的数据驱动型决策。
工厂车床控制工程师

边缘管理

通过单一平台远程管理边缘网关、应用程序和连接的 OT 资产,集中控制您的边缘基础设施。 无需现场访问即可部署、更新、监控和停用边缘应用程序。 结果:简化了生命周期管理,提高了分布式工业环境中的运营灵活性、一致性和正常运行时间。
网络安全、黑人、眼镜上的代码反射、办公室里的黑客攻击和软件更新。 非裔美国男性员工,程序员或 IT 专家,戴眼镜,专注工作,精通云计算。

网络安全

利用网络洞察力保护您的 OT 环境,识别风险并安全远程访问,从而简化故障排除。 这些功能通过 Belden Horizo​​n 提供——这是一个受强大访问控制和用户验证保护的安全平台。

看看贝尔登地平线能带来哪些可能性

重新设计的 Belden Horizo​​n 在一个统一、直观的界面中集成了五项功能。

赋能你的团队

一名年轻男工程师在服务器机房使用笔记本电脑的照片

网络工程师

借助 Belden Horizo​​n,网络工程师可以在部署前设计和验证网络,并通过基于意图的策略实现配置自动化。 人工智能辅助的洞察力,加上对运营技术 (OT) 运行情况的可见性,可以帮助您更快地发现和解决问题。

控制室工程师、控制系统经理、技术人员通过多个监视器监控程序

控制工程师

Belden Horizo​​n 帮助控制工程师访问可信的、上下文相关的 OT 数据,将过程行为与网络状况关联起来,并在无需 IT 复杂性的情况下部署边缘应用程序。

特写镜头:一位女程序员在家里的办公室里工作到深夜,处理复杂的软件开发任务。 软件开发,人工智能和编程。

网络安全工程师

Belden Horizo​​n 将网络和 OT 可视性统一起来,使网络安全工程师能够采用整体方法来检测和管理威胁。 Belden Horizo​​n 还提供安全、可审计的远程访问。

现在开始换班。

OT 连接和智能的新时代即将开启。 抢先一步了解真相。
科技背景图