XTran产品系列

Belden Xtran 底层的 MPLS-TP 技术避免了为服务提供商开发的通用电信解决方案的复杂性。 由于其环境规格、格式和容量,XTran 系列支持定制的网络解决方案。

特点 & 优点

  • 通过网络和硬件冗余实现网络弹性(模块化热插拔)
  • 网络融合,满足支持IP/以太网和传统接口的IT/OT要求
  • 经过环境强化(IEEE 1613、IEC 61850-3、EN50121-4),具有扩展的温度范围
  • 使用 TXCare 进行网络管理系统编排,这是一个直观而强大的平台,可确保网络的完整性
  • 网络切片确定数据流量的优先级并分配带宽,以保持所有服务的预定义服务质量
XTran产品系列概述
  • 项目实现服务
  • 服务包
  • XTran Care
  • XTran培训

 

>登录 XTran 客户和合作伙伴门户

 

Belden产品组合

凭借为工业客户更换传统电信网络的丰富经验,Belden 多年来不断完善最佳实践,确保电信升级成功。 这些专业知识可以帮助客户节省时间、降低成本并避免不必要的压力。

 


认证项目经理

对于每个新项目,Belden 都会指派一名经过认证的项目经理,以确保无缝执行和监督。 这位经验丰富的专业人士积极主动地管理风险,与利益相关者进行协调,并推动项目及时交付—,确保在预算范围内的高质量。 他们识别并解决可能影响进度的计划不匹配、技术挑战和第三方问题。

 

Belden 根据电信网络’的规模、复杂性以及最终用户或当地合作伙伴的专业知识来定制其项目实现服务。 这些服务可能包括网络设计、工厂验收测试和文档。 如果需要,Belden 还可以提供集成、故障排除和实施的现场支持。

 

 


设计和文档编制

精心设计的网络对于确保高性能、灵活性、可扩展性和成本效益至关重要。 这就是为什么在项目早期关注网络设计非常重要。 稍后进行根本性的设计变更可能会导致严重的延误和成本增加,因此最好尽可能预测并防止这些情况发生。

 

正确记录项目要求和活动对于防止有价值的信息丢失或仅限于少数人至关重要。 保存完整的记录可确保在整个项目过程中知识的可访问性和维护性。

 

 


测试

现场安装之前对网络设计进行彻底的测试和验证对于成功部署至关重要。 在工厂验收测试 (FAT) 期间,Belden 在所有利益相关者的见证下组装、准备和测试整个网络。 这一里程碑确保了关键任务网络在交付前能够正常运行,让客户对他们的解决方案充满信心。 此外,它有助于最大限度地减少现场故障排除的需要,减少昂贵且耗时的干预。

 

为了让您高枕无忧,Belden在XTran解决方案到现场发货之前提供了三个项目服务包。

 

了解有关项目服务包的详细信息

 

筛选类型结果
全部重置

Search Products By Word or Phrase

 

>登录 XTran 客户和合作伙伴门户

 

项目服务包

为确保顺利部署,Belden在现场交付XTran解决方案之前提供了三种不同的项目服务包。

 


 

基础项目服务

该软件包涵盖所有 XTran 节点、模块、光纤连接和软件/固件版本的网络设计、文档和测试。 虽然它不包括服务编程,但它非常适合希望扩展现有 XTran 网络的客户。

 

在基本的工厂验收测试 (FAT) 期间,所有设备都已组装,包括接口模块和 WAN 卡。 每个组件都经过测试和验证,以确保其功能正常。

 

 

标准项目服务

该软件包包括 MPLS-TP 隧道、伪线、保护方案以及具有服务质量 (QoS) 的单独服务的设计。 最终用户积极参与评估设计方案并做出决策。 当不需要第 3 层路由时,建议使用标准项目服务。

 

测试和验证阶段使用将在现场安装的所有硬件。 与客户一起进行的标准 FAT 包括一份概述所有程序的详细测试文档。 FAT 可能需要几天时间,具体取决于网络规模和复杂性。

 

一旦完成,所有各方都会在 FAT 文件上签字。 现场工作仅限于物理安装、光纤连接和系统启动。 由于数据库已在工厂充分准备和验证,因此网络应该可以无错误地投入使用,并随时支持应用程序。

 


 

扩展项目服务

对于需要 VPN、单播/多播路由、VRRP(虚拟冗余路由协议)、OSPF 或第 2 层冗余机制的更复杂的 XTran 网络,建议使用扩展项目服务包。 Belden 的专家与最终用户密切合作,设计强大的 L2/L3 网络,确保适当的流量和配置以支持应用程序。

 

如果将第三方接入设备集成到 XTran 网络中,精心规划的设计可确保所有组件的无缝保护方案。 成功完成扩展 FAT 后,客户将收到完整记录且可立即投入使用的解决方案。

 

 

 

>登录 XTran 客户和合作伙伴门户

 

XTran Care

Belden 开发了 XTran Care 计划来为网络的整个生命周期提供支持。 该计划以数十年的电信网络支持经验为基础,旨在最大限度地延长工业客户的正常运行时间,确保关键基础设施在正确的程序和资源下保持正常运行。

 


 

护理套餐

Belden提供三种售后服务包:

  • SW Care(软件维护) – 提供对全天候维护团队的无限制访问。

  • HW Care(硬件保养) – 延长标准硬件保修。

  • 全面护理 – 综合套餐,结合 HW 护理和 SW 护理,提供全面覆盖。
     

 


 

全天候护理团队 – 您的安全网

 

当 XTran 网络发生严重事件或异常时,客户和合作伙伴服务团队需要可靠的支持系统。 沟通失败可能导致重大的财务损失和声誉损害。 这就是为什么 Belden 24/7 护理团队随时待命提供专家协助。’

 

该团队由具有深厚工业市场知识的高度专业化的技术人员组成。 他们配备先进的工具和成熟的流程,可以全天候排除故障并解决问题。 如果需要,他们可以直接联系 XTran 开发团队以获得进一步的指导和技术专业知识。

 

除了处理紧急的网络问题外,护理团队还协助训练有素的服务人员进行与产品相关的查询。

 

 

 


 

保修和备件

为了确保网络持续运行,Belden 强烈建议保留备件库存。 所需数量取决于网络规模和使用的 XTran 模块数量。

  • 标准保修: 涵盖一年
  • 延长保修: 可延长至五年

 延长保修简化了更换流程,消除了冗长的维修审批程序。 故障模块会迅速更换为功能齐全的模块,以确保最短的停机时间。

 

 

 

“src =“https://assets.belden.com/transform/23e7cbae-6ec7-462e-9ad0-b769c65bf518/xtran-training-team”数据 -damid =“23E7CBAE-6EC7-462E-9AD0B769C65BF518

XTran产品培训

培养自信地部署、管理和排除 XTran 网络故障的技能。

  

Belden Olen 学院提供全面的培训,旨在满足您团队的特定需求和技术要求。 无论您是维护现场设备、设计复杂网络还是设计关键任务基础设施,我们的专家指导课程都可为您提供 XTran 产品和实际应用的实践经验。

您可以在我们位于比利时奥伦的工厂、全球其他 Belden 工厂或您的现场进行培训。 每个程序都根据您的网络配置量身定制,并且可以用英语、法语、荷兰语或德语提供。 所有参与者都会收到课程材料和出勤证明,并可选择参加认证测试。


如何获得XTran培训并获取更多信息

请联系申请定制培训 [email protected]


现成的XTran培训课程

培训课程可以针对个人客户完全定制,也可以作为来自多个组织的参与者的公开注册会话提供。

课程名称 范围 持续时间
面向现场技术人员的 XTran 以维护为导向
1天
面向网络技术人员的XTran 2 天
面向网络工程师的XTran 工程导向

5 天
面向网络工程师的 XTran - 高级功能模块 2 天
面向网络工程师的 XTran - 高级 ETH/IP 模块 2 天
面向网络设计人员的 XTran 以设计为导向 2-3 天


量身定制的XTran培训课程

可根据要求提供定制的培训课程。

入门课程
进修课程
XTran 版本更新课程
特定功能培训

开放培训日历

培训 日期 持续时间 语言 位置
XTran 网络工程师课程 - 2026 年 4 月 4 月 13 日 – 2026 年 17 日 5 天 英语 比利时奥伦
XTran 网络工程师版 - 高级功能 - 2026 年 4 月 4 月 20 日 – 2026 年 21 日 2 天 英语 比利时奥伦
XTran 网络工程师课程 - 高级 ETH/IP - 2026 年 4 月 4 月 22 日 – 2026 年 23 日 2 天 英语 比利时奥伦
面向网络工程师的 XTran - 2026 年 7 月 2026 年 6 月 29 日 – 2026 年 7 月 3 日 5 天 英语 比利时奥伦
XTran 网络工程师版 - 高级功能 - 2026 年 7 月 2026 年 7 月 6 日 – 2 天 英语 比利时奥伦
XTran 网络工程师课程 - 高级 ETH/IP - 2026 年 7 月 2026 年 7 月 8 日至 9 日 – 2 天 英语 比利时奥伦
XTran 网络工程师课程 - 2026 年 10 月 2026 年 10 月 19 日 – 23 日 5 天 英语 比利时奥伦
XTran 网络工程师版 - 高级功能 - 2026 年 10 月 2026 年 10 月 26 日 – 27 日 2 天 英语 比利时奥伦
XTran 网络工程师课程 - 高级 ETH/IP - 2026 年 10 月 2026 年 10 月 28 日 – 29 日 2 天 英语 比利时奥伦


相关资源

培训优惠 现成课程 量身定制的课程 条款与条件
XTran 培训服务 面向网络工程师的XTran XTran简介 Belden Solutions Services条款和条件

面向网络工程师的XTran(高级功能模块) 量身定制的 XTran 培训

面向网络工程师的XTran(高级ETH/IP模块)



面向网络技术人员的XTran


面向现场技术人员的 XTran


面向网络设计人员的 XTran