想象一下,一个交通枢纽不仅仅是中转站的世界。互联车站网络 通过将数字解决方案嵌入车站基础设施,使这一目标成为现实。从数字票务和非接触式支付到提供实时跟踪和通知的面向客户的应用程序,技术确保了乘客的无缝旅程。这些创新不仅简化了登机流程,而且大大减少了等待时间并提高了整体满意度。
公共交通站始终需要复杂的技术融合。现代设备—对集成系统的要求不断增加,有时甚至是相互竞争的,—但这并没有简化这种情况。许多资产和设备属于类似设备的类别,使得集成更易于规划和管理。
车站网络系统需要考虑的要素
车站控制
系统

实现重要的基本功能,如售票、检票、eGate以及自动扶梯和电梯等旅客运输系统。
车站运行
系统

运行系统连接CCTV、公共广播、暖通空调和环境控制以及乘客信息系统,将监督扩展到车载环境。
站内体验
系统

站内乘客体验系统让乘客在车站内保持网络连接。
互联车站网络的主要优势
|
乘客安全 & 安全 车载自动化 & 监控改进 |
乘客体验 提高船上信息透明度 & 客运服务 |
维护 预测性维护可减少意外故障 & 维护成本 |
劳动生产力 自动化船上操作以提高生产力 & 限制错误 |
我们的互联车站网络解决方案设计方法
该车站是一个商业中心,其需求与其他商业企业类似,此外,客人需要能够高效地进出,运营团队必须随时跟踪事件的发生。虽然某些活动与其他商业企业相似,但运营环境可能会给设备带来巨大压力。
Belden 拥有丰富的专业知识,能够管理这种复杂性,这些知识基于对专为铁路应用构建的、有据可查的用途的深入了解。我们的方法首先是彻底分析需求,然后设计、保护、部署和验证最适合具体情况的解决方案。