数字世界中用于数据传输的电缆和连接的概念图。3D 渲染。

 

过去几个月,NFPA 规范制定小组 (CMP) 一直非常忙碌,他们的任务是审查和更新国家电气规范® (NEC,也称为 NFPA 70) 的第 7 章和第 8 章。

 

许多电工、检查员、最终用户、安装人员、工人、测试实验室专家和制造商(包括 Belden)都来到加利福尼亚州托伦斯,以确保在明年发布的 2026 年国家电气规范中实施最新的安全和技术实践。

 

作为 NFPA 70 的成员 代码制定小组 3 (布线方法和材料)和代码制定小组 16(信号系统),我参与了这个关键过程。 2026 年版 NEC 即将发生一些重要变化,我想与大家分享。

 

本轮NEC修订的主题是保持规范与时俱进,换一种朴素的说法就是,这些修订将使NEC中的信息更容易查找、理解和应用。

 

1. 取消 NEC 第 8 章的独立性

在 NEC 的先前版本中,第 8 章(涵盖通信系统和电缆)独立于第 1 至 7 章,且不受其要求的约束,除非第 8 章中特别提及。之所以如此独立,是因为通信系统和电缆的安装方式与用于配电的电路和电线不同。

 

但是,第 7 章中提到的以前独立且不同的有限功率和故障管理电力系统以及第 8 章中提到的通信系统正在演变为一条电缆(通信和电力)内的完整系统,这使得检查员的工作更加困难,这意味着是时候改变 NEC 了。

 

在上一个代码周期中,委员会多次讨论删除第 8 章的豁免声明,但最终没有实现。 然而,在 2026 年版本中,将进行这一改变,以创建一套更具凝聚力和统一性的标准。

 

2. 建立“限能电缆”的定义

第 8 章独立性的取消导致我们对 2026 年 NEC 做出另一项重要改变:我们通过创建“有限能量电缆”一词来建立一个可供参考的单一术语,从而支持取消独立性。

 

第 7 章和第 8 章中的限能电缆和系统很常见(不再是“特殊”),变形为模仿第 3 章布线方法的系统,但并不完全相同。 当布线方法不适用时,使用单个术语(而不是详尽的列表)来定义异常更容易理解,并支持 NEC 内所有文章的统一流程。

 

定义如下:

 

电缆,有限能源。 (限能电缆)。 用于以下电路和系统的一个或多个导体或光纤的工厂组装:

  • 2 类电路
  • 3 类电路
  • 4 类电路和系统
  • 光纤系统
  • 通信电路
  • 公用天线电视电路(CATV)
  • 网络供电宽带低功耗通信电路
  • 建筑物通信电路和系统
  • 有限功率火灾报警(PLFA)电路

 

该定义将纳入第 100 条,从而允许该术语在整个 NEC 中在全球范围内使用。 将这些电缆归为一类可以更容易地理解,有限能量电缆的处理方式相同,安装方式相同,并且必须与非有限能量电缆分开。

 

3.  将文章移入并合并至 NEC 第 7 章

最后,由于第 8 章的独立性被取消,以及“限能电缆”标准化定义的创建,第 7 章和第 8 章中的许多文章将被移动并合并为更少的文章。 这一举措还将使有限能量文章的流动与书前章节文章的流动相匹配。

 

为了确保正确取消第 8 章的独立性,我们必须确保现有条款不会提及任何不支持该行业一直以来如何安装电缆的内容。 这使得每个人都可以继续做他们一直在做的工作。 整合冗余信息还可确保一致使用限能电缆的例外情况。 第二次修订会议的计划是撰写一篇涵盖一般布线方法和材料要求的通用文章,然后指出支持有限能量系统各个方面所需的其他文章。

 

虽然我们必须等待第二次修订报告的发布才能获得准确的清单,但在最近的会议上它看起来是这样的:第 720、721、722、723、742 和 750 条涉及有限能量系统的所有部分,其余九条包括针对特定系统的附加信息。

  • 第 720 条:有限能量系统安装
  • 第 721 条:有限能源电源
  • 第 722 条:限能电缆
  • 第 723 条:有限能量系统的线槽、电缆布线组件和电缆托盘
  • 第 725 条:2 类和 3 类功率限制电路和设备
  • 第 726 条:4 类故障管理电源电路和设备
  • 文章 742:有限能量系统的过压保护
  • 文章 750:有限能量系统接地
  • 第 760 条:火灾报警系统
  • 第 772 条:耐火电缆系统 - FR 型
  • 第 800 条:建筑物内外通信系统的一般要求
  • 文章 810:天线系统
  • 第 820 条:社区天线和电视及广播分配系统
  • 文章 830:网络供电宽带低功耗通信系统
  • 第 840 条:场所供电宽带通信系统

 

幸运的是,当谈到如何使这些文章存在而不使其脱离本书的其余部分时,我们有一个很好的例子可以效仿。 NEC 第 770 条关于光纤电缆的规定也经历了类似的过程。 当时,委员会在添加条款和例外方面做得很好,以确保针对书前面的应用(高压和中压系统)的光纤有例外情况。

 

期待NEC 2026

2026 年国家电气规范明年作为标准发布后,将以书籍形式提供或在线查看。 了解 NEC 的最佳方式是花时间浏览它并阅读其内容。

 

您可以随时在线访问 NEC 最新版本的免费版本(单击“查看免费访问”按钮)。

 

随着情况的不断变化,我们将随时向您通报 2026 年国家电气规范的发布情况。 如果您有任何疑问, 请告诉我

 

相关资源:

电信行业的开拓者:百通公司近期获得的认可

深入了解 NFPA 的标准制定流程

为什么我们选择参与线缆标准的制定

 

作者简介

Ron Tellas

Belden企业解决方案业务部高级解决方案架构师

Ron Tellas 是射频设计和电磁传播方面的主题专家,于 2016 年加入 Belden,帮助制定智能建筑技术和应用的路线图。 他现在利用这些经验将系统、设备和连接纳入网络解决方案。 Ron 代表 Belden 参加多个标准组织、国家电气规范委员会并担任 FMP 联盟的董事会成员。 他拥有电气工程硕士和学士学位、工商管理硕士学位,也是 17 项美国专利的发明人。 罗恩因其对电信行业的杰出和有影响力的贡献而自豪地荣获 2024 年 Harry J. Pfister 奖。