故障管理电力系统 (FMPS) 正在使有限能源输送格局变得更好。 尽管 FMPS 最近才被引入国家电气规范® (NEC)(2023 年版),但它已经在一些智能建筑中得到部署,并且其使用将继续增长。
Circa Resort & 拉斯维加斯赌场 就是一个很好的例子。 这座 35 层高的建筑没有使用专用交流电,而是使用数字电力™ (DE)(FMPS 的一种形式)作为骨干配电基础设施。 它为从灯光和开关到室内气候控制和无线接入点的所有设备供电。
FMPS 有许多名称: Class 4、分组能量传输 (PET)、DE 和脉冲功率等。
不管你怎么称呼它,它都是分配有限能源的一种革命性方式。 FMPS 提供安全、经济、安装快捷、节能且支持数字世界的配电。
我们的朋友 Volt 服务器DE 的创始人创造了一个有用的短语来解释 FMPS 的真正影响:它提供 秒安全交付 秒显著的力量 秒使用显著距离 秒商场售票员 秒快速部署(他们称之为 FMPS 的 5S)。
让我们分解这句话,分别看看每个“S”,看看 DE FMPS 能提供什么
1. 安全运送
DE FMPS 系统的设计首先是为了促进安全。 他们通过限制故障事件期间可用的能量而不是限制电源输出(电源可以提供多少电力)来实现这一点。 后者是 2 类和 3 类系统的运行方式。
当有人触摸裸露的 4 类电线或在 4 类电路运行时将水溅到电路上时,系统会检测到此故障并自动关闭以防止危险。 发射器和接收器控制电力输送并持续监测故障以提供这种级别的安全性。 这项技术使 FMPS 或 4 类系统与 2 类和 3 类系统一样安全(甚至更安全)。
在我们的支持下,UL 最近发布了 UL 1400-2 作为调查概要(迈向标准的第一步),定义评估 4 类电路布线的安全考虑和标准。 UL 1400-2 涵盖了 FMPS 电缆的要求,以确保其安全安装和运行。 UL 1400-1 也已发布,用于描述故障管理电力系统的要求。
2. 强大的力量
与有限能量系统以太网供电 (PoE) 一样,FMPS 提供了有限能量系统的便利性。 但他们的相似之处也就到此为止了。 请记住:FMPS 不能替代 PoE。 两者在正确的应用中都会大放异彩。 这里将 FMPS 与 PoE 进行比较只是为了将 FMPS 与我们都熟悉的东西进行比较(有点像在图片中使用香蕉作为比例!)。
PoE 最多只能支持 100W,而 FMPS 提供的功率几乎是该值的 20 倍。 回想一下我们之前提到的项目:它有能力作为 35 层拉斯维加斯度假村的骨干配电基础设施(这是 PoE 无法做到的)。
3. 相当远的距离
FMPS 不仅比 PoE 传输更多的电力,而且传输距离也比 PoE 远得多——可以传输数百米,而不是通常的最大 100 米。(在某些应用中,使用专用电缆,此距离可以增加到 215 米,例如 远程 IP。) 由于 PoE 由以太网电缆承载,因此它受到以太网应用标准在电缆内导体电阻限制方面的限制。 这就是为什么有些电缆可以超越传统的 100 米布线标准。
故障管理电力系统也比其他能够长距离传输大功率的方案更加高效经济。
4. 小导体
直流电源是 2 类设备(最大输出功率为 100W),通常使用 16 或 18 AWG 导体。 如果从电源到终端设备的距离很长(例如 600 米到 800 米),则需要并联多根电缆或使用一根更大规格的电缆。 由于 FMPS 的设计方式,可以使用更小的单根电缆传输更多的电力。
事实上,VoltServer 指出,DE 是一种 FMPS 系统,在典型的 AC 部署中可以 减少隐含碳 高达 90%,因为它通过使用更小的变压器和电缆并消除导管或铠装电缆,大大减少了材料。
5. 部署速度
2 类和 4 类系统通常用于为通信系统供电,从而可以使用混合电缆在单根电缆中传输电力和数据。 由于只需管理和安装一根电缆,因此可以减少安装成本和时间。
由于它们本质上是安全的,2023 NEC 允许 FMPS 4 类电缆以与其他通信系统电缆系统相同的方式安装 - 并使用相同的路径。 通过正确的培训,FMPS 系统可以由安装 Category 和 PoE 布线系统的相同集成商和承包商安装,甚至可以由内部团队安装。
无论是酒店首次开业,还是体育馆举办首场体育赛事,快速部署都能让关键设备更快地接电,从而加快上市速度。
Belden为您提供FMPS资源
我们很自豪我们的故障管理电源系统 (FMPS) 电缆是业内首个获得 UL 1400-2 认证的 4 级布线系统。 我们最近还推出了业界首款 UL 认证的混合电缆 用于 FMPS 安装。 这些电缆采用铜/光纤结构,可通过单根电缆长距离传输电力和数据,从而节省安装时间并降低安装复杂性。
我们提供大量有关 FMPS 系统的其他 资源 帮助您随时了解最新动态。 观看我们最近关于 FMPS 的网络研讨会,了解它将如何改变我们的行业。 NSCA 和自动化系统设计 (ASD) 加入我们,讨论 Class 4/FMPS 对集成商和最终用户的影响。
相关资源:
作者简介
Ron Tellas
Belden企业解决方案业务部高级解决方案架构师
Ron Tellas 是射频设计和电磁传播方面的主题专家,于 2016 年加入 Belden,帮助制定智能建筑技术和应用的路线图。 他现在利用这些经验将系统、设备和连接纳入网络解决方案。 Ron 代表 Belden 参加多个标准组织、国家电气规范委员会并担任 FMP 联盟的董事会成员。 他拥有电气工程硕士和学士学位、工商管理硕士学位,也是 17 项美国专利的发明人。 罗恩因其对电信行业的杰出和有影响力的贡献而自豪地荣获 2024 年 Harry J. Pfister 奖。