在过去十年中,越来越多的城市、市政当局、州政府和私营企业正在部署 智能交通系统 (ITS) 解决方案 改变社会的运转方式。

 

虽然 ITS 的好处显而易见,—但它可以提高交通效率并减少交通问题,—但部署’并不简单或直接。尽管 ITS 梦想与现实之间往往存在许多障碍,但以下四个障碍尤为突出。在这里,我们提供有关如何克服这些问题的建议。

 

1.缺乏标准的 ITS 框架

由于智能交通系统相对较新,因此’没有单一的 “正确” 方法来部署这些概念和技术。这意味着该行业也缺乏对应遵循的标准和最佳实践的共识。

 

城市、市政当局、国家当局和私人实体只能自行设计、部署和管理ITS,在此过程中几乎没有指导。

 

但’重要的是要认识到,您’不必独自做出 ITS 决策—并且’了解这些新兴技术的一切以及如何使用它们并不是您的工作。

 

相反,请找到一个值得信赖的合作伙伴,该合作伙伴必需了解智能交通系统,可以将您的需求与合适的技术进行匹配,可以解释投资回报率方面的预期,并可以帮助您有效地部署系统以提供最大收益。

 

2.使用过时的基础设施

现有的许多新兴技术与智能交通系统配合得很好,并且是实现此类系统全部价值所必需的:

  • IPv6 将帮助车辆与高速公路以及车辆之间进行通信。
  • V2X(车联网)使用传感器、摄像头和无线连接将汽车与驾驶员和周围环境连接起来。
  • 边缘计算在更接近信息生成位置的地方处理传感器数据,从而加快响应时间。
  • 5G 支持自动收费和车辆移动高速互联网等服务,以改善连接性,使各种设备能够通信。

但过时或性能较差的网络无法支持这些带宽密集型技术。’

 

一些城市、市政当局、州政府和私营实体在尝试在现有基础设施上部署 ITS 解决方案时亲身经历了这种情况。在一个案例中,某个城市尝试使用 100 Mb/s 的连接传输来自 1,000 个摄像机的数据。它没有’很快就发现这不是’不可能。必须更新网络基础设施以支持不断增长的带宽需求和数字化所需的以太网通信。

 

如果您计划投资智能交通系统,请确保您的网络能够支持它们—以及您将来可能部署的任何其他技术。面向未来的网络是帮助您实现稳定投资回报率和确保 ITS 技术按预期运行的关键。

 

3.尽管预算有限,但仍进行投资

投资智能交通系统并非’不便宜。一次性彻底改造基础设施可能会带来巨大的经济负担。

 

相反,制定分阶段过渡的计划。与值得信赖的网络基础设施合作伙伴合作,他们可以规划您应该做的事情—以及何时应该这样做。通过花时间评估你的’根据您所处的位置、您想要去的地方以及您目前拥有的技术,您可以识别差距并确定可以保留遗留资产的领域。这使得你可以根据他们的位置进行战略投资’最需要的。

 

如果部署正确,智能交通系统可以提供快速的投资回报,这使得提前投资更加实用。它们通过提供更智能的方式来排除故障和解决问题、规划和安排道路施工、转移交通和应对事故,并支持远程可视性和监控以最大限度地提高工人的工作效率,从而降低成本’ 时间。

 

4.领导’缺乏对 ITS 的了解

除了其他任务之外,他们’负责—首先,制定政策和程序,监督安全和设备,并监督员工—许多交通运输领导人不’没有时间去了解 ITS 的价值或它的功能。他们’陷入日常运营的泥潭。仅仅跟上运输行业的技术进步就可能是一项全职工作。

 

那’这就是合适的合作伙伴发挥作用的地方。他们不仅应该提供关于智能交通系统的价值和作用的教育,还应该帮助你提出财务案例,以便每个人都明白’这是可能的,技术翻译不会有任何损失。

 

帮助您启动ITS解决方案

百通’的 ITS 解决方案使城市和市政当局能够加速数字化并改善交通流量和安全性。

 

我们作为您的合作伙伴创建网络架构,实现智能道路,并支持多个来源同时传输的大量数据,例如摄像头、探测器、信号灯、仪表、传感器、应用程序和联网车辆。

 

我们的 客户创新中心 拥有一支内部运输系统专家团队,他们与您感同身受,了解您的挑战,可以帮助您设计、配置、部署和维护与供应商无关的网络,以便您的运输计划能够顺利进行,而无需不断—并且昂贵—更新、升级和产品变更。

 

 

 

相关资源:

 

作者简介

Pradeep Kumar

交通运输数字自动化顾问

Pradeep Kumar 于 2022 年加入 Belden,致力于帮助工业客户改造和自动化其公共交通系统。 他拥有十多年的工程经验,最近领导了一家大型运输公司的电信和安全工程工作,在那里他指导了全国主要运输部门的项目。 他还拥有纽黑文大学电气工程硕士学位。