虽然医院和医疗机构的使命始终如一——提供高质量的医疗服务,但用于执行该使命的技术、流程和标准却在不断变化。
如今,机械手可以进行微创手术。 3D 打印机可以制造植入物和假肢。 患者通过视频 与临床医生联系 ,并通过应用程序分享健康指标和测试结果。 数字健康记录改善了护理协调。
作为 医疗设施 随着各国之间的联系日益紧密,需要制定信息和通信技术 (ICT) 系统的设计和实施指南。 这就是 ANSI/BICSI 004 医疗机构和设施信息通信技术系统设计和实施最佳实践的用武之地。
BICSI 004 由医疗保健终端用户和系统设计师编写,于 2012 年首次发布。它建立在 ANSI/TIA-1179 的基础之上 提供通用医疗保健布线。 然而,BICSI 004 超越了该标准,满足了医疗保健领域其他独特系统的特殊要求,涵盖了带宽、网络存储和传输属性以及集成考虑等因素。
例如,BICSI 004 包含有关以下系统的信息:
- 视听设备
- 医学成像
- 患者娱乐系统
- 患者监护
- 患者跟踪(RFID)
- 安全和警报
- 监控摄像头和显示器
- 有线和无线通信,如看护呼叫系统
BICSI 004 修订版:预期内容
BICSI 004 于 2012 年首次出版,六年后,其第一次修订版于 2018 年出版。 它包括有关光纤局域网、远程医疗空间、数字标牌、寻路和其他关键应用的附加信息。
现在,BICSI 004 即将进行第二次修订。 以下是今年晚些时候发布的修订版将包含的一些内容的示例。
ICRA和ESS的专属章节
BICSI 004-2018 中涵盖的两个主题现在将在 BICSI 004 中拥有自己的部分。
ICRA(感染控制风险评估)2.0,这是一个确保患者、工作人员和访客免受传染病侵害的过程,最初是作为附录包含在内。 BICSI 004 中将专门有一节 ICRA 2.0 合规性 随着新系统和基础设施的部署,制定预防感染的步骤。
原本属于“其他信息通信技术系统”部分, ESS(电子安全与安保) 系统设计和实施现在也将在标准中拥有自己的部分。 它将涵盖医疗机构的门禁控制、火灾报警、监控、入侵检测、紧急通信和寻呼系统。
无线、LMR和设施设计的新篇章
随着无线通信在医疗机构中变得越来越普遍,BICSI 004 标准中将有一个专门的章节。
一种无线通信形式, LMR(陆地移动无线电),也将在标准中拥有自己的章节。 这些双向通信系统采用一键通技术,因此用户可以通过无线电收发器快速地相互通信。 在医疗保健领域,LMR 系统通常用于连接医务人员,以便他们可以在紧急情况下协调护理,无论他们身在何处(在救护车上、在医院等)。
除了无线和 LMR 的新章节外,BICSI 004 还将包括设施设计的新章节。 它将包括医疗设施的一般设计信息,以及有关整合的设施信息。
有关视听、网络和医疗保健系统的更多信息
为了跟上不断变化的 医疗保健技术趋势 和威胁,更多信息将添加到现有的 BICSI 004 章节中:
- 网络安全,包括有关通过加密、防火墙、分段等增强网络安全和保护敏感数据的指导方针。
- 医疗保健系统(看护呼叫、监护、影像等)设计、实施和最佳实践
- AV 系统基础设施 远程医疗和协作空间的设计考虑,以及有关显示器、摄像头、扬声器、麦克风等的具体信息。
其他 BICSI 004 更新
今年对 BICSI 004 的修订还将包括其他一些更新:
- 关于电信空间要求和建议的重大更新
- 介绍 风险等级 各级设计均符合 NFPA 99 风险等级
- 对标其他 任务关键型设计原则 (如数据中心设计原则)以保持一致性
让您随时了解最新的医疗保健标准
今年晚些时候更新后,BICSI 004 将可用于所有类型的医疗机构,而不仅仅是医院。 由于这些更新,该标准正在显著扩大,到 2024 年将增加 60 页。
随着标准的不断变化,我们的医疗保健团队将继续向您通报 BICSI 004 和其他医疗保健行业标准的修订情况。