随着智能环境中网络连接设备数量的增长,它们需要电力和数据连接。 这些连接必须在不占用太多宝贵空间的情况下进行。 必须尽可能高效地利用平方英尺来降低运营成本并支持可持续发展努力。
如今’的设备连接也与过去有所不同。 它们’发生在远离电信机房的偏远地区。 有时,这意味着电缆必须延伸超过其 “正常” 100 米才能建立连接。 考虑:
- 在停车场安装智能监控摄像头
- 在仓库远端的入口处部署门禁控制面板
- 在室外露台或泳池区设置无线接入点
- 将PoE LED照明设备安装在宽敞的开放式办公空间中间
- 在屋顶风扇上安装传感器
在以太网发展的早期,即几十年前制定网络标准时, 电信行业协会 (TIA) 建议将双绞线类别布线的距离限制在 ANSI/TIA-568 中的 100 米以内。
根据技术标准和规范,设立此距离限制是为了确保互操作性。 换句话说,ANSI/TIA-568 使您可以安装来自一个制造商的监控摄像头、来自另一个制造商的无线接入点以及来自第三个制造商的电缆和连接,并且确信一切都可以协同工作。 但是 ANSI/TIA-568 没有考虑不同的应用程序如何使用电缆或连接到以太网网络。’
尽管技术不断进步,但 100 米的距离限制仍然存在,以防止混淆并支持向后兼容性。 但它限制了设备的部署位置和方式,如果不 采取以下步骤之一,上述某些示例就无法实现:
- 增加新的电信机房
- 使用光纤或混合线缆代替铜缆
- 增加新的集线器或交换机
- 冒险将链路延伸至 100 米以上
基于应用的线缆如何支持扩展覆盖范围
当类别布线不足时,现在还有另一个可行的选择:支持扩展范围的基于应用的电缆。’
对于某些数据速度来说,实现超过 100 米的链接是可能的。 为什么? 因为’不需要 100 米距离限制来满足 IEEE 建立的定义链路段。 相反,IEEE 802.3 以太网标准仅要求布线满足链路段要求。
这意味着,当类别电缆无法 传输较长距离时,支持扩展传输距离的 基于应用的电缆’是完美的解决方案。 它’电缆旨在支持远离电信室 (TR) 的 IP 摄像机、建筑传感器和 PoE LED 照明灯具等应用。
基于应用的电缆不是’替代类别电缆。 它’这是另一种工具,它可以帮助您节省时间、降低成本,并在需要时扩大覆盖范围,使技术设计和部署更加容易。
基于应用的电缆设计符合 IEEE 应用标准传输速度(范围从 10BASE-T 到 1000BASE-T),支持 ANSI/TIA-568 规定的超过 100 米的长距离运行。
另一个好处:显著节省空间
基于应用的电缆还可以节省智能环境所急需的空间,同时适应 延伸系统。 当通道长度超过 100 米时,使用基于应用的电缆对空间的要求就会降低。 原因如下’。
在一个 通道长度 100 米,当你扣除预留的 10 米跳线,再加上上下电缆的额外 20 米时,你’剩下 70 米电缆可供使用。
在一个 通道长度 215 米 (Belden 的 RemoteIP 电缆可以支持),当你扣除预留的 10 米跳线长度,再加上上下行电缆的额外 20 米时,你’剩下 185 米长的电缆可供使用。 而你不’不必担心每 100 米就有一个 TR 可用。
这意味着空间利用率提高了近 700%:只需要七分之一的 TR 数量。 理论上,在 100 平方英尺的空间中,这减少了所需的 TR 数量 从 7 到 1.2 在最好的情况下。 虽然这是一个理论上的限制,但’尽管它并不总是转化为在现实生活中每次都有效的直接比率,但它仍然证明 TR 的数量可以减少。
这种减少带来了以下好处:
- 更低的施工和维护成本
- 更有效地利用空间
- 能耗更低
- 简化的网络布局
- 更少的故障点
了解我们的扩展覆盖范围线缆RemoteIP
RemoteIP 是 Belden’基于应用的延伸电缆。 除了将最大通道长度从 100 米增加到 215 米外,它还涵盖 以太网供电 (PoE) 类型 1 到 4。它可以支持任何需要高达 100W 且延伸范围超过 100 米的低带宽设备。
通过移除电缆’的填料并减小其直径,我们能够帮助您进一步优化空间。 这使得 RemoteIP 更加经济高效(占用空间更少)并且部署更简单。 它像类别电缆一样终止并与 Belden 兼容’秒 REVConnect® 连接。
如果您需要将以太网通道延伸至 100 米以上,而又不必担心性能下降,那么 RemoteIP 电缆将作为完整连接解决方案的一部分帮助您实现这一目标。 它们’经过专门设计,以满足或超越 IEEE 应用标准限制。
了解详情
随着智能环境中网络连接设备数量的增长,它们需要电力和数据连接。 这些连接必须在不占用太多宝贵空间的情况下进行。 必须尽可能高效地利用平方英尺来降低运营成本并支持可持续发展努力。
如今’的设备连接也与过去有所不同。 它们’发生在远离电信机房的偏远地区。 有时,这意味着电缆必须延伸超过其 “正常” 100 米才能建立连接。 考虑:
- 在停车场安装智能监控摄像头
- 在仓库远端的入口处部署门禁控制面板
- 在室外露台或泳池区设置无线接入点
- 将PoE LED照明设备安装在宽敞的开放式办公空间中间
- 在屋顶风扇上安装传感器
在以太网发展的早期,即几十年前制定网络标准时, 电信行业协会 (TIA) 建议将双绞线类别布线的距离限制在 ANSI/TIA-568 中的 100 米以内。
根据技术标准和规范,设立此距离限制是为了确保互操作性。 换句话说,ANSI/TIA-568 使您可以安装来自一个制造商的监控摄像头、来自另一个制造商的无线接入点以及来自第三个制造商的电缆和连接,并且确信一切都可以协同工作。 但是 ANSI/TIA-568 没有考虑不同的应用程序如何使用电缆或连接到以太网网络。’
尽管技术不断进步,但 100 米的距离限制仍然存在,以防止混淆并支持向后兼容性。 但它限制了设备的部署位置和方式,如果不 采取以下步骤之一,上述某些示例就无法实现:
- 增加新的电信机房
- 使用光纤或混合线缆代替铜缆
- 增加新的集线器或交换机
- 冒险将链路延伸至 100 米以上
基于应用的线缆如何支持扩展覆盖范围
当类别布线不足时,现在还有另一个可行的选择:支持扩展范围的基于应用的电缆。’
对于某些数据速度来说,实现超过 100 米的链接是可能的。 为什么? 因为’不需要 100 米距离限制来满足 IEEE 建立的定义链路段。 相反,IEEE 802.3 以太网标准仅要求布线满足链路段要求。
这意味着,当类别电缆无法 传输较长距离时,支持扩展传输距离的 基于应用的电缆’是完美的解决方案。 它’电缆旨在支持远离电信室 (TR) 的 IP 摄像机、建筑传感器和 PoE LED 照明灯具等应用。
基于应用的电缆不是’替代类别电缆。 它’这是另一种工具,它可以帮助您节省时间、降低成本,并在需要时扩大覆盖范围,使技术设计和部署更加容易。
基于应用的电缆设计符合 IEEE 应用标准传输速度(范围从 10BASE-T 到 1000BASE-T),支持 ANSI/TIA-568 规定的超过 100 米的长距离运行。
另一个好处:显著节省空间
基于应用的电缆还可以节省智能环境所急需的空间,同时适应 延伸系统。 当通道长度超过 100 米时,使用基于应用的电缆对空间的要求就会降低。 这里’这就是原因。
在一个 通道长度 100 米,当你扣除预留的 10 米跳线,再加上上下电缆的额外 20 米时,你’剩下 70 米电缆可供使用。
在一个 通道长度 215 米 (Belden 的 RemoteIP 电缆可以支持),当你扣除预留的 10 米跳线长度,再加上上下行电缆的额外 20 米时,你’剩下 185 米长的电缆可供使用。 而你不’不必担心每 100 米就有一个 TR 可用。
这意味着空间利用率提高了近 700%:只需要七分之一的 TR 数量。 理论上,在 100 平方英尺的空间中,这减少了所需的 TR 数量 从 7 到 1.2 在最好的情况下。 虽然这是一个理论上的限制,但’尽管它并不总是转化为在现实生活中每次都有效的直接比率,但它仍然证明 TR 的数量可以减少。
这种减少带来了以下好处:
- 更低的施工和维护成本
- 更有效地利用空间
- 能耗更低
- 简化的网络布局
- 更少的故障点
了解我们的扩展覆盖范围线缆RemoteIP
RemoteIP 是 Belden’基于应用的延伸电缆。 除了将最大通道长度从 100 米增加到 215 米外,它还涵盖 以太网供电 (PoE) 类型 1 到 4。它可以支持任何需要高达 100W 且延伸范围超过 100 米的低带宽设备。
通过移除电缆’的填料并减小其直径,我们能够帮助您进一步优化空间。 这使得 RemoteIP 更加经济高效(占用空间更少)并且部署更简单。 它像类别电缆一样终止并与 Belden 兼容’秒 REVConnect® 连接。
如果您需要将以太网通道延伸至 100 米以上,而又不必担心性能下降,那么 RemoteIP 电缆将作为完整连接解决方案的一部分帮助您实现这一目标。 它们’经过专门设计,以满足或超越 IEEE 应用标准限制。
了解详情
作者简介
Ike Sachse
智能楼宇解决方案顾问
Ike Sachse 于 2022 年加入 Belden,在芝加哥与 Belden 的一个客户创新中心一起工作。 作为解决方案顾问,他与客户、承包商、顾问和其他专业人士合作,向他们提出正确的问题,以更好地了解他们的需求,并使 Belden 的解决方案与他们的业务目标保持一致。 在加入 Belden 之前,Ike 在爱荷华州立大学学习电气工程。 他还在努力获得工程基础认证。