如果您的组织正在积极投资美国新的离散产能,那么这条建议对您很有帮助。 在这里,我们将分享我们与制造商共同探讨的策略和注意事项,以确保他们在启动再工业化计划时取得成功。’
我们的目标是帮助您避免在建设设施时遇到的常见陷阱,该设施能够满足当今和未来的需求。’’’
网络和数据规划绝不能是事后才考虑的。’
为了控制风险,尽早对公用设施和生产线等事项做出决策非常重要。’ 这为所有相关人员创建了一个清晰的框架,减少了后期的重新设计,并防止施工偏离轨道。
但是,在您进行这些早期选择时,还有另一个层面需要考虑:OT 网络架构和数据基础设施。’
从设计之初,网络和数据基础设施的选择就直接影响建设成本和长期运营效率。
如果您计划稍后添加这些基础元素,那么您将无法获得您想要的性能。 “” ’’ 相反,当你试图找到支持你所使用技术(无论涉及自主移动机器人 (AMR) 还是自动导引车 (AGV))的方法时,你将面临更高的成本、更多的返工和令人沮丧的限制。’’ 或视觉系统。
还要记住,你今天使用的自动化流程,并不是你明天会使用的自动化流程。’ ’’’ 随着数据密度的提高和电气化的推进,需求只会更加迫切。
为了满足不断增长的需求,新建的独立设施必须从一开始就围绕一个具有弹性、可扩展的 OT 网络进行设计。 网络和数据基础设施应该在浇筑混凝土和铺设线路之前进行充分讨论。 一旦布局、公用设施和设备位置确定下来,’要建立所需的可靠性和安全性就困难得多(也昂贵得多)。
早期基础设施决策以及如何正确决策
在再工业化项目启动之初,你对网络和数据基础设施所做的选择将决定之后的一切。
以下是我们经常与计划在美国新建工厂的离散型制造商分享的策略。
将网络可见性设为不可协商的条件
我们知道,离散制造业—与其它行业—一样,正面临劳动力短缺的困境。 经验丰富的自动化工程师和技术人员即将退休,而后备人才不足以填补这些专业空缺。’
设计具有内置可视性的网络可以帮助缓解团队更迭时保持系统平稳运行的一些担忧。 对于规模较小、经验不足的团队来说,它们更容易进行监控、故障排除和维护。’ 他们可以承担更多的工作,填补劳动力缺口,而不会遗漏问题或依赖资深专家。 具有内置可视性的网络可以实时显示’正在发生的事情,以便负责该网络的人员可以快速找出问题,从而保持线路运行。
提前设计数据流和架构
为了做出明智的决策,您的生产数据必须从机器和生产线流向安排工作、跟踪质量和报告绩效的系统。 这样可以确保正确的数据在正确的时间以正确的格式到达正确的系统。
OT 网络可以连接 ERP、MES 和 QMS 系统,因此生产数据可以在工厂内传输到业务系统中,而无需自定义接口或变通方法。
有了这个基础,您就可以利用统一的命名空间和数据收集解决方案,将原始数据转化为清晰、结构化、具有上下文意义的见解。 这样更容易了解工厂里发生的事情,并有信心采取行动。
制定计划,安全地将 IT 和 OT 整合在一起
IT 和 OT 虽然需要共享数据和协作来支持业务计划,但它们也必须在逻辑上保持分离,这样一来,一个领域的问题就不会影响到另一个领域。’不会影响对方。
通过预先设计融合方案 采用分段式架构,而不是用扁平网络来构建工厂。您在保护关键系统的同时,为数据传输创建清晰的路径。
建立清晰明确且划分分明的边界 信息技术和运营技术 让您在满足企业和保险公司网络安全期望的同时,保持正常运行时间。 将此功能与受管理的远程访问相结合,您可以监控、管理和控制每个连接,从而在不产生不必要风险的情况下开展关键工作。
构建灵活性以支持快速切换
离散型制造商不断发展,将新理念推向市场,并响应客户需求。 要跟上时代步伐,就需要具备快速切换的能力,以便新产品型号能够迅速推出,并且能够顺利应对设计或法规方面的变化。
模块化网络设计和标准化连接方式 无需重建基础设施即可添加 SKU、更改配方和重新配置单元。 每次。 您可以快速响应订单,而无需占用工程资源数周时间。 即使产品组合发生变化,并且市场上不断推出新产品,设备利用率仍然很高。 这种灵活性有助于您根据新的需求或组件变更进行调整,同时仍能实现目标。
为您的网络配备高性能运动和机器人技术
机器人技术、运动控制和高速包装—这些都正在成为新型离散制造工厂的标准配置。—依赖于具有冗余性和确定性行为的低延迟工业网络。
在网络层和物理层规划合适的弹性水平。 即使在故障期间,也能确保您的关键应用程序在线运行。维护或交通高峰。
即使这些先进系统’并非所有人员都在第一天就被部署到位。’他们可能也不会落后太远。 想想增加线路、更多数据和新应用需要哪些条件,现在就制定计划。 时机成熟时,您的网络即可扩展以支持下一波自动化浪潮。
贝尔登如何降低再工业化进程中的风险
Belden 正在帮助业主和 EPC 设计、部署、保护和运营弹性网络,将 OT 数据转化为可操作的见解。
我们的三步模式可以帮助您高效、低风险地实现目标:
- 设计 那’方案事先经过验证,并利用实验室和测试平台对解决方案进行原型设计,并在方案投入生产前测试各种配置。
- 安装 符合所有承包商和生产线的成熟标准和既定实践。
- 委托并交付一个文档齐全、可直接投入生产的网络,并在系统上线和产能提升过程中为您提供所需的支持。
Belden 的完整连接解决方案享有持续的工程支持和服务,以及 25 年的保修期,为您开启通往新可能性的清晰道路。’
我们可以帮助您从一开始就进行规划,将所有机器和资产连接起来,消除盲点,增加冗余,使关键应用程序保持在线,并确保带宽以支持下一波自动化、数据和设备。
如果您正在建设您的第一个(或下一个)美国离散制造工厂,那么现在是时候将 OT 网络专业知识引入到 EPC、OEM 和集成商的讨论中了。’ ’
通过尽早引入 Belden 来验证设计、协调 IT/OT 并降低网络和数据决策的风险,您可以避免代价高昂的重新设计,加快产能提升,同时建造一个能够应对未来挑战的工厂。’’
相关链接: