配备遥测设备的急诊室病床,前景为护士站

任何环境下的网络攻击都会造成破坏和不便。 然而,在医疗保健领域,它们可能威胁患者的生命、危及护理结果、泄露敏感数据、扰乱关键操作并造成数百万美元的损失。

 

举个例子:2024 年, 针对大型医疗保健系统的勒索软件攻击 由于其电子健康记录 (EHR) 系统下线,导致 11 个州的医院严重中断,延误了临床操作和护理。 药店一片漆黑,通过救护车运送的病人不得不忍受更长的运输时间,因为他们被从这些医院转移到邻近的医疗机构。

 

但医院并不’不是唯一面临网络攻击风险的医疗保健组织。 去年发生了历史上最大的医疗数据泄露事件,当时一个组织利用勒索软件 窃取敏感数据并加密文件 在一家医疗科技公司的网络上。 结果,超过 1 亿患者的数据遭到泄露。

 

尽管此次攻击针对的是医疗科技公司’的网络,它在美国医疗保健生态系统中引起了轰动:

  • 患者无法’除非自掏腰包,否则不要去取处方药

  • 医疗保健提供者的收入周期被打乱,使公司更难支付工资和医疗用品的成本

  • 账单处理和保险理赔中断

  • 医疗保健提供者无法’处理付款或访问关键患者信息

  • 患者面临潜在的欺诈和身份盗用风险

 

这些攻击不是’不会很快放松。 根据 HIPAA 违规报告工具,2025 年已经发生了 100 多起医疗保健违规事件,涉及从加利福尼亚州到宾夕法尼亚州的各个州。 这些事件目前正在接受民权办公室的调查。

 

你的医院如何应对可能的网络攻击,以便’不是列表上的下一个吗?

 

掌握提升网络安全的 3 个关键要素

为了应对网络安全事件,’详细了解网络的构建方式、带宽要求和功能以及最大的漏洞至关重要。

 

过时的系统、低效的运营和安全漏洞可能使医院和医疗机构面临风险。

 

1. 了解你的网络

了解网络基础设施的来龙去脉可以帮助您识别关键系统、数据流和相互依赖关系,以便您知道需要优先考虑和保护什么。 这可以包括将您的业务和护理运营映射到支持它们的网络和设备,以便您知道哪些领域最为关键。

 

2. 确定带宽能力

了解带宽需求可确保您的网络能够处理高流量而不会影响性能。 这在分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击期间尤为重要,攻击团伙试图用流量淹没您的网络以破坏操作并使系统无法访问。

 

3. 注意弱点

当您规划出网络基础设施和带宽能力时,您还可以评估漏洞和弱点,以便在它们被利用之前解决它们。’ 这些弱点可能包括:

  • 软件过时
  • 缺乏网络分段
  • 高级权限过多
  • 设备不安全
  • 防火墙配置错误
  • 使用默认密码
  • 员工使用未经授权的设备或软件
  • 不安全的远程桌面协议或VPN

 

网络评估在医疗保健领域的价值

要详细了解您的网络、其能力和漏洞,最好是通过网络评估。

 

如果方法得当,网络评估可以:

  • 使您的网络’应用程序、环境和标准与管理、连接、安装和文档最佳实践保持一致

  • 评估冗余和数据传输性能

  • 评估操作、维修、监控和远程访问能力

  • 分析硬件、软件、协议和医疗保健技术

  • 评估网络架构、设备配置和操作以及维护实践

  • 确定薄弱环节、瓶颈和需要改进的领域

  • 确定提高网络性能的可行方法

 

Belden 了解医疗保健组织面临的挑战  在保护患者、员工和数据方面面临的挑战。 这就是我们通过网络评估服务 (NAS) 提供全面解决方案的原因。’

 

在引导您完成五个步骤后,我们将提供定制建议来解决我们在您的网络评估期间发现的问题。 我们的专家解释了这些发现的含义,描述了如何确定优先级并实施正确的修复,并提供了实施指导。

 

我们’将帮助您构建一个有弹性的网络安全框架,以保护患者数据、确保运营连续性并最大限度地降低风险。

 

了解我们的客户创新中心

 

相关链接: