今年早些时候,TIA(电信行业协会)小组委员会召开会议,讨论电信标准即将发生的变化和发展。
随着新技术的出现,这些小组委员会的志愿者共同努力更新标准,确保它们与当今的实际应用相关。 这些更新支持更高的数据速率和改进的测试方法等进步。
以下是正在审查的一些拟议变更的内部情况。
TIA工业更新
TIA标准在支持工业环境方面发挥着至关重要的作用,确保电信基础设施满足工业环境对耐用性、可靠性、高速连接等的独特需求。
请继续阅读,详细了解工业电信标准可能实施的更新。
让工业网络为提速做好准备
ANSI/TIA-1005-A,工业场所电信基础设施标准,由 TIA TR‑42.9 工业电信基础设施小组委员会监督。
该标准目前正在修订,以纳入 10 千兆以太网 (10GBASE-T) 或 6A 类电缆,以满足工业环境中对高速、可靠数据传输日益增长的需求。 这将允许 工业网络 满足当前和未来对速度、可靠性和可扩展性的需求。
通过此次修订,数据速率提高至 10 Gb/s,工厂将能够支持实时监控、自动化和 IIoT 集成等应用,并在串扰和电磁干扰方面提高性能。
将单对以太网纳入标准
ANSI/TIA-1005-A 工业标准还将参考另一项正在更新的标准:ANSI/TIA-568.7,工业单对以太网。
该标准包含 10BASE-T1L,这是一种用于单对以太网 (SPE) 的长距离 10 Mb/s 以太网系统。 10BASE-T1L 已包含在 ANSI/TIA-568.5 中,用于在商业应用中通过单对线支持 10 Mb/s 的长距离应用(最长 1,000 米)。 现在,工业版本也正在开发中。
此外,还将添加标准化的 100 Mb/s 单对以太网,以支持工业环境中的短距离需求。
TIA光纤更新
TIA标准有助于定义光纤布线系统的性能、安装和测试要求,以确保其能够支持高速应用。
以下是有关光纤通信标准最新进展的一些更新。
光纤极性映射符号标准化
TIA TR- 42.11 光纤系统小组委员会正在修改用于 映射光纤极性的所有图形和符号。 虽然 TIA-TSB-5069(光纤通道极性)有助于映射和规划,但仍有改进的空间。
目标是:采用标准化的视觉符号而不是图画,因为每个人的做法都不一样。 符号一眼就能传达大量信息。 (例如,想想禁止吸烟标志或人行横道标志。) 它们使业界对光纤极性的描述、可视化和建模变得有序。
Belden 在实现这一改变方面发挥了重要作用,帮助 TIA 创建标准化符号来捕捉和表示每个组件对整个系统极性的影响。
采用新的极性类型
另一个正在考虑的变化是改进ANSI/TIA-568.3-F的下一个版本,使多模APC适应B型极性等场景。
将高密度光纤分成较小的、易于管理的分段
关于将 MPO-16 的突破配置纳入两个 MPO-8 连接器的讨论也在进行中。
该配置将允许单个 MPO-16 连接器分成两个 MPO-8 连接器,通过将 400G 或 800G 连接分成多个 200G 连接来支持高速数据传输。
这种突破在数据中心和其他高性能环境中非常有用,在这些环境中,400GBASE-SR8 和 800GBASE-SR8 链路需要划分为更小、更易于管理的段。
标准化AIM连接器
根据TIA TR-42.13,无源光学器件和光纤计量,正在考虑将AIM(对准独立多光纤)连接器标准化,以作为ANSI/TIA-604-TBD的一部分。
其尺寸比MPO连接器大,但提供与市场上其他垂直连接器相同的功能,具有相似的光学性能。
重申CS VSFF连接器标准
TIA TR-42.13 还在考虑一项重申 CS 连接器的提案,CS 连接器是一种用于高密度应用的 VSFF 光纤连接器。
TIA-604-19,也称为 FOCIS 19,是一种定义 SEN 型连接器(又名 CS 连接器)互配性规范的标准,SEN 型连接器是一种双工光纤连接器。 由于 IEC 已开始标准化 VSFF 接口,TIA 可能会重申 CS 连接器。
对MPO端接光缆进行精确的现场测试
最后,正在对 ANSI/TIA-526-28 进行重新确认。 该标准重点关注以 MPO 端接布线结束的通道和链路的现场衰减测量。 (这些通道通常用于并行光学收发器,例如 QSFP-100G 和 QSFP-400G 及更高版本。) 技术人员和安装人员将拥有增强的指导方针和工具,可以直接在 MPO 连接器上执行准确的现场测试,确保在高速和高带宽应用中的可靠性能。
同步创建标准:TIA和IEC
鉴于当今技术的统一性,TIA 致力于在更新过程中与 IEC 协调其标准,以确保一致性。
通过协调,TIA和IEC可以帮助消除技术障碍,保障产品在全球范围内的可靠运行。
协调还能促进创新,加速新技术的采用,创建一个通用框架,用于制定普遍认可和接受的解决方案。
准备好参与其中了吗?
标准不会偶然更新。 有很多人和流程在幕后工作。
Belden 选择与 TIA 等组织合作,帮助制定行业标准,使其适用于所有人。 无论您是制造商、最终用户、顾问还是其他专家,您的见解都很重要。 共同努力、交流思想对于提高标准至关重要。
在此过程中,我们希望听到您的意见。 如果您想参与标准制定,我们可以帮助您建立正确的联系。
给我们留言以了解更多信息。
相关链接: