您是否想过,是什么使得设备和系统能够协同工作,即使它们’是由不同的制造商生产的? 或者想知道为什么 ICT 行业没有充满使兼容性变得困难的专有解决方案?’

 

我们要感谢 TIA(电信行业协会) 等标准组织。 他们制定了鼓励互操作性和标准化框架的指导方针,这使得制造商能够专注于创新,而不是兼容性问题。

 

布线标准确保技术和系统兼容、统一、安全和功能正常。 这使得任何行业设计师、工程师或安装人员能够使用通用媒体、连接器、拓扑和测试方法来开发自己的基础设施解决方案。 由于标准是最低性能要求,因此经验丰富的专业人士和想要超越这些技术规范的公司可以在此基础上进行构建。 (例如,Belden 选择超越基线以确保其系统能够支持新兴的应用程序和技术。 这可能意味着提供更高的数据传输速度、更大的带宽、更好的信号完整性等)

 

标准委员会:各个标准组织的支柱

标准组织内设有标准委员会,负责编写和维护某套标准。 这些委员会由—制造商、供应商、集成商和最终用户—的志愿者组成,他们共同努力分享知识并加速新想法的产生。

 

成为标准委员会的活跃成员需要投入大量的时间。 需要参加定期会议;需要起草、审查和修改提案和其他文件;需要进行技术分析;需要领导培训和研讨会。

 

几十年来,Belden 及其专家一直积极参与 TIA 标准的制定。 事实上,’自 1991 年制定第一批商业建筑标准以来,我们就一直致力于这一进程。 (Paul Kish,Belden’前系统和标准总监,是 TIA TR-42 电信布线系统 标准的创始人之一。)

 

表彰卓越的标准制定成就

自 2022 年以来,TIA 一直表彰为 技术标准制定、技术支持和政府倡导做出重大贡献的公司和个人。

 

2022 年,百通’企业解决方案高级解决方案架构师 Ron Tellas 和解决方案咨询团队负责人 Henry Franc 被授予 TIA 明星奖获奖者 以表彰其对行业的影响。 Belden 还荣获 Top 5% Star Award 奖项,这表明该公司’的贡献处于前 5% 之内。 一年后,即 2023 年,Belden、Tellas 和 Franc 获得了同样的赞誉。

 

2024 年,百通—以及 Tellas 和 Franc—再次荣获 TIA Top 5% 明星奖得主 对行业产生影响。 测量和分析经理 Brian Shuman 也获得了该奖项。

 

今年,我们’很高兴分享我们的新闻 2025 年认可 来自 TIA。 Tellas、Franc 和 Shuman 均被评为 TIA Top 5% 明星奖获得者—证明了他们对行业标准的持续奉献。

 

作为一个组织,Belden 因其致力于推动行业发展并为持续的网络互操作性、功能性和连接性铺平道路而被评为 Top 2% Star Award 获得者。 我们’我们很高兴今年在行业贡献方面从前 5% 上升到了前 2%!

 

Ron Tellas简介

Tellas 是射频设计和电磁传播方面的主题专家。 他的电信职业生涯长达 35 年,拥有超过 15 项美国专利。 他’是 TIA 的活跃成员,定期出席 TIA 会议并参加小组讨论。 他在 TIA TR-42 电信布线系统工程委员会以及其他行业计划中发挥着积极作用:ISO WG3 委员会、互联技术行业联盟、IEEE 802.3 以太网工作组和 NFPA 70 代码制定小组 3。

 

Henry Franc简介

Franc 已参与 TIA 工作二十年,并担任 TIA TR-42 电信布线系统工程委员会主席,该委员会负责制定和维护用户自有建筑物、数据中心和医疗机构的电信布线基础设施的自愿标准。

 

Brian Shuman简介

舒曼担任 TIA TR-42.9 工业电信基础设施工程委员会主席,领导标准制定活动。

 

为什么Belden要帮助界定行业标准

Belden选择通过加入TIA、BICSI、IEEE和ISO等标准组织,与其他制造商、用户、顾问和专家开展合作。

 

我们的目标始终是提供有价值的见解,帮助制定适合所有人的布线标准。

 

我们继续将其作为优先事项有五个原因是:

  • 深入了解标准: 通过参与标准制定,我们’能够更好地理解布线标准的制定方式和原因。 它使我们能够设计和开发符合或超越这些准则的解决方案。

  • 代表用户: 安装人员和最终用户的观点很重要,我们’我们能够通过参与来代表这些观点。

  • 为确保中立: 我们可以帮助确保标准与产品无关。 这让客户放心,因为他们知道他们的网络可以支持当前和未来的技术。

  • 要解决关键问题: 我们希望确保布线标准能够解决当今的问题和挑战’网络管理员、设计人员和运营商面临的问题。

  • 实现我们的目标: 参与符合我们的核心价值观。 Belden 坚信持续改进。 这意味着我们知道流程、系统和技术总是可以变得更好。

 

作为一个行业,共同努力至关重要。 业界也需要听取您的意见。 如果您想参与布线标准的制定,我们可以帮助您建立正确的连接。

 

给我们留言以了解更多信息。

 

相关链接:

作者简介

Belden

Belden 利用一系列主题专家来帮助我们获取优质内容。 这些主题专家包括现任和前任员工、第三方贡献者和行业专家。 如果您对本页面内容有任何疑问,请联系 [email protected] 与相关团队成员取得联系。