工厂工程师使用平板电脑

在大型拥挤的空间里,当每个人都希望同时连接起来时,会发生什么?

如果你曾经尝试在人山人海的体育场给朋友打电话,在繁忙的会议中心里找到同事,或者在大型户外活动中与家人协调,那么你就知道当这些看似简单的任务突然变得不可能时是什么感觉了。

如果无线系统的设计无法满足这种需求,那么关键连接就会中断。 有些设备连接困难,而有些设备则完全无法连接。 通话中断、短信发送失败、应用程序超时。

“增加带宽”并非总是解决问题的办法。

为了改善密集环境中的无线网络,许多业主和运营商的第一反应是增加带宽或增加接入点 但性能差通常不仅仅是带宽的问题……而是无线网络处理高流量的能力的问题。

很多情况下,太多设备同时试图共享同一带宽。 可用容量是有限的,每个设备都必须争夺一部分容量。 传统方法并不能改善这个问题。 事实上,试图增加容量反而会造成更多的性能问题。

例如,试图增加带宽以提高吞吐量可能会产生同频干扰 (CCI),在这种情况下,接入点和设备在尝试使用同一信道时最终会互相干扰。

由于接入点共享有限的带宽,增加接入点数量可能会增加信号噪声。 这会导致速度变慢、延迟增加,因为接入点和连接的设备轮流传输数据,而不是同时发送数据。

归根结底:增加接入点和带宽并不能解决网络如何有效地管理共享容量的问题。 但这就是 Wi-Fi 7 的用武之地了。

Wi-Fi 7 采用不同的方法来创建和共享无线容量。

Wi-Fi 7 的重点在于提高容量和效率

作为下一代无线技术,Wi-Fi 7 能够智能地利用密集环境中的可用带宽(而不是请求更多的带宽)。

早期的 Wi-Fi 技术侧重于峰值数据速率,而 Wi-Fi 7 则致力于提升区域流量容量和连接密度,并且不假设:

  • 需要更多带宽
  • 需要更多接入点
  • 现有网络需要彻底重建。

什么是 Wi-Fi 7?

Wi-Fi 7 允许更多设备更有效地共享现有带宽,以便它们可以在同一空间内使用相同的基础设施(包括已安装的 6A 类电缆和 RJ45 连接)可靠地运行。

Wi-Fi 7 的各项功能可实现更智能的性能

Wi-Fi 7 的这些功能是通过 MIMO 和 QAM 等先进的无线电技术实现的……而不是通过对建筑物布线方式进行重大改变来实现的。

 

什么是 MIMO 和 QAM?

MIMO

早期的 Wi-Fi 标准在同时服务设备数量方面存在限制。 接入点服务于一个设备,然后服务于下一个设备,依此类推,随着设备数量的增加,这会带来局限性。

 

Wi-Fi 7 中使用的多用户 MIMO 技术,可以让接入点同时与更多设备通信,而无需增加带宽。 

QAM

早期版本的 QAM(正交幅度调制)调制阶数较低,这限制了每次传输在给定信道上可以承载的数据量。

 

但 Wi-Fi 7 采用更高阶的 QAM 调制方式,例如 4K-QAM,使得在同一频谱“段”内可以传输更多的数据。这在无需改变基础设施的情况下提高了吞吐量。 

这对智能建筑意味着什么

Wi-Fi 7 的容量和效率使其能够支持更稳定的并发连接。 对于依赖持续数据传输和及时响应的智能建筑而言,这一点至关重要,例如:

  • 资产追踪
  • 移动工单
  • 占用感知
  • 安全警报
  • 寻路

Wi-Fi 7 通过 MIMO 和 QAM 等功能更智能地利用现有带宽,减少了对额外接入点的需求,并帮助所有者和运营商更好地利用其现有的网络基础设施。 例如,Wi-Fi 7 的性能仍然完全在 6A 类线缆和 RJ45 连接器目前所能支持的范围之内。

然而,随着设备密度不断增加和 Wi-Fi 7 的更广泛应用,无线容量最终会成为一种瓶颈,因为它会被“耗尽”。届时,就需要更高速度的接入点连接来防止出现瓶颈。

展望未来,Wi-Fi 7 的全部潜力预计将在未来三到五年内得到实现。 届时,骨干网速度需要达到 40Gb/s 以上才能支持接入点。 要想在实际距离上可靠地提供更高的速度,就需要铜缆的替代方案。 (6A 类和) 7 类 无法满足容量需求;8 类线缆或许能够支持更高的带宽和更快的速度,但传输距离会短得多。)

这意味着现在是时候开始规划向铜缆无法覆盖的接入点输送数据和电力的新方法了。

为 Wi-Fi 7 做好准备

Wi-Fi 7 提供了一种在现有基础设施之上支持更多用户、更多设备和更多楼宇系统的方法。

转型的第一步是重新思考无线系统的设计和使用方式。 Belden 可以帮助业主、设计师和运营商现在就开始规划 Wi-Fi 7,具体涉及以下方面:

  • 空间利用
  • 设备增长
  • 关键应用
  • 接入点的基础设施

Belden 的全套连接解决方​​案可支持 Wi-Fi 7,并帮助您确定现有铜缆何时足够,何时引入更高速度的链路以及在何处需要引入更高速度的链路。 光纤连接 为了确保在 Wi-Fi 7 普及加速时您的网络能够做好准备,您需要这样做。

 

了解我们能如何提供帮助。


相关链接: