如果智能建筑没有高性能的基础设施在后台快速有效地处理电力和数据传输需求,会发生什么情况?
结果肯定是带宽瓶颈和延迟问题、设备和系统故障以及用户效率低下。
智能建筑基础设施设计注意事项
每栋 智能建筑 其独特之处在于其所有者制定的目标(运营成本改善、能源效率提高、员工满意度增长等)。 这些不同的目标有助于确定应该在整个智能建筑中部署和集成的技术、系统和设备。 从那里,可以设计正确的布线和网络基础设施来支持数据访问、软件平台和协议。
为智能建筑规划互联基础设施需要针对每个应用考虑许多因素。
布线和连接
选择合适的线缆类型取决于几个因素,包括当前和未来应用的性能和带宽要求、电信机房(TR)与设备之间的距离、功率要求和成本。
大多数智能建筑都依靠多种布线类型混合使用:
- 平衡双绞线铜缆布线(单对以太网或四对分类线缆)
- 光纤布线(单模或多模线缆)
- 光铜混合线缆
- 特种线缆(RemoteIP线缆、故障管理电力线缆等)
工作区插座与服务插座
有两种类型的工作区插座需要考虑:
- 电信插座(TO)
- 服务插座
TO 用于由用户(笔记本电脑或 IP 电话)管理设备的地方。 SO 连接到用于特定应用或保留在特定位置的更永久的设备(安全摄像头、无线接入点等)。 它们还支持 模块化插头端接链路 (MPTL)拓扑结构,允许水平电缆的一端终止于直接连接到设备的 RJ45 插头。
路径和空间
ANSI/TIA-569 规定了通道和空间的一般要求,而 ANSI/BICSI-007 涵盖了 TR 布局和尺寸选项。 最佳实践规定,道路和空间应能够容纳未来至少 50% 的增长。 (但是,如果您正在翻新现有设施,这并不总是可行的。)
可能的情况包括:
- 使用单个TR同时容纳电信设备和专用系统,而核心网络则位于机房中间的机架中
- 一个TR用于核心网络,另一个TR用于其他系统
远程电源
智能建筑中的连接设备需要低压直流电源。 PoE 和 SPoE(单对以太网供电)通过双绞线铜线向设备输送直流电源,被视为国家电气规范第 725 条定义的 2 类功率限制电路。2 类电源也可以通过混合光纤铜线输送。 一些设备,例如用于专业音响、AV、安全和生命安全系统的设备,通过 3 类功率限制电路供电。 2 类和 3 类电路均限制电源输出。
向智能建筑中的设备供电的另一种方式是通过故障管理电源 (FMP) 或 4 类电源。 在这些系统中,电路会被持续监控以发现故障情况。 故障检测会在几毫秒内停止电流。
与 2 类类似,4 类可以使用混合光纤铜缆进行部署,通过单根电缆即可在长距离内传输电力和数据。
评估智能建筑的连接能力
智能建筑业主不仅需要投资高性能基础设施,还需要相信基础设施能够充分发挥其潜力。 这样,系统、设备和人们就可以进行通信并连接到他们需要的信息。
这种坚信以认证的形式体现,通过测试来证明关键任务基础设施按预期运行。
就像布线系统可以进行性能认证一样,智能建筑也可以获得智能和功能认证。
了解SPIRE
SPIRE™(智能建筑评估和评级计划)是 TIA 和 UL Solutions 合作推出的一项评估和评级计划,旨在帮助业主验证其建筑系统是否已集成以共享数据并通过单一界面进行管理。
SPIRE 于 2020 年首次推出, 并于 2023 年更新,它提供了一个框架,将业主与技术无关的指标联系起来,业主可以使用这些指标来评估六个领域的建筑系统、流程和基础设施:
- 连接
- 网络安全
- 身心健康
- 生命财产安全
- 电力和能源
- 可持续发展
SPIRE 的 连通性评估标准 用于验证建筑的智能程度。 它评估了五个领域,以确保智能建筑能够有效、高效地连接和为更多人以及更多 IT 和 OT 设备供电。
- 媒体:评估整个建筑中安装的媒体的带宽和低功耗传输能力。
- 覆盖:评估整个建筑和物业对IT-OT融合的支持和覆盖范围。
- 安全:评估建筑连接、基础设施和相关资产的物理安全性。
- 扩展:评估连接、路径和空间支持扩展的能力。
- 弹性:评估连接冗余以及关于关键操作在发生事件期间继续运行的能力的策略和程序。
智能建筑ICT基础设施资源
遵循最佳实践和标准来设计智能建筑连接基础设施对于面向未来的设施至关重要。
做出正确的决定需要像 Belden 这样值得信赖的顾问。 我们了解智能建筑,并且是这项技术转型的核心。 我们的团队将帮助您使您的智能建筑更安全、更舒适、更具弹性、更具成本效益。
如果您想了解更多关于智能建筑设计和选择 ICT 基础设施的信息,请阅读最新一期的 当今 ICT,其中有一篇由 CCCA 的贡献成员撰写的文章 新技术 & 趋势委员会,包括 Belden。
详细了解我们的智能建筑解决方案。
相关链接
作者简介
Ron Tellas
Belden企业解决方案业务部高级解决方案架构师
Ron Tellas 是射频设计和电磁传播方面的主题专家,于 2016 年加入 Belden,帮助制定智能建筑技术和应用的路线图。 他现在利用这些经验将系统、设备和连接纳入网络解决方案。 Ron 代表 Belden 参加多个标准组织、国家电气规范委员会并担任 FMP 联盟的董事会成员。 他拥有电气工程硕士和学士学位、工商管理硕士学位,也是 17 项美国专利的发明人。 罗恩因其对电信行业的杰出和有影响力的贡献而自豪地荣获 2024 年 Harry J. Pfister 奖。