数据中心正迅速成为电力系统中要求最高但灵活性最低的负载之一。 这是目前每个公用事业公司都在努力应对的动态问题。’
作为 Belden 与公用事业公司和大型能源用户合作的一部分,我最近参加了公用事业技术委员会 (UTC) 数据中心讨论会,该讨论会汇集了电力合作社、投资者所有的公用事业公司和电信专家,共同探讨超大规模增长及其对电网的意义。’
虽然这次谈话强化了在场许多人已经知道的很多事情,但也引入了新的角度和压力点。 数据中心电力设计决策现在已成为电网层面的问题,而这一切都归结于此:人工智能驱动的需求到来的速度超过了发电、输电和互联流程的设计处理能力。 超大规模数据中心秉持着快速行动、快速迭代的理念,而公用事业公司则恰恰相反:它们专注于可靠性和安全性。 “” 正如一位参与者所说,“数据中心运营商在下三维国际象棋,而公用事业公司在下跳棋。” “” 双方使用的工具、流程和风险承受能力都大相径庭。
在我看来,这种观点抓住了挑战的核心。 数据中心和人工智能正在拓展能源基础设施所能承载的极限,而公用事业公司正在努力应对。 弥合这一分歧需要提高透明度、加强参与和共同规划。
以下是数据中心领导者和能源利益相关者需要了解的本次讨论的其他一些要点。 虽然我们今天还没有所有答案,但这些主题让我们清楚地看到接下来合作和投资需要集中在哪里。’
数据中心需要多少电力? 超出电网的预期输送能力
就在几年前, “数据中心需要多少电力?” 这个问题的答案可以用几十兆瓦来衡量。 然而,在 UTC 数据中心讨论期间,几家公用事业公司描述了一系列超大规模项目,这些项目在几年前是难以想象的。’ 一家合作社表示,超过 20GW 的数据中心负载对其辖区内的项目表示了兴趣。 这个数字足以重塑任何资源规划。 目前,个人对电力容量的需求范围从 100 兆瓦到数吉瓦的园区不等,通常期望在三到五年内实现供电。 如今的工作负载已经将数据中心的功率密度推到了前所未有的水平,这改变了公用事业公司需要支持的水平。’
这种需求迫使公用事业公司重新审视规划假设和系统峰值。 如何在不影响其他区域可靠性的前提下,将这些新增的大容量负荷连接到哪里? 这是一个没有简单答案的问题。’’
规划周期和开发商时间表不匹配’
传统公用事业规划着眼于未来几十年。 但超大规模数据中心开发商和大型数据中心开发商的运营周期要短得多,他们希望电力能够配合他们快速的市场推广计划。—
小组成员重点介绍了建设阶段耗时长达四年的项目, … 而且’这还不包括将新一代产品上线所需的时间。
由于审批和管道建设方面的限制,新建天然气发电厂可能需要八到十年时间。 大型变压器、断路器、涡轮机和落地式装置已订购多年,几乎没有时间缩短工期。 房间里公用事业公司传达的信息很明确: 无论投入多少资金或采取多么紧急的措施,都无法绕过增加如此大容量所需的实际和监管工作。
双方必须制定不同的计划,并尽早就数据中心电源设计展开对话。 公用事业公司开始推动更早地获得有关实际项目而非投机项目的信号,并且他们要求超大规模数据中心运营商让他们更早地参与规划周期。’
随着极端天气加剧,可靠性面临压力。
极端天气已经考验着当今电网的极限,即便大型数据中心的负载还没有完全融入其中。’ 举例来说:2 月初,卡罗来纳州所有四个水位平衡机构在同一天都达到了冬季历史最高水位。 因此,居民供暖负荷激增,系统运营商不得不做出艰难的决定来维持供电。
随着超大规模需求的增长,如果不加以仔细整合,这些新增的大量负载可能会使可靠性难以维持。’ 立法者和监管机构已经在讨论在紧急情况下强制数据中心和其他大型工业客户减少用电量,以确保生命攸关的负载仍然是优先事项。 对于公用事业公司而言,这意味着 建立遏制能力 同时,我们仍然履行合同,并与大客户保持长期合作关系。
超大规模数据中心正在探索自主发电方式。
另一个主题是人们对……的兴趣日益浓厚。 “自带力量” 适用于大型数据中心。 由于新建并网发电设施的建设周期较长,超大规模数据中心运营商现在正在考虑诸如现场燃气轮机、分布式发电、核微型反应堆和大规模备用解决方案等方案。 虽然这可能成为电网某些部分的一个潜在减压阀,但也带来了一系列新的协调挑战。
如果更多代人被圈养在围栏后面, 公用事业公司需要清楚地了解该产能如何以及何时运行。它如何与整体系统相互作用,以及在异常情况下会发生什么。 那里’还有一个监管层面需要考虑:现行规则’在某些司法管辖区,这些新模式并不总是能够得到适应,因此公用事业公司、监管机构和大客户必须找到合作的方式来保持系统稳定。
推测和筛选现在也成了工作的一部分。
并非每次向公用事业公司提出的数据中心查询都会得到解决。’ s 的收件箱来自一家超大规模数据中心。 多位参与者描述了一股日益高涨的投机性房地产活动浪潮。 换句话说,开发商希望确保互连位置。 “万一,” 没有特定的客户目标。
为了保护现有成员和客户,许多合作社正在收紧互联流程,要求提前做出更高的财务承诺,并创建新的费率结构,以隔离新增大负荷的影响。 目标是确保他们不会’我们不必补贴那些可能永远不会实现的项目。
公用事业公司可以如何做好准备?’下一个
UTC 数据中心的讨论进一步证实了超大规模需求正在从长远角度改变能源的消耗方式和地点。
对于公用事业公司而言,这意味着:
- 更新规划流程 为了应对数量庞大、快速到达的货物
- 投资电网现代化自动化和通信,使操作员能够看到
- 与监管机构合作 创建框架以支持新一代模型和备用资源
- 加强协调 与数据中心运营商合作,确保电网和设施保持协调一致
- 尽早参与 数据中心电力设计决策从一开始就要协调发电和互连方案。
随着这些压力不断增加,贝尔登将帮助您构建能够满足这波需求的基础设施,同时又不牺牲可靠性。 我们致力于寻找提供安全、可靠且价格合理的能源的方法,并提供完整的连接解决方案,帮助能源团队更快、更安全、更智能地开展工作。