数据中心对于变化并不陌生。布局会随着时间的推移而发展,以优化性能并适应新技术和操作要求。
如果在初始设计中考虑到进步和增长,那么 重新配置布局 适应新技术和运营要求的变化不应该’不会有问题。
如果他们不是’然而,如果没有考虑到这一点,那么当您更改数据中心布局时可能会遇到麻烦。
举个例子:我们与一个数据中心团队合作,在布局发生变化后,该团队无法再打开配线架。为什么?因为电源开关挡住了路。这显然妨碍了他们排除网络故障、添加和删除连接以及确保电缆正确连接和标记的能力。
在数据中心,这样的问题是如何产生的?
可能的原因有很多。例如,在初始设置期间,对设备和位置的错误沟通和/或规划不足可能会从一开始就导致此类设计冲突。
缺乏灵活的模块化设计通常意味着设备必须保持在固定位置,限制了可行的选择。’是时候添加新组件了。现有的可以’不能移动、重新配置或重新定位。
有时,数据中心布局一开始是可行的,但随着时间的推移所做的更改会导致问题。例如,当新设备添加到机架和机柜中时,没有考虑空间要求、连接需求或相邻设备,设计冲突可能会造成影响性能的障碍。
在其他情况下,随着数据中心密度的增加,数据中心管理人员面临空间限制。这可能迫使他们将设备放置在狭窄的空间内,其中一个设备会妨碍另一个设备的访问或功能。为什么?因为他们’看不到任何其他选择。
改善配线架可访问性的途径
不管你信不信,我们’已经看到过许多与我们上面描述的类似的情况,数据中心管理人员在维护配线架访问方面遇到困难。如果没有适当的规划,插头、配电单元 (PDU)、垂直管理器甚至电缆本身都可能阻碍配线架的接入。
在上面的例子中,交换机’无法移动,配线架也无法移动。在这些情况下,我们经常发现客户来询问: “我们可以做些什么来解决这个问题?我们还有什么其他选择?”
每次收到这样的请求时,我们都会确保了解问题的全部范围、现有的解决方案、组件’无法正常工作的原因以及可以采取哪些措施来补救这种情况。这通常意味着:
- 询问有关现有设置和正在使用的产品的具体细节,以及已经尝试过的临时解决方案
- 直观评估情况,无论是通过照片、视频、虚拟参观还是现场参观
- 分析数据中心布局,首先确定可访问性存在的原因(设计缺陷、规划不善、空间限制,还是其他原因?)
- 提出可能的解决方案来解决设计冲突,以便数据中心管理人员可以轻松安全地访问配线架
在电源开关干扰配线架的情况下,我们的解决办法是创建一个定制的 V 形配线架。倾斜的设计增加了配线架前部的间隙空间,以便于操作。它还将电缆引导到端口,降低缠结的风险并改善电缆管理。
为了解决类似的问题,我们’还创建了最边缘较窄但中间宽度正常的跳线托盘。较窄的两端可以放置在狭窄的空间内,而中间仍可提供充足的空间来整理电缆。这使得数据中心管理人员能够绕过垂直管理器、 PDU 的阻碍 或用于接入配线架的电缆。
有时,我们为解决特定客户的特定问题而设计的定制解决方案会成为标准产品。我们的 零 U 垂直修补 就是一个很好的例子。我们最初为一位客户设计了它,该客户需要释放宝贵的机架空间来容纳其他设备,但仍需要在机柜中容纳光纤和铜。如今,’任何数据中心客户都可以选择将其纳入其数据中心布局中。
您的数据中心策划者
无论您身在何处,我们的内部数据中心专家、工程师和专业人员都可以参与您的流程—。他们’是世界各地各种规模的数据中心基础设施项目中出现的完整连接解决方案背后的策划者。
因为我们是协同工作的,所以我们会与您一起探索和产生想法。我们可以公开讨论想法、分享建设性的批评并庆祝成功。协作带来创新—,创新助力您的组织蓬勃发展。
相关链接:
作者简介
Carlos Matos
全球产品经理
Carlos Matos 负责管理现有的光纤连接产品系列并确定潜在的光纤产品开发机会。 Carlos 拥有近 16 年的行业经验,专业领域包括网络基础设施、IT、数据中心和 LAN(局域网)。