巨大的配送仓库,配有高高的货架和装载机。底视图。

 

当您考虑智能工业场所时,物料处理’通常不会位列突破极限的首要任务。真正的工业生产场所更为复杂,例如汽车厂或食品和饮料制造商,它们比物料搬运行业更快地部署了全自动解决方案。到目前为止,仓库和配送中心主要依靠基础设施。

 

尽管造成这种情况的原因有很多,但其中一个原因与成本有关。领导者通常将物料处理视为成本中心而非利润中心,他们的目标是尽可能减少物料处理的支出—,其中包括推迟自动化投资。

 

由于’没有太多的自动化或数据需要管理,许多仓库缺乏 专用的仓库自动化网络。相反,他们依赖现有的 IT 网络。虽然这看起来像是一个切实可行的解决方案,但以这种方式操作存在缺陷。

 

推动向专用自动化网络转变的因素’

过去行之有效的方法’在未来将不再有效。与许多其他工业领域一样,物料搬运也在随着不可预测的外部因素而发生变化,这些因素包括 电子商务增多 (预计未来三年内网上购物将占据全球零售额的 41%)和劳动力市场紧张(仓储将成为未来十年 增长最快的经济部门之一 )。

 

这些快速而剧烈的变化使得许多仓库别无选择,只能探索 自动化和数字化 更深入地了解如下内容:

  • 自主机器人,经过编程可以执行从拣选和放置到组装和包装的特定重复性任务。

  • 自动导引车 (AGV) 可以将物料和货物从一个地方运送到另一个地方。

  • 人工智能,为仓库制定劳动力需求和路线优化等决策提供信息。

  • 无人机支持库存审计、周期盘点、库存量验证等。

  • 可穿戴技术,如保障生产力和安全的智能眼镜或语音控制耳机。

 

随着仓库采用更多的技术和自动化,它们的 IT 网络将不再能够继续发挥作用。’这些设施每天都在逐渐需要专用自动化和管理网络的功能。

 

IT网络和自动化网络有何独特之处?

由于仓库在 IT 网络上运行的时间太长,许多管理人员和领导者并没有意识到 IT 和专用自动化网络有何不同(或者根本没有区别)。’’

 

IT 网络的作用

IT 网络通过支持前端业务活动来保持业务应用程序的正常运行。例如,它们’旨在监控、管理和保护涉及核心企业功能和应用程序的信息,例如:

  • 会计
  • 电子邮件
  • 企业软件
  • 人力资源
  • IT
  • 营销
  • 销售

为了满足用户和应用不断变化的需求,IT网络及其连接的设备经常更新和重新编程。

 

专用自动化网络的作用

这些网络管理后端业务活动,并支持保持仓库运营平稳运行的设备、流程和基础设施。

 

他们不是运行业务应用,而是连接、监控、管理和保护控制物理设备流程的信息,包括处理实时数据和物理访问影响车间运营和仓库管理的设备。

 

专用自动化和管理网络可以支持:

  • 数控机床
  • 控制系统
  • 制造执行系统(MES)
  • 机器人和协作机器人
  • SCADA软件
  • 调度系统

 

与 IT 网络不同,这些网络保持相当静态。工业系统的更新或升级频率’不如 IT 系统管理的系统那么频繁。

 

分离 … 但又在一起:整合网络的重要性

IT网络和专用自动化网络可能各自独立,但它们仍然需要交互协作。

 

事实上,建立 专用自动化和 IT 的融合 网络为整个设施提供了更多的资源。

 

也许 SAP/ERP 系统—传统上被视为 IT 技术—正在从现场提取实时数据,以便办公室可以跟踪分析和成本。您从工厂车间向办公室传达的信息越多,您能够识别和利用的模式和趋势就越多。

 

例如,可以将运营数据与现有IT数据一起摄取和分析,以便:

  • 优化机器性能和维护
  • 精确定位生产问题,以便加以解决
  • 降低运营成本
  • 根据需要扩大或缩小生产规模
  • 支持实时资产跟踪

 

通过将运营数据与收入、客户满意度和利润率等指标相关联,IT部门甚至可以帮助仓库领导者了解他们的数据蕴含的意义。

 

您可以从专用自动化网络中获得什么

当您的仓库部署专用网络时,您可以实现自动化技术和工作流程支持的新机会。

 

为了帮助您了解’自动化网络的可能性,我们创建了一份白皮书,探讨了仓库使用专用网络实现的实际案例。

 

准备好看看您’错过了什么吗?

 

 

相关资源:

 

作者简介

Jordan Luecke

解决方案客户经理

Jordan Luecke 的科技职业生涯始终专注于为客户创造解决方案。 在伊顿担任工程职务三年多后,他于 2021 年加入百通,担任解决方案客户经理,与物料搬运行业的客户密切合作。 通过提供具有吸引力且有价值的解决方案,他不仅帮助管理人员和领导者实现目标,而且还建立了持久的关系。