智能楼宇

了解即将发布的BICSI 004医疗保健标准修订版

Matt Odell
即将在今年晚些时候更新的BICSI 004医疗保健标准适用于所有医疗设施,而不仅仅是医院。

 

虽然医院和医疗机构的使命始终保持稳定不变,即提供高质量的医疗服务,但用于履行这一使命的技术、流程和标准却在不断变化。

 

如今,已使用机械手进行微创手术。使用3D打印机制作植入物和假肢。患者通过视频与临床医生联系,并通过应用程序共享健康指标和测试结果。数字健康记录改善了护理协作。

 

随着医疗设施的连接日益增多,其信息和通信技术(ICT)系统的设计和实施需要指南。这就是ANSI/BICSI 004:医疗机构和设施的信息技术系统设计和实施最佳实践的用武之地。

 

BICSI 004由医疗保健最终用户和系统设计人员编写,于2012年首次发布。它建立在ANSI/TIA-1179为通用医疗保健布线奠定的基础之上。然而,BICSI 004又超越了该标准,界定了医疗保健领域其他独特系统的特殊要求,涵盖了带宽、网络存储和传输特性等因素,以及集成考虑因素。

 

例如,BICSI 004包含以下系统的信息:

  • 视听设备
  • 医学成像
  • 患者娱乐系统
  • 患者监护
  • 患者跟踪(RFID)
  • 安全和警报
  • 监控摄像头和显示器
  • 有线和无线通信,如看护呼叫系统

 

BICSI 004修订版:敬请期待


在2012年初次发布六年后,BICSI 004的第一次修订版于2018年发布。修订内容包括增加了有关光纤局域网、远程医疗空间、数字标牌、寻路和其他关键应用的信息。

 

现在,BICSI 004将进行第二次修订。以下是修订版在今年晚些时候发布时将包括的内容的一些示例。

 

ICRA和ESS的专属章节


BICSI 004-2018中涵盖的两个主题现在将在BICSI 004中有自己的专属章节。

 

ICRA(感染控制风险评估)2.0是一个确保患者、工作人员和访客免受传染病侵害的流程,最初作为附录包含在内。随着新系统和基础设施的部署,BICSI 004中的一个章节现在将专门讨论ICRA 2.0合规性,指导制定预防感染的步骤。

 

ESS(电子安全和安保)系统 设计和实施最属于标题为“其他信息通信技术系统”的章节,现在也将在标准中有自己的章节了。该章节将涵盖医疗设施中的访问控制、火灾报警、监控、入侵检测、应急通信和寻呼系统。

 

无线、LMR和设施设计的新篇章


鉴于无线通信在医疗设施中变得越来越普遍,它将在BICSI 004标准中有专门的章节。

 

作为无线通信的一种形式,LMR(陆地移动无线电)也将在标准中拥有自己的章节。这些双向通信系统使用即按即通技术,因此用户可以通过无线电收发器快速相互通信。在医疗保健领域,LMR系统通常用于连接医务人员,以便他们可以在紧急情况下协调护理,无论他们身在何处(在救护车上、在医院等)。

 

除了关于无线和LMR的新章节外,BICSI 004还将纳入设施设计的新章节。该章节将包括医疗保健设施的一般设计信息,以及有关集成的设施信息。

 

有关视听、网络和医疗保健系统的更多信息


为了能够及时应对不断变化的医疗保健技术趋势和威胁,将在现有的BICSI 004章节中添加更多信息:

  • 网络安全,包括有关通过加密、防火墙、分段等增强网络安全和保护敏感数据的指导方针。

  • 医疗保健系统(看护呼叫、监护、影像等)设计、实施和最佳实践

  • 远程医疗和协作空间的视听系统基础设施设计注意事项,以及有关显示器、摄像头、扬声器、麦克风等的特定信息。

 

其他BICSI 004更新


今年对BICSI 004的修订还将包括其他一些更新:

  • 关于电信空间要求和建议的重大更新

  • 为所有设计级别引入 风险等级 ,以符合NFPA 99风险等级

  • 对标其他 任务关键型设计原则 (如数据中心设计原则)以保持一致性

 

让您随时了解最新的医疗保健标准


即将在今年晚些时候更新的BICSI 004将可用于所有类型的医疗设施,而不仅仅是医院。由于这些更新,该标准将会大幅扩展,2024年将会增加60页。

 

随着标准的不断变化,我们的医疗保健团队将继续为您提供有关BICSI 004和其他医疗保健行业标准修订的最新信息。

 

详细了解我们的医疗保健解决方案

 

相关链接