Belden推出新型安全I/O模块,用于保障高度自动化运行中的功能安全
密苏里州圣路易斯–2024 年 10 月 9 日 –全球领先的网络基础设施和数字化解决方案供应商 Belden Inc. (NYSE: BDC) 今天宣布扩大 Lumberg Automation LioN 系列,推出新的 LioN-Safety I/O 模块。这些模块旨在支持工业运营中的功能安全工作,简化了现有网络上安全和非安全相关数据的传输。
新型 LioN-Safety I/O 模块支持 PROFIsafe 和 CIP Safety 协议,后者预计将于 2024 年第四季度上市,为制造商提供紧凑、坚固的产品,其独特设计可支持高度自动化操作所需的实时数据传输。Belden 的安全解决方案能够通过现有的网络连接交换安全相关数据和诊断信息,从而节省宝贵的时间、资源和空间。
借助LioN-Safety I/O模块,用户可以从以下方面受益:
- 轻松集成: 通过传输安全数据和诊断信息的标准化设备描述文件,将模块集成到具有 PROFIsafe 或 CIP Safety 的 PLC 工程工具中,从而保护工人和机器。
- 最大灵活性: 连接安全输入/输出、非安全 I/O 和 IO-Link 信号 - 并与云端通信 - 以增加多功能性和功能性。
- 高性能、安全操作: 在符合 C 级和 Netload III 级或 CIP Safety 的应用中使用 PROFINET/PROFIsafe I/O 模块,并受益于高达 SIL 3、Cat 4 和性能等级 e (PLe) 的 TÜV Rheinland 认证。
“随着工业自动化程度的提高,确保工厂工人的安全的挑战和紧迫性变得更加重要,”数据提取 & 防火墙产品管理总监 Jeremy Friedmar 表示。“LioN-Safety I/O 模块简化了基本安全和诊断信息的传输——从机器到机器、机器到人——以保护工人、机器本身以及整个工厂环境。”
LioN-Safety I/O模块采用节省空间的紧凑型金属外壳设计,即使在汽车制造、包装消费品、机器制造、金属和物流等恶劣环境中也能确保耐用性和可靠性。
关于Belden
Belden Inc.提供的基础设施使数字之旅变得更简单、更智能和更安全。我们正在超越连接本身——从我们制造的产品到我们通过以性能为导向的产品组合、前瞻性的专业知识和专用解决方案实现的产品。凭借 120 多年的质量和可靠性传承,我们拥有继续建设未来的坚实基础。我们的总部位于美国圣路易斯,在北美、欧洲、亚洲和非洲提供制造服务。欲了解更多信息,请访问 www.belden.com;在 Facebook、 LinkedIn 和 Twitter上关注我们。
了解更多信息,请联系:
Scott Todd
市场通讯经理
Belden 和 Belden 徽标是 Belden Inc. 或其附属公司在美国和其他司法管辖区的商标或注册商标。Belden 和其他方也可能拥有本文中使用的其他术语的商标权。