Belden推出单对以太网Lite管理型交换机
密苏里州圣路易斯 – 2024 年 3 月 7 日 – 全球领先的网络基础设施和数字化解决方案供应商 Belden Inc. (NYSE: BDC) 今天宣布推出由 Lumberg Automation 生产的 BEETLE 单对以太网 (SPE) Lite 管理型交换机。作为 Belden’单对以太网连接产品组合的扩展,新型 BEETLE 交换机使组织能够通过部署更细、更轻的 SPE 电缆来降低网络复杂性,这些电缆通过一对电线而不是标准以太网所需的两对或四对电线提供连接。
随着数字化转型的加速,企业需要连接更多设备并传输更多实时数据,同时尽可能简化网络基础设施。BEETLE Lite 管理型交换机具有数据线供电 (PoDL)、IP40 防护等级和低功耗特性,可为面向未来的网络提供 SPE 连接。
BEETLE Lite管理型交换机具有强大的优势,例如:
- 以太网传输距离至少可达 1 公里。符合长距离以太网的 10BASE-T1L 标准。
- 节省空间。支持通过比传统以太网电缆更轻、更紧凑的单线对进行以太网传输。
- 降低网络复杂性。将传感器和执行器直接集成到网络中,无需额外的网关。
- 简化配置和维护。通过减少网关和协议的使用,简化安装和维护并降低运营成本。
- 提供 VLAN 等基本精简管理型交换机功能 以优化的性价比和更低的长期总拥有成本。
“在追求工业 4.0 和自动化目标的过程中,今天’企业正在部署面向未来的网络,为实时通信奠定基础,” Belden 产品经理 Timo Zipperle 说道。“BEETLE Lite 管理型交换机具有 SPE 功能,企业可以使用更细、更轻的 Belden SPE 电缆来扩展其网络,从而从连接的现场设备传输数据。通过访问边缘和云计算的更多数据,组织可以做出更明智、更快速的决策,以提高运营绩效、安全性和保障性。”
凭借其节省空间和长距离以太网传输的优势,BEETLE Lite管理型交换机可满足许多复杂工业环境的需求,包括汽车制造、物料搬运、物流和内部物流。
关于Belden
Belden Inc.提供的基础设施使数字之旅变得更简单、更智能和更安全。我们’正在超越连接—,从我们制造的产品到我们通过以绩效为导向的产品组合、前瞻性的专业知识和专用解决方案实现的目标。凭借 120 多年的质量和可靠性传承,我们拥有继续建设未来的坚实基础。我们的总部位于美国圣路易斯,在北美、欧洲、亚洲和非洲提供制造服务。欲了解更多信息,请访问 www.belden.com;在 Facebook、 LinkedIn 和 Twitter上关注我们。
了解更多信息,请联系:
Scott Todd
市场通讯经理
(317) 316-6473
[email protected]
Belden 和 Belden 徽标是 Belden Inc. 或其附属公司在美国和其他司法管辖区的商标或注册商标。Belden 和其他方也可能拥有本文中使用的其他术语的商标权。