酒店光纤升级不必中断运营
尽管已有酒店从光纤中受益,但许多场馆仍将光纤升级推迟了多年。为什么?因为光纤升级程序纷杂且需要中断运营。了解Belden的OptiTuff迷你光缆如何改变这种状况。
许多酒店正在重新思考他们的未来,而这个未来将涉及光纤升级。
2023年住宿技术研究表明,机动性和自助服务技术是商务和休闲住客的首要考虑因素,这并不奇怪。
酒店来客会同时在许多连接的设备上流式传输和下载内容 - 不仅会在客房,还会在大堂、泳池区、走廊和餐厅。
Wi-Fi和楼宇内无线无论是对于支持旅客的数字期望,还是对于支持员工所需的应用程序和系统都是至关重要的。许多酒店员工数量有限,需要获得工具,加快并简化其工作,同时又不影响服务或品牌形象。
光纤升级:备战未来的理想之选
现在,酒店必须适应流媒体内容等事物。未来,技术需求将会更大。随着未来的发展,增强现实和虚拟现实将集成到酒店环境中,能够让住客在抵达之前查看交互式酒店房间,改善现场体验并培训新员工。
机器人技术将有助于开展客房整理、递送毛巾和洗漱用品以及礼宾服务。在智能客房中,住客可以通过智能手机管理温度、照明亮度和娱乐系统。
若要为管理这些创新功能及其所需的带宽奠定基础,就需要强大的网络基础设施和高水平的连接。
若干原因证明光纤升级显然是备战未来的理想之选。
- 光纤提供无限带宽。无论您的住客使用多少台设备,都不会使网络陷入停顿或造成延迟。没有人会在流式传输、下载或上传大文件时遇到延迟。
- 光纤支持灵活性。借助光纤,您可以快速轻松地将5G和Wi-Fi 6等新应用加入从而扩展网络,而无需执行淘汰和替换步骤。
- 光纤是安全的。光纤线缆不发射信号,因此没有信号泄漏或容易“监听”的方法来拦截数据传输。
- 光纤不受EMI的影响。光纤线缆不会产生电磁干扰(EMI),也不会受到串扰产生的EMI的影响。可以放心地将其部署在建筑设备旁。
此外,当下在客房安装光纤可能会在至少几十年内提供您在酒店所需的连接,从而最大限度地减少对未来昂贵且频繁升级的需求。
为什么酒店光纤升级经常延迟
尽管已有酒店从光纤中受益,但许多场馆仍将光纤升级推迟了多年,即使其现有基础设施阻碍了网络的使用,无法满足客人对连接或带宽的期望。
为什么?因为从铜缆系统升级到光纤系统并不总是一件容易的事——在酒店升级尤其如此。光纤升级可能会给员工和住客带来重大不便和中断。即使您提前计划,分段工作并安排安静时间升级,也一定会造成干扰。
例如,在为客房连接推出光纤升级时,可能需要拆开墙壁或天花板,不得不转移住客并减少可用客房数量,从而减少收入。
公共空间可能需要暂时关闭或减少营业时间,这让想要使用这些设施的住客感到失望。灰尘、噪音和外露的建筑材料的存在会对感受和体验产生负面影响。
如何确保精简执行光纤项目
除了光纤升级带来的物流挑战外,我们还发现许多酒店项目受到现有光缆配置和路径的限制。在某些情况下,甚至为了将光缆安装到位而牺牲系统性能,包括光纤到客房的应用。
这就是我们创造OptiTuff™迷你光缆的原因。它为酒店环境的运营方式带来了良性变革。
OptiTuff迷你光缆与金属铠装产品属于同一性能类别,但却不是金属铠装电缆。
- 它比金属铠装电缆轻90%,直径比金属铠装电缆小70%,比非铠装电缆小50%。
- 它具有抗扭结特性,比金属铠装电缆更柔韧,即使在狭小空间、线槽和急转弯和复杂弯道环境中也能简化处理。
- 它更具成本效益,因为不需要接地套件或导管,从而节省了材料和劳动力成本。其先进、坚固的热塑性材料也是传统金属铠装光纤电缆的一种经济型替代品。
换句话说,它解决了酒店技术项目中与传统金属铠装和非铠装光纤线缆相关的挫败因素。其刚度和小巧直径使其可以安装在狭小管路中,从而让您经济高效地升级客房连接,而无需切开墙壁或干扰房间,在整个光纤升级过程中让所有空间都能向住客开放。
现在应该重新思考酒店的数字基础设施了,光纤升级就是一个很好的起点。详细了解Belden如何成为您下一个酒店项目的一站式基础设施合作伙伴。
相关资源: