智能楼宇

通信基础设施:让智能建筑成为现实

Jorge de la Fuente
当不同的建筑系统必须结合在一起时,智能建筑设计的挑战就会出现。第一步:创建融合通信基础设施。

 

智能建筑内发生了很多事情。技术、数字系统和数据始终在幕后工作,以实现建筑环境的自动化、管理和控制。其结果是创造了一个更高效、更安全、更可持续和更舒适的空间。

 

为了支持数据收集和共享、集中控制、预测性维护和能源效率等能力,这些技术、系统和数据必须得到可靠的通信基础设施的支持。

 

除了显而易见的局域网(LAN)和无线LAN之外,智能建筑中管理和保护设施和内部人员的系统还需要通信基础设施来实现功能、数据共享和洞察。

 

让我们来看看一些需要通信基础设施的建筑系统。

 

音频、视频和通信系统

视频会议、数字标牌、CATV和背景音乐/寻呼设备等系统在连接到通信基础设施时可确保更舒适、更安全的空间。

 

例如,这些连接的系统可以在紧急情况下发出一般公告(视频或音频)或发送消息。它们还可以实现现场和远程工作人员之间的通信和协作。

 

能源管理系统

暖通空调、电源管理、照明甚至光伏设备在智能建筑中发挥着至关重要的作用。这些系统必须连接到网络并相互连接,才能实现采暖和制冷调节、高效供电、响应式照明水平和太阳能集成。

 

安保、安全和监控系统

火灾和报警系统(检测和灭火)以及门禁控制和监视系统必须能够协同工作,以跟踪建筑物内的人员,确定他们是否应该在那里,控制他们可以进入哪些区域并确保他们的安全。

 


点击图片查看大图

 

这些系统通常使用不同的协议来管理通信:DALI用于照明,KNX用于门禁控制和暖通空调,还有更多实例 - 特别是当您进入智能建筑的机房时,您会发现ControlNet、DeviceNet、Modbus、CANbus、RS-232、RS-422、RS-423和RS-485等通信协议。这些协议中的每一种都有特定的传输介质要求。

 

在传统建筑中,所有这些系统都是独立工作的。在智能建筑中,尽管协议和要求存在差异,但必须消除这些操作孤岛。

 

如果没有融合网络,当设施经理或业主想要更多地了解其建筑物或其系统时,就需要人为干预。员工通常必须挖掘信息记录的数据湖以找到规律,然后手动计算和预测建筑物在近期和长期的需求。有时,如果是模拟系统,则根本无法收集或共享数据。

 

智能建筑的大脑内部

智能建筑的神奇之处在于其倾听、适应和响应的能力。智能建筑使用通信基础设施将不同的系统连接在一起,以便它们可以进行交互。

 

实时安全通知

想象一下,建筑打断了您正在做的任何事情——楼梯间的电话、会议室里的PowerPoint演示或办公室里闭门举行的视频会议——以警告您即将发生的自然灾害(地震、海啸、龙卷风、洪水等)。

 

智能和移动设备上显示的弹出警报可根据您的位置、事件严重程度、一天中的时间等为您提供有关该做什么和去哪里的个性化指示。

 

在这场灾害中,智能建筑还开放了所有无线接入点,以创建一个紧急的自由接入网络,允许人们拨打Wi-Fi电话。该建筑物还会自动与当局共享当前入住名单。通过RFID和面部识别,名单实时更新,因此每个人不仅知道建筑物中是否有人,还知道他们是谁以及在哪里。

 

释放生产力并节省时间

想象一下,一栋建筑根据您到达预定会议的时间将您定向到特定的停车空间。

  • 您是来迟了还是来早了?

  • 您沿途是否需要在建筑物的其他地方快速停留?

  • 其他与会者是否已经到达,或者您是不是第一个到场的人?

  • 根据会议所在的位置,您应该使用哪个入口?

 

它将所有这些因素考虑在内,以引导您到可用位置。

 

如果您是普通租户或居住者,大楼会自动授予您访问权限,登记您已到达,并通过面部识别和自动车牌扫描让其他与会者知道您在现场。

 

自适应和定制环境

例如,一个根据室外条件控制供暖、制冷和照明的办公室。

  • 是明亮还是黑暗的?

  • 是冷还是暖?

  • 是下雨还是下雪?

  • 几点了?

它还根据当前和未来的预测密度(空间中现在有多少人,以后会有多少人)自动调整级别。此外,它可以实时报告建筑物的环境友好性,共享有关能源消耗、可再生能源整合、室内质量、用水量等信息。

 

它可以识别您和您的偏好,例如温度和气流、办公桌高度和房间预订。此功能在酒店环境中也很有益,因为客房不仅可以根据您的喜好设置温度和照明,还可以根据房间定向预先选择不同的“场景”,以最大限度地减少暖通空调系统的使用并帮助您减少碳足迹。

 

释放建筑智能

我们上面分享的例子只是一个开始。请设想建筑物可以在建筑外显示紧急信息以通知和提醒街道上的人们,或者可以与相邻设施或同一所有权下的建筑物共享数据以进行整个综合体范围的分析和资源优化。建筑物还将能够提出建议,以改善自身对环境的影响并降低运营成本,而不会影响居住者的舒适度。

 

随着自动化和人工智能(AI)的爆炸式增长,这些场景现在已有可能实现。建筑物将能够自己轻松找到模式,并将这些发现报告给合适的人。

 

真正的挑战出现在让不同的建筑系统作为一个整体工作的时候,实现这一点的第一步是创建一个融合网络。

 

智能结需从融合网络着手

您知道智能建筑内部有15多个建筑系统需要在配备通信基础设施吗?

 

为了为集成系统和设备奠定可靠而坚实的基础,需要考虑从网络设计和拓扑结构到介质和端接方法等众多方案。

 

做出正确的决策需要像Belden这样值得信赖的顾问,因为我们了解智能建筑,并且在这一技术转型领域处于核心地位。我们认识到这些决策对建筑能效、资源使用、安全和运营成本的影响,我们随时可以帮助提高您的智能建筑安全性、舒适度、灵活性和经济性。

 

 

 

相关链接: