智能楼宇

电信拓路者:Belden新近获得的认可

Belden
Belden及其团队成员因其在TIA和BICSI标准制定方面做出的贡献而获得表彰。阅读更多有关我们近期获得的行业荣誉的信息。

 

布线有助于将技术引入生活之中,但布线标准始终在幕后发挥作用,确保布线产品符合最低性能基准,并且可以与不同的技术互操作,以保持创新向前发展。

 

没有布线标准,就无法确保技术和系统兼容、统一、安全且功能齐全。电信行业协会(TIA)、BICSI等标准组织使得任何行业设计师、工程师或安装人员都可以放心地使用通用媒体、连接器、测试方法和拓扑结构来开发自己的基础设施解决方案。

 

由于布线标准仅规定了最低性能要求,因此经验丰富的专业人员和选择超越这些技术规范的公司可以基于此标准继续进行构建。

 

例如,Belden依靠布线标准作为产品性能的基准参考,继而超过这些水平,以确保我们的光纤和铜缆系统能够支持新兴的应用和技术。

 

认可行业对于标准制定的贡献

然而,在应用标准之前,必须首先制定标准。标准委员会是一个协作生态系统,制造商、供应商、集成商和最终用户(具有不同的观点)能够齐聚一堂,分享知识并加速产生新想法。

 

例如,TIA和BICSI标准都是行业专家们自愿抽出时间制定的。这两个协会经常表彰行业志愿者的努力,而我们很高兴地与大家分享Belden最新获得的两项行业表彰。

 

BICSI Harry J. Pfister奖

为了表彰在电信领域的终身成果和成就,BICSI每年向一名专业人士颁发Harry J. Pfister电信行业卓越奖。该奖项设立于1982年,以BICSI冬季会议的创始人、前任BICSI总裁Harry J. Pfister的名字命名。

 

BICSI表示,该奖项“宣扬了强化电信行业科学、技术或教育,或促进行业专业性的个人努力。”

 

今年,该奖项授予了Belden自己的LAN技术和应用经理Ron Tellas。凭借这一荣誉,他跻身行业创新精英行列。这些精英当中包括行业资深人士Paul Kish,他是Belden前任系统和标准总监,于2006年获得这项殊荣。

 

Tellas是行业专业人士对布线标准发挥影响的一个典型范例。作为射频设计和电磁传播领域的主题专家,他的电信职业生涯长达近35年,拥有超过15项美国专利。

 

他是BICSI的活跃成员,定期出席BICSI会议并参加小组讨论。他还在许多其他行业计划中发挥着积极作用,包括TIA TR-42电信布线系统工程委员会、ISO WG3委员会、连接技术行业联盟、IEEE 802.3以太网工作组和NFPA 70规范制定小组3。

 

TIA明星奖

多年来,Belden团队成员也一直积极参与TIA标准的制定。事实上,从1991年制定第一套商业建筑标准开始,我们就一直参与其中。(我们上面提到的Kish就是TIA TR-42电信布线系统标准的创立者之一。)

 

TIA通过其TIA明星奖表彰为ICT行业进步做出贡献的专业人士。该奖项设立于2022年,旨在表彰个人和公司层面在TIA举措中的参与,无论这种参与涉及参与标准制定、技术计划还是政府宣传。

 

去年,Tellas和智能建筑解决方案咨询经理Henry Franc因其产生的行业影响力而荣获TIA明星奖。Belden还被表彰为前5%明星奖得主。

 

今年,Tellas再次因其行业影响力,与测量和分析经理Franc和Brian Shuman一起荣获TIA前5%明星奖。

 

Franc参与TIA近20年,并担任TIA TR-42电信布线系统工程委员会主席,该委员会负责针对用户拥有的建筑物、数据中心和医疗保健机构中电信布线基础设施制定自愿性标准。

 

Shuman担任TIA TR-42.9工业电信基础设施工程委员会主席,领导标准制定工作。

 

Belden同样再次被评为前5%明星奖得主,因其致力于推动行业发展并为保持网络互操作性、功能性和连接性铺平道路,而获得表彰。

 

Belden为何参与标准制定

Belden通过积极参与TIA、BICSI、IEEE和ISO等组织,优先与其他制造商、用户、顾问和专家合作,为制定布线标准提供见解。

 

我们出于四个原因为标准制定做出贡献:

 

  1. 参与其中有助于我们理解标准的编写方式和原因(以及为什么布线标准仅涵盖特定的内容)。

  2. 我们希望代表安装人员和最终用户的观点。我们的参与有助于确保标准不受产品局限,让客户确知他们的网络将同时支持当今和未来的技术。

  3. 它符合我们的几个核心价值观。持续的改进成果可以指导Belden,而且我们知道流程、系统和技术永远可以做得更好。我们还认为,整个行业一起合作具有重大意义。

  4. 我们希望确定布线标准能够解决网络和连接方面的挑战

 

请记住:这个行业也需要听到您的声音。如果您想更多地参与布线标准的制定,我们可以帮助您建立联系。

 

 

 

相关链接: