劣质电缆会带来很多风险。由于它们对安全性、设备效率、用户生产力和网络性能产生负面影响,因此它们造成的问题可能比解决方案还多。
虽然投资劣质的线缆似乎是节省项目资金的好方法,但由此产生的结果可能是毁灭性的,包括产品故障、更换成本、声誉受损以及可靠性差。
如果您想防止将来出现意外的性能问题,并确保您的关键业务运营不依赖劣质电缆,那么布线系统认证是必要的。’
线缆认证如何运作?
通过 电缆测试即可获得认证。不仅生产电缆的制造商会进行测试,第三方测试人员也会进行测试,以保证电缆的性能。以下是一些通过合格测试获得的认证示例。
UL认证
UL 认证由 UL Solutions 授予,并根据 NFPA(美国国家消防协会)标准进行认证。UL Solutions 自行进行测试并对各行各业的产品进行认证,涵盖电子和电气设备、医疗设备和汽车系统。
为了获得此安全认证,产品必须经过严格测试,以符合 UL 制定的具体适用安全标准。认证意味着该产品不仅性能优良,而且符合高安全标准,使用安全。获得 UL 认证的产品均带有 UL 标志。
虽然UL认证通常只适用于美国市场,但它也可能对其他国家使用的产品有益。
CPR认证
CPR(建筑产品法规)认证 存在于欧盟 (EU) 内部,旨在为电缆等建筑产品的营销制定规则,确保建筑安全。
获得 CPR 认证的产品符合与消防安全等特性相关的特定性能标准。产品标有 CE 标志,表明其符合欧盟范围内的安全、健康和环境保护要求。测试和认证由第三方组织进行,或由认可的测试实验室(如 Belden’s)在第三方的见证下进行。
REACH/RoHS认证
REACH (化学品注册、评估、授权和限制)和 RoHS (有害物质限制)指令旨在减少欧洲产品中的有害物质。REACH 关注的是化学物质,包括工业过程和消费产品中使用的化学物质,而 RoHS 则限制电气和电子设备中使用的危险物质。
REACH和/或RoHS认证表明产品不含有害化学品或物质。
作为欧盟制定的监管框架,REACH 和 RoHS 的检测认证一般都是通过自我认证的方式实现的。它也可以由第三方测试人员处理,但这种情况很少见。
ISO认证
ISO 认证 由国际标准化组织 (ISO) 提供。与符合国家标准的 UL 和 CPR 认证不同,ISO 认证符合质量、安全、效率和互操作性的特定国际标准。
获得 ISO 认证的产品’通常没有 ISO 标志。相反,产品带有进行审核并颁发认证的认证机构的认证标志。
此外,ISO 还对流程进行认证。例如,Belden’ 的工厂主要通过了 ISO 9001 标准认证,少数还通过了 ISO 14001 标准认证。
其他相关行业认证
根据行业和应用的不同,还可以获得其他认证。
例如,IATF 16949 是专为汽车行业(汽车厂)设计的全球公认的质量管理体系 (QMS) 标准。它与 ISO 9001 一致,并注重持续改进、质量改进、预防制造缺陷和减少供应链中的浪费。
ABS/DNV 认证是另一个例子。它确保设备和部件符合船舶应用的严格安全和性能标准。这包括进行测试以确保:
- 材料和组件安全可靠
- 产品符合法规和标准
- 保持质量标准
- 降低故障风险
经过认证的布线系统有哪些优势?
经过认证的系统可以通过多种方式提供安心。这里有几个例子。
减少维护和维修
当 LAN 布线系统通过认证时,这意味着它符合行业标准并按预期运行。认证几乎可以作为保险,以防止未来出现可能导致高昂维护和维修成本的电缆问题。
对布线系统进行测试和认证可以让安装人员及早发现可能的性能问题,从而在系统投入使用之前解决这些问题。
安全性更高,减少火灾蔓延
布线系统认证对于确保安全至关重要。
符合标准的高性能电缆采用适当的材料制成,并经过安全认证;不符合标准的电缆可能使用易燃材料,从而可能在建筑物内蔓延火势。不合规的材料燃烧时也会产生危险的烟雾,特别是如果使用在火灾中不安全的廉价材料。’
高性能电缆按照消防安全标准进行防火测试。获得 UL 认证或 CPR Euroclass 例如,电缆必须通过严格的防火安全测试,以确定电缆’减少(或不助长)火势和浓烟蔓延的能力。一些假冒电缆带有认证标志,即使它们没有经过’测试并且不’满足要求,所以要小心。测试表明 假冒电缆 标记为 UL 列出的产品并不总是符合相应的安全要求。’
长期技术和系统性能
经过认证的电缆有助于确保通过布线系统连接到网络的设备、应用程序和系统能够按预期工作。由于电缆已经过性能验证,这些系统和设备不会受到布线引起的网络问题、延迟或停机的影响。’
设计不当或劣质的线缆可能导致信号丢失或衰减增加,从而影响网络连接设备的运行方式。
例如,路由器、交换机、防火墙和接入点等网络设备可能会因电缆质量差而停止运行并中断通信。传感器、监控摄像头、门禁设备和数字屏幕等设备也是如此。
高性能电缆没有同等产品’
尽管其他公司有时试图提供与 “Belden 相当的产品,” 但没有什么可以取代真正的产品。在产品或保修方面,没有 Belden 可以与之媲美的产品,例如 Belden’ 的 10 年保修。从经过认证的 Belden 经销商处购买可确保您获得所需的真正的 Belden 产品和保修。
在测试了市场上低成本的电缆产品后,我们发现电缆质量较差,导致延误和停机。一般来说,劣质产品的价格较低,因为它们提供的性能与 Belden 提供的性能有很大不同。
Belden 还拥有自己的测试设施来验证产品性能。我们确切地知道我们所有的产品是在何时何地以及如何制造的,并且我们的检验测试和工厂验收测试确保了我们的产品在部署之前的质量和功能。
相关链接: