现在是星期一早上,您所在地区的配送中心有数千个 SKU 正在运输。’ 您在换班前走访车间,了解当天’的优先事项,并始终分析提高仓库效率的方案。
您会看到拖车在接货码头排队。 叉车正在卸载汽车零部件托盘。 每个进来的 SKU 都需要立即进行计数、扫描并添加到库存中,以便能够快速准确地完成订单。
您可以监控库存的分类和存放方式,确保周转率高的物品得到优先处理,并根据需要补充紧急库存。 一整天,您都会密切关注库存水平,并抽查货位和数量是否反映实际情况,而不仅仅是系统中的内容。’ 提高仓库效率依赖于在每个阶段保持准确的库存。
随着订单的到来,业务也随之增加。 团队迅速行动,组装出站货物,将订单送至正确的集结区域,并确保出站拖车安全高效地装载。
无论您的仓库是运行数百名手持纸质清单的手动拣货员,还是忙于通过双向无线电与楼层负责人沟通,或依靠手持设备和通过 仓库管理系统 (WMS) 进行实时跟踪,您的工作都是确保—接收、入库、库存控制、拣货、包装和出库运输—的每个流程顺利进行。
无论如何,目标始终是相同的:通过将正确的库存按时且具有可追溯性送到正确的地点来提高仓库效率。
当您的网络出现故障时会发生什么?
每个团队和班次都依赖有弹性的网络和连接来保持设备、数据和人员同步。 提高效率的技术投资也可以提高仓库的安全性。 并且两者都通过安全、可靠的网络架构得到加强。
想象一下:突然停电会影响整个设施。 您的 IT 团队立即采取行动。 警报在他们的监视器上滚动。 当运营人员报告连接中断和屏幕冻结时,电话铃声响了。 由于意外的仓库网络问题,运营中断。
其影响是立竿见影的,并且惠及每个人。 整个系统在订单执行过程中忽略了订单:
- 入库团队无法’接收货物,因此关键库存无法’补充。
- 订单停止流经ERP或WMS,使履行陷入停顿
- 拣选人员无法扫描产品,从而无法准确。
- 库存控制团队无法’按计划盘点库存或调整库存记录。
- 包装工无法’打印标签,因为运输管理系统无法与 WMS 通信。
- 设施团队无法’监控环境控制,因为楼宇自动化系统’无法正常工作。
- 当订单状态更新消失并且无法跟踪正在进行的工作时,主管无法给出答案。’
如果上述场景听起来很熟悉,那么您就会知道网络问题会多快地破坏运营目标。 当网络出现故障时,生态系统的其余部分也会出现故障。 从库存准确性到工人福祉,一切都受到影响。 您的业务突然以无法忽视的方式暴露出来。’ 库存信息变得模糊。 安全和保障受到影响。 订单不断堆积。 错误不断增多。
当您的仓库网络’无法支持始终在线的运营时,会面临哪些风险?’
以下仅列举了当您的地基’不够坚固或安全,无法支持您提高仓库效率的目标时可能出现的问题的几个例子。
面临威胁的风险增加
向智能仓储运营的转变会为您的环境带来更多的连接,从而带来新的漏洞。 当依赖恒定数据流的应用程序和系统无法’保持连接时,它们就会崩溃。 无法获取实时数据的每一分钟都意味着订单无法发货,库存控制也无法进行。’ 如果没有强大的网络安全控制,单个暴露的网络或受损的设备就可能成为恶意软件的受害者或允许未经授权的网络访问,从而可能导致操作停止、系统锁定或敏感库存和数据泄露。
不良行为者可以通过易受攻击的仓库网络访问您的系统。 您的客户数据可能会受到损害。 系统配置可以改变。 勒索软件可能会使您的操作停止。 什么’这些类型的安全中断会给您带来以下成本:
- 操作?
- 业务连续性?
- 客户信心?
- 可靠性等级?
通过结合主动网络监控、多因素身份验证、定期软件修补和明确定义的设备管理策略等措施,您可以保护业务连续性,并确保运营永远不会因数字威胁而停止。
合规性细分
依靠自动跟踪、用户身份验证和系统生成的日志来维持合规性的仓库的强度取决于其最薄弱的连接。 在生命科学和制药等受到严格监管的行业中,即使是短暂的网络故障也可能产生深远的影响。
网络链接损坏或中断可能意味着无法捕获经过验证的系统的关键数据。 如果用户操作、更改或访问’如果没有记录,这会造成合规性漏洞,可能需要昂贵的调查或补救。
在这些环境中,网络冗余和架构隔离的符合GMP(良好生产规范)的网络是设计的基本组成部分,可确保关键数据流和审计跟踪的正常运行时间。
实时网络保护、集中式网络准入控制 (NAC)、安全网络身份验证和加密通信可以确保准确的日志和数据记录,即使在系统扩展时也是如此。
资产损失和库存可见性
工业无线通信 (IWC) 和 Wi-Fi 优先仓库计划正在推动大量新的无线物联网设备涌入网络。 当你将传感器、RFID、移动扫描仪、可穿戴设备、相机和其他智能技术引入到场景中时,坚实的网络基础设施—包括无线—需要支持他们。 否则,库存将变得难以追踪。
安全的仓库网络可实现资产、库存和人员的端到端可追溯性,不会受到任何损害。 这可以最大限度地减少库存损失,加快运输速度,并创造一个始终将安全放在首位的工作环境。
无法支持现代需求
即使是几年前设计的网络也可能无法适用于现代仓库及其连接的设备和关键任务应用程序。 它们可能会在今天的重压下断裂’智能技术。一旦出现这种情况,就会因硬件故障、设备集成不良和自动化故障而导致运营瓶颈和中断,例如:
- 滞后的 WMS 更新
- 延迟仓库安全警报
- 手持设备停滞不前
- 无法处理仓单
升级到具有威胁检测和动态设备控制功能的可扩展软件定义网络,可以添加新设备、区域和 自动化 无论何时你需要—无需担心仓库效率管理的下一步会破坏您的系统或破坏安全标准。
安全系统步履蹒跚
自动导引车(AGV) 自主移动机器人 (AMR) 可以进行编程和动态重新路由以避开行人区,并随着工作模式的变化进行实时调整,从而提高仓库效率。 码头门口的传感器可以跟踪占用情况并防止事故发生。 分类和包装自动化可防止员工重复性劳损。 但这些先进的系统和功能只有连接到可靠的网络时才能发挥作用。 单点故障或掉线意味着这些安全网消失。
为了最大限度地提高效率和安全性,仓库网络架构应采用分段,以将关键自动化与安全性较低的流量隔离开来,同时允许对每个连接的系统进行访问控制和监控。
提高仓库效率:保护重要物品的实际步骤
历史证明,事故恢复比构建增长和保护平台更加昂贵,造成的破坏也更大。 以下是增强仓库效率基础的关键要点:
- 安全分割。 将每个用户、设备和系统分配到区域,规定谁有网络访问权限以及他们可以引用的应用程序和数据。
- 控制边缘。 考虑添加 DMZ 环境 (非军事区)供应商和第三方可以与您控制和审计的系统进行交互。 由于安全远程访问由防火墙和策略隔离,因此安全事件和数据泄露被最小化。
- 优先考虑无线优先设计。 通过利用 Wi-Fi 6/6E 的高带宽和多频率支持 通过无线覆盖到工作区域,例如过道末端、分拣台和进出通道,您可以提高客户端密度、加快设备速度并消除死角。
- 防止干扰。 确保每个设备都能顺利应对温度和湿度等环境变化。 为每个交换机或路由器安装电涌保护器、可上锁的工业外壳和接地连接。 使用受监控的备用电池作为主开关。
- 使审计成为常规。 定期对您的人员、流程和工具进行网络合规审计。 确保审计日志在事件发生后可供管理层审查,并作为季度报告的一部分。 安排安全修补和固件更新以最大限度地减少业务影响。
- 提高知名度。 对 Wi-Fi 接入点进行三角测量,以实现几米内的精确位置跟踪。 这提高了效率和安全性,简化了工作流程并有助于定位工人和设备。
正确的连接推动性能、保护和进步
随着市场需求转向回流、更快的周转速度以及对每个动作和时刻的更高可见性,仓库运营商正在推动自动化和数字化工作流程,以使这种转变更容易。 但每个人变化的速度都是不同的。 虽然所有仓库如果想保持竞争力并满足客户期望,最终都必须适应,但这是一个循序渐进的过程,可以根据业务需求、可用资源和运营复杂性进行分阶段和定制。’
当您的网络具有弹性且安全时,可以提高仓库效率:
- 每个资产、流程和装运都可以被跟踪和查看
- 升级和维护计划可根据业务需求进行调整
- 外部合作伙伴可以访问网络,并完全了解和监督其作
- 团队可以依靠自动化来处理更多的工作,减少错误和事故
随着运营的发展,将智能技术与网络弹性相结合,可以为您实现增长、敏捷性和仓库效率管理奠定基础。
Belden’的完整连接解决方案确保您的运营能够实现仓库安全、高效和增长—轮班复一轮、年复一年。 当您将标准设定在此级别时,您的仓库将准备好每天高效交付,同时确保工人的安全。
了解我们如何支持智能仓库。
相关链接: