物料搬运人员’的作业效率和成本效益取决于其用于运输、移动和存储物料的系统的有效集成。
输送系统和传送带、机器人和协作机器人、自动导引车(AGV)、叉车和托盘搬运车等设备之间的无缝协作和自动化不仅可以提高生产力,还可以最大限度地减少停机时间、运营成本和潜在的人为错误。
在努力达到这个水平的物料搬运自动化和集成时,需要考虑许多因素,包括:
IT-OT融合在物料搬运自动化中的作用
随着物料搬运市场致力于通过自动化提高现有流程的效率,IT-OT 融合将在实现这一目标方面发挥关键作用,实现实时数据访问、更顺畅的操作等功能。这是帮助物料处理人员提高效率和生产力的关键步骤。’
通过将IT系统(数据管理和分析)与OT系统(机器和设备)集成,使数据可以在两个领域之间流畅传输,物料搬运人员不仅能够更好地了解和满足客户的需求,而且还能够简化自己的操作。
但如果没有支持,实现这种转变可能会很困难。有许多障碍需要克服:
- 优化 那些’无法与现代技术和协议集成的遗留系统
- 使用缺乏强大安全功能的系统,可能使其容易受到威胁
- 合并团队和数据集,而这些团队和数据集以往都处于分散的孤岛中,具有不同的目标、流程和协议
- 了解 IT 和 OT 系统生成的大量数据中哪些信息 最重要
它通常需要像 Belden 这样的外部机构来帮助 OT 和 IT 协作并研究如何最好地连接系统和网络。例如,OT 需要 IT 的帮助来管理连接架构的复杂性,而 IT 需要 OT 的帮助来导航设备和控制系统。
IT-OT 融合为自动化物料处理环境所需的 IIoT 解决方案奠定了基础。它们为预测性维护、更快、更智能的决策和提高效率带来了先进的传感器、设备和连接。
为了支持物料搬运自动化,IIoT 设备捕获的数据必须通过 OPC UA、MQTT、 TSN 从现场尽可能透明和标准化 或其可能的组合。通常还需要集成协议网关,以便不同的系统和设备能够有效地通信。这使得机器和设备能够联网,以便它们能够实时收集和分析数据。
优先考虑网络安全以保护仓库和办公室
自动化物料处理的一个重要部分 环境是网络安全解决方案的整体实施,这不仅应该被视为一种技术,也应该被视为一种思维方式。您不仅需要正确的工具和技术,还需要正确的内部文化—具有意识并积极主动思考的员工。每个人都应该参与并了解网络安全的重要性。
必须实施参数来管理 OT’对 IT—的访问和连接,以及 IT’对 OT—作为 仓库楼层的访问和连接 第一次与外界联系。
除了保护 IT 和 OT 免受外界影响之外,物料搬运网络还需要相互保护。例如,虽然防火墙可以防止未经请求的传入网络流量,但它无法’保护 OT 免受 IT 的侵害—,也无法保护 IT 免受 OT 的侵害。OT 和 IT 必须保持在一起—但又相互独立。
这里’举个例子来说明原因:如果办公室里的某个人意外地与渗透到 IT 网络中的欺诈性电子邮件进行交互,那么 OT 就会面临这种风险。
Belden是您的物料搬运专家
展望未来,该市场的领导者必须准备好利用物料搬运自动化来提高效率并满足不断变化的客户需求。否则,无效的物料流规划可能会导致延误、瓶颈和停机。
在实现物料处理环境自动化时,’寻找来自您所在行业、了解您的挑战并知道如何指导您完成数字化转型过程的专家至关重要。我们不’不谈论产品—我们’我们正在谈论能够做到以下几点的合作伙伴:
- 担任顾问并提供建议
- 了解合规和网络安全标准
- 规划和创建数字化转型路线图
- 帮助您安装基础架构
- 实施维护和更新计划
Belden 提供的完全集成解决方案为根本原因分析、KPI 跟踪和数字化工作流程提供了基础。通过正确的连接,仓库可以更好地服务客户、优化劳动力并降低运营成本。
我们可以帮助您连接仓库中的机器、机器人、人员和流程,让您可以安全地收集、编排和关键性能数据,为采取行动提供指导。
相关链接:
作者简介
Artjom Bil
全球产品经理
Artjom 于 2017 年获得国际商务与管理学士学位后,开始在 Belden 担任初级产品经理。 2019 年,他晋升为全球产品经理。 Artjom 支持 IO-Systems 路线图,专注于创建完整的 IO-Link 解决方案。 在 Belden 任职期间,Artjom 已完成了该领域内的多款产品发布。 通过将产品组合的重点放在客户视角上,市场迅速采用了这些产品,使其产品组合跻身于工业连接解决方案中最先进的产品组合之列。