身穿防护服的线缆技术人员正在进行网络面板设置

 

当安装电缆通道来组织和布置电缆时,有许多选项需要考虑:首先是电缆桥架、电缆梯、导管和吊架。 为您的环境做出正确的选择可确保适当的电缆管理,以保持电缆的完整性和正常运行时间。

 

为了管理电缆,安装人员和网络管理员通常选择 J 型挂钩。 它们’价格低廉、易于安装、易于重新安置和重复使用。 这使得它们成为许多环境中的热门选择,包括 数据中心、制造工厂和办公楼。 在某些环境和应用中,例如吊顶上方,需要或建议使用 J 型挂钩,以使电缆远离吊顶’的 T 型杆,从而减少干扰和损坏。

 

根据美国国家电气规范 (NEC),J型线夹可用于支撑任何类型的限能线缆

 

作为非连续支撑,J 形挂钩以一定间隔排列,而不是支撑整个电缆长度。 这使得电缆布线更加灵活。

 

通常情况下,安装 J 型挂钩时不会考虑容量和适当间距等因素。 虽然它们’是一个看似简单的解决方案,但错误的 J 型钩选择和安装可能会导致长期的电缆性能问题。

 

下面,我们将解释常见的J型线夹安装错误以及如何避免这些错误。

 

放置不正确(距离太近或太远)

无论 “看起来” 哪里’需要,安装 J 型挂钩都是很诱人的。 但为了保持通路的完整性,需要遵循一些指导方针。 根据 ANSI/TIA-569《电信路径和空间》,J 型挂钩之间的间距不应超过 5 英尺(1.5 米)。

 

如果间距超过此距离,线缆可能会下垂,这可能会导致磨损、对线缆施加压力、产生安全隐患并可能干扰其他线缆和设备。

 

将它们放置得太近也不理想。’ 这可能不会导致电缆性能问题,但会增加材料和人工成本;还会通过拥挤 路径造成不必要的复杂性 并使电缆难以接触和追踪。

 

在一个J型线夹中放置太多线缆

J 形挂钩用于支撑一定重量;容量建议因制造商而异。 将过多的电缆穿过 J 形挂钩会给挂钩带来过大的重量,导致挂钩变形,从而无法’正确固定电缆。 位于 J 形挂钩底部的电缆也可能会被压碎,从而损坏其内部结构。

 

在极端情况下,J 形钩可能会因重量过大而弯曲或变形,从而导致电缆损坏。 这可能会危及电缆’的电气性能并导致网络意外断开。

 

遵循制造商的建议,确保在电缆部署过程中不会使 J 型挂钩超载。’

 

导致线缆弯曲的安装

以需要电缆在其周围急剧弯曲的方式安装 J 型挂钩可能会损坏电缆并影响性能。 弯曲的电缆会导致串扰和信号丢失。 这种情况经常出现在狭窄的空间中,或者电缆必须绕过现有结构的地方。 当 J 型挂钩’未正确安装时,也会发生这种情况。

 

为避免这种情况,请务必保持适当的线缆弯曲半径以保持性能。

 

察看环境条件

不同的 J 型挂钩适用于不同的环境。 例如,由钢制成的耐腐蚀材料可以承受温度波动、化学物质或湿气,而其他材料则仅适用于室内受控温度环境。 在空气处理空间中,J 型挂钩必须满足防火和排烟的要求。

 

在您的环境中使用错误的 J 型挂钩可能会导致性能下降,最终影响您的电缆。 例如,J 形挂钩上的锈迹会磨损电缆装置并可能损害信号传输。

 

有线缆安装问题?

当谈到电缆性能时,安装最佳实践至关重要。 如果您’不确定选择哪种类型的电缆通道,或者对现有的通道解决方案有疑问,我们可以提供帮助。

 

向我们咨询您的线缆安装问题。

 

相关链接:

作者简介

Ron Tellas

Belden企业解决方案业务部高级解决方案架构师

Ron Tellas 是射频设计和电磁传播方面的主题专家,于 2016 年加入 Belden,帮助制定智能建筑技术和应用的路线图。 他现在利用这些经验将系统、设备和连接纳入网络解决方案。 Ron 代表 Belden 参加多个标准组织、国家电气规范委员会并担任 FMP 联盟的董事会成员。 他拥有电气工程硕士和学士学位、工商管理硕士学位,也是 17 项美国专利的发明人。 罗恩因其对电信行业的杰出和有影响力的贡献而自豪地荣获 2024 年 Harry J. Pfister 奖。