酒店技术不再只是现有宾客设施和体验的附加物。 相反,它已成为提高客人和员工满意度以及增加收入和简化运营的战略性和基础性部分。
但真正让员工和客人印象深刻的并不是技术本身,而是它所实现的功能。 例如,将酒店技术融入运营流程和工作流程可以支持从日常任务的自动化到个性化 宾客互动的一切 提供更好的服务。
酒店经营者正在关注这些可能性。 根据 Oracle Hospitality 和 Skift 的一份 报告 ,超过 60% 的酒店业高管计划在基本的酒店交易中采用完全非接触式体验,例如入住/退房和食品和饮料订购。 近 74% 的旅行者表示,他们希望酒店使用人工智能来分析他们的旅行信息——如果这能让他们在旅途中提供更好的客户服务。
光纤网络和 Class 4 将在酒店展上展出
这些创新正是 2024 年 10 月 28 日至 30 日在德克萨斯州圣安东尼奥举行的 酒店展的重点关注内容。 Belden 将与 Tellabs 一起讨论支持新酒店技术功能所需的完整连接解决方案。
在使用光纤的环境中,光纤局域网正在成为一种实用方法,可以摆脱酒店网络的传统功率限制,支持越来越多的人和设备,并实现长距离的端点连接。
随着酒店越来越依赖联网设备,它们也需要高效、高性能的电源解决方案。 故障管理电源 (FMP) 系统(也称为 4 类系统)可以提供数据和电力主干,满足客人和员工的连接需求。
光纤网络在酒店业中的应用
光纤局域网 通过单一光纤网络融合互联网、视频、安全、声音和其他服务。 这可以带来多种好处:
- 每隔 100 米减少一个电信 机柜或交换机,以节省空间
- 消除了与双绞线网络相关的距离限制 ,允许将设备安装在最有用的位置
- 通过减少电缆要求和连接数量来降低安装和维护成本
- 优化能源消耗 因为这些网络 消耗的电量更少 比传统的基于交换机的局域网
酒店可以使用单个光纤局域网来支持从访客Wi-Fi到设施范围内的安全摄像头和智能客房技术的所有功能,而不是管理各个独立而复杂的网络以实现不同的功能。
随着酒店不断引入新技术来提升与出行者的互动,光纤网络可以轻松扩展以满足这些新需求,而无需进行昂贵且易造成中断的淘汰和更换升级。
光纤局域网适合您的酒店吗? 在以下情况下,这些网络通常适用于酒店环境:
- 传统 LAN 的 100 米距离限制是一个问题
- 布线空间有限
- 许多连接的设备需要更多的带宽
- 各种独立的网络需要融合
- 您需要更轻松的网络支持和管理
Class 4 在酒店业的应用
在科技渗透到酒店业各个方面的时代, 可靠的电力分配 至关重要。 4 类配电非常适合满足行业不断变化的需求。
FMP 系统 于 2023 年首次被纳入国家电气规范,作为交流电的安全替代品。
4 类电路不仅提供了以太网供电 (PoE) 的安全性和便利性,而且还可以在数百或数千米的距离内提供接近 PoE 20 倍的功率。
该系统通过发射器和接收器监控故障并控制电力输送,限制故障事件期间可用的电力。 如果有人在运行过程中触摸裸露的电线或将水溅到电路上,系统将自动立即关闭,使 4 类系统与 2 类系统一样安全(甚至更安全),同时提供更多的电力可用性。
与 2 类一样,4 类电源可以通过在单根电缆中整合电源和数据的技术来传输。
FMP 系统允许酒店为各种设备和应用供电,例如照明、暖通空调和室内娱乐,而无需进行大量重新布线。 这降低了电气火灾和其他危险的风险。
由于这些系统具有高度适应性,因此在需要增加新技术或更大的空间时,使用FMP对酒店基础设施的升级或扩展很容易完成。
准备好体验酒店业技术的未来
酒店业领导者可以通过本月在酒店业展览会上参观 Belden 和 Tellabs 了解更多有关光纤局域网和 4 类电源作为补充解决方案的信息。 2126 号展位 将成为您必去之地,在这里您可以亲眼目睹这些创新如何协同工作,帮助酒店场所打造更加互联、高效和面向未来的物业。
我们的专家还将在该展位回答您的问题,讨论实际用例,并解释如何在您自己的物业中实施这些技术。
如果您喜欢我们展位上的产品,请不要错过我们的 教育课程:
课程信息
标题: 加强酒店设计:先进的网络解决方案和战略合作
日期: 2024 年 10 月 29 日
时间: 下午 2:30-2:50(中部时间)
地点:Henry B Gonzalez Convention Center,Satellite Stage(亨利·B·冈萨雷斯会议中心裙楼)
演讲人:
- Ron Tellas,Belden企业解决方案部高级解决方案架构师
- Tim Spurgeon,Tellabs企业销售副总裁
- Jeff Van Horne,UberData Networks首席执行官兼总裁
Belden 和 Tellabs 正在携手合作,帮助您实施能够为您的设施带来改变的解决方案。 无论是确保客人能够使用不间断的 Wi-Fi,还是让您能够更有效地管理运营,我们都可以帮助您的酒店在竞争激烈、技术驱动的环境中蓬勃发展。
相关链接:
作者简介
Ron Tellas
Belden企业解决方案业务部高级解决方案架构师
Ron Tellas 是射频设计和电磁传播方面的主题专家,于 2016 年加入 Belden,帮助制定智能建筑技术和应用的路线图。 他现在利用这些经验将系统、设备和连接纳入网络解决方案。 Ron 代表 Belden 参加多个标准组织、国家电气规范委员会并担任 FMP 联盟的董事会成员。 他拥有电气工程硕士和学士学位、工商管理硕士学位,也是 17 项美国专利的发明人。 罗恩因其对电信行业的杰出和有影响力的贡献而自豪地荣获 2024 年 Harry J. Pfister 奖。