随着智能建筑不断部署更多设备和技术,远程供电变得越来越普遍,也越来越重要。 它可以从一个位置为您的网络(包括终端设备)提供所有必要的电源。
随着新技术的进步,可用功率增加,直流电 (DC) 的使用更加安全、高效和广泛,设备和器材的安装不再受交流电源插座位置的限制。 相反,设备可以放置在任何需要的地方——无论是在路灯顶上、停车场、体育场对面还是在屋顶上。
远程供电也使得无源光纤局域网 (POLAN) 成为已使用光纤的环境中更可行的选择。 它使这些网络摆脱了传统电力的限制,并能够连接有时相距数英里的端点。
作为传统 LAN 网络的替代方案, 光纤局域网 是一个依赖于 FTTx 架构和协议而不是基于交换机的以太网的点对多点网络。 换句话说,它依赖于单模光纤、无源光分路器、光线路终端 (OLT) 和光网络终端 (ONT),而不是以太网电缆、路由器和交换机。
在POLAN中,需要电源来支持:
- MDF(主配线架):将网络连接到外部服务提供商的中心点。
- IDF(中间配线架)或TR(电信机房):建筑物中提供端点设备对MDF的访问的许多区域。
- 端点连接:必须连接到网络的设备。
光纤局域网需要考虑的 3 种远程电源选项
为了从光纤局域网中获取最大价值,需要正确的电源解决方案。 有几种选择可供考虑。
直流/2 类系统
根据国家电气规范 (NEC) 的定义,直流电属于 2 类,功率为 100W,实际覆盖范围约为 250 米。
低压 2 类系统为连接的设备提供远程直流电源。 为了安全和防火,NEC 规定了 2 类电路的最大功率输出和电压水平。
2 类系统使用来自集中电源的 AC-DC 整流器将交流电转换为直流电。 从那里,电源进入限流 DC-DC 转换器,将 48V DC 转换为 2 类电源。 铜线(类别布线或混合光纤布线)将电力输送到终端设备,例如光纤局域网中的光网络终端(ONT)。 因此,安装光纤和类别布线的同一系统集成商可以安装 2 类系统。
根据应用,支持光LAN的远程供电系统可以设计为:
- 分布式系统, 能源生产地更靠近能源需求地。
- 集中式系统, 电力在中心位置产生并输送到任何需要的地方。
以太网供电系统
以太网供电 (PoE) 也被定义为 2 类,功率为 100W,实际覆盖范围可达 215 米(以太网本身限制为 100 米)。
以太网供电(PoE)允许仅使用一根线缆同时将数据和电力传输到设备,从而消除了对单独电源线的需求,降低了成本并简化了安装。
PoE 已经经历了多次迭代。 第一个 PoE 标准 IEEE 802.3af 于 2003 年获得批准,支持 15.4W。 今天, IEEE 802.3bt 是最新标准。 它需要两种 PoE 变体:类型 3(60W)和类型 4(100W)。 这使得更多的电力可以通过单根电缆传输到需要更多电力的设备,例如 IP 摄像机、无线接入点、LED 灯具和大型显示器。
4 类/故障管理电力系统
4 类系统,也称为故障管理电源 (FMP) 系统,于 2023 年首次被纳入 NEC。
这一新的分类标准安全地将 FMP 技术(其中还包括分组能量传输 (PET)、数字电力™ (DE)、脉冲功率和智能传输系统)纳入 NEC。
4 类电路提供 PoE 的安全性和便利性,但可以在数百或数千米的距离内提供接近 PoE 20 倍的功率,为交流电源提供安全的替代方案。
为了确保安全,这些系统会限制故障事件期间可用的能量和功率。 为了限制故障能量,发射器和接收器会监控故障并控制电力输送。 如果有人在运行过程中触摸裸露的电线或将水溅到电路上,则系统会立即自动关闭。 这使得 4 类系统与 2 类系统一样安全(甚至更安全),同时提供更多的电力可用性。
与 2 类一样,4 类电源可以通过在单根电缆中整合电源和数据的技术来传输。
为POLAN选择合适的电源
您如何知道哪个选项(2 类、以太网供电或 4 类)适合您的 POLAN 应用? 我们可以通过考虑我们所说的 3D 来回答这个问题:数据、距离和交付。
- 数据:数据速率是多少?
- 距离: 离网络连接有多远?
- 输电:需要输送多少电力?
了解构成您环境的 3D 将帮助您做出正确的选择。 但是,如果您仍有疑问,Belden 随时 为您提供帮助。 您还可以在我们的 光纤局域网远程供电 用例传单中看到我们如何为光纤局域网供电的一些示例。
我们要感谢 Tellabs 帮助我们撰写此博客。 这两个组织都看到了 POLAN 在正确应用中的优势,并且是 APOLAN 和 HTNG (下一代酒店技术)的活跃成员。
我们正在合作撰写一系列 POLAN 博客,涵盖以下主题:
- 无源光LAN与传统LAN
- POLAN 对可持续发展的贡献
- 为什么POLAN可以支持智慧楼宇
- 澄清常见的POLAN误解
确保您不会错过我们将继续分享的有关光纤局域网的信息!