智能配送仓库中采用 AGV 和机械臂的自动化系统。

自动导引车(AGV)是现代物料搬运和制造业的支柱。 举例来说:据联合机器人集团(United Robotics Group)称,超过 60% 的汽车系统依赖 AGV,80% 的电子商务网站在履行工作流程中使用 AGV

虽然 AGV 客户可以帮助工厂和仓库更高效地搬运物料和人员操作,但保持机器连接始终是一个挑战。

AGV 在生产线、工作单元、建筑物和室外场地之间循环移动,以保持工作顺利进行。 他们会在有线网络和无线网络之间来回切换。 无线连接使车辆在行驶过程中能够与遥测数据、指令和安全数据保持连接;有线网络则提供了连接 AGV 所依赖的控制器、安全系统、应用程序和对接点的骨干网络。

为什么很难找出 AGV 停止运行的原因’

AGV 问题 问题出现后,立即开始故障排除。

但是,当有线和无线网络管理分散时,很难发现真正的问题所在。 团队缺乏排查、识别和预防 AGV 连接问题所需的控制和可见性。’

  • 是不是开关坏了?
  • 接入点是否过载?
  • 安全策略是否在某个环节发生了变化?
  • AGV 本身是否出现故障?

AGV 的性能取决于能否以统一的方式管理和控制有线和无线网络。

为什么分散的有线和无线网络管理无法支持 AGV?’

在大多数仓库和制造工厂中,有线网络和无线网络是各自独立发展的,因为不同的团队会增加容量、部署应用程序并尝试解决他们自己的问题。 没有哪个单一群体拥有端到端的视角或集中控制权。

当资产固定时,这种方法效果很好;但当引入自动导引车时,它就变成了一种负担。 为什么? 因为 AGV 的连接路径并不局限于单个位置或区域。’’

分散的有线和无线网络管理给 AGV 带来了挑战:

  • 由于有线基础设施、无线覆盖和安全策略是分别管理和监控的,因此无法全面了解 AGV 的连接路径。
  • 跨域的安全性和 QoS 策略不一致,导致 AGV 漫游时出现掉线和速度下降。
  • 更高的运营成本,因为网络的每个部分都需要单独的团队和流程来规划、配置和维护。
  • 持续存在性能问题,且没有集中化的方法来发现问题模式或验证某些修复方案是否随时间推移而有效。

解决这些问题需要通过一个平台来管理有线和无线连接。

将有线和无线网络作为一个整体进行管理的优势

统一的工业网络不再分别管理有线和无线网络,而是将连接视为一个统一的整体,并通过单一平台进行管理。 “”

这使团队能够全面了解 AGV 的路径,包括连接控制器和安全系统的有线骨干网、每个交换机端口和无线接入点以及 AGV 客户端。’ 他们还可以看到会话在哪里中断、延迟在哪里增加或者策略在哪里阻止流量。

由于集中式平台始终如一地应用安全、QoS 和访问策略,AGV 在漫游过程中不会遇到意外的惊喜或故障。’ 这些策略会跟随 AGV 的移动而变化,因此无论客户端是通过有线连接停靠还是无线漫游,都适用相同的性能预期。  通过网站。 

采用统一的网络管理方法可以为 AGV 带来诸多好处:

  • 更快的故障排除速度,以便在停机造成问题之前识别并解决问题。
  • AGV 性能更可预测,减少计划外停机,确保生产连续性
  • AGV 运行更安全,与安全系统通信更可靠,在人员作业区域停止次数更少。
  • 能够在不增加复杂性的情况下扩展部署(每个新增连接仍然在同一平台上进行管理)
  • 加强 IT、OT 和安全部门之间的协作,以便他们能够基于同一个集中式网络视图开展工作,从而协调决策。

找出 AGV 连接路径中的薄弱环节

要将 AGV 连接作为一个统一的系统进行管理,首先需要了解有线连接和无线连接的交汇点以及存在的问题。

常见弱点包括:

  • 在有线和无线连接之间切换时(当 AGV 离开充电站或停靠区时)
  • 在处理充电、更新和数据传输的有线触点上
  • 在无线网络覆盖较弱的区域或场所
  • 当 AGV 跨越 VLAN、子网或安全区域时
  • 在接入点之间的漫游事件期间 

为了使这些风险可见,绘制每条 AGV 路线图,并确定沿途的接触点:它们所依赖的交换机(以及它们何时依赖这些交换机)、服务于每个路径段的接入点以及它们穿越的 VLAN 或安全区域。

你’重新映射这些内容,以了解统一平台必须能够看到和控制什么。 这项演练还应该能够发现有线基础设施、无线覆盖和安全策略方面的盲点。’不支持 AGV。

将统一网络管理付诸实践

从那里开始,你可以将透明度和控制力统一起来。

根据有线和无线网络的部署和管理方式,这可能意味着很多事情:

  • 整合监控工具
  • 制定标准化策略,使其能够一致地应用于有线和无线网络。
  • 推出能够提供从骨干网到边缘网统一网络视图的平台
  • 实现配置和策略执行的自动化,以便将更改应用到各个站点和网络域。

通过转向统一网络管理,您可以 更有效地支持现有 AGV 车队,并为未来更大规模的部署奠定基础。

贝尔登’完整的连接解决方​​案可帮助您通过一个统一的平台管理无线和有线网络,从而支持 AGV 的性能。

通过集中管理您的网络可见性和控制权,我们的专家可以帮助您更快地发现问题、更快地解决问题,并保持 AGV 安全、可预测地运行。 这一切都始于一项评估,该评估绘制出您的 AGV 连接路径,突出有线和无线领域的薄弱环节,并确定实现统一管理的具体步骤。

 

看看我们能如何帮到您。

 

相关链接: