使用平板电脑的女酒店经理

增加带宽就能解决所有问题……对吗? 多年来,业界一直重复着同样的建议:“尽可能提高产能,因为未来的应用总是需要它。”

例如,在酒店业,这通常意味着将光纤铺设到每个客房。 向每个 IDF 推送 10G。 每个电信机房都过度设计。

然而,随着技术的发展,这种指导原则已经不再适用。 与其为前台和后台服务“面向未来”进行“改造”,不如为今天不需要(明天也不会用)的基础设施买单。

与其到处追求最大带宽,更明智的做法是根据日常使用的应用程序的需求,合理配置网络基础设施

导致酒店网络设计过度建设的道路

几十年来,带宽需求增长速度一直超过大多数网络基础设施所能支持的速度。 可以称之为一种行业惯性:应用程序的数据密集度越来越高,视频分辨率不断提高,顾客的期望值也越来越高。 为了跟上需求,人们认为安装可能不需要的容量比容量不足后再进行昂贵的改造风险要小。

这种思维方式影响了网络的构建方式,以太网就是一个明显的例子。 以太网速度从 100 Mb/s 不断提升到 1G、10G、40G 甚至更高,而且这一过程并没有停下来考虑是否每个设备都需要这么快的速度。

随着以太网速度的提升,无线网络设计也在不断发展。

在最新版本的 Wi-Fi 中,传输的信号可以在不改变底层信道的情况下携带更多信息。

Wi-Fi 7 将用户连接到更多频谱,并使用更智能的调制方案,无需在每个接入点升级链路速度即可提供更高的吞吐量。 换句话说,Wi-Fi 7 可以用更少的射频信道和回程链路服务更多的设备、用户和流量。

现代科技也改变了带宽需求。

与过去笨重且未经压缩的视频流不同,现在的监控摄像头通过 10 Mb/s 的链路传输压缩后的 1080p 视频流。 大多数客户机应用程序也不需要持续的高带宽。 流媒体播放、浏览网页和使用应用程序等数字行为是间歇性的。 因此,如今的酒店网络设计可以用比过去少得多的基础设施来支持宾客体验和运营体验。

将产能用在最关键的地方。

就带宽而言,越大并不总是越好。 这种转变为不同的理念腾出了空间:酒店网络设计不再默认追求处处最高速度,而是根据网络每个部分的需求进行调整。

不同区域有不同的需求

在高密度区域,如大堂、会议中心和 后台运营,带宽需求高且持续。 这正是光纤骨干网和 10G/40G 聚合网络最有价值的地方。 但并不需要对物业上的每个边缘节点都应用这种级别的基础设施。 (它也无法带来你预期的投资回报率。)

例如,在客房和周界摄像头中,10 Mb/s 单对以太网链路可能是减少 IDF 的合适选择,从而最终降低成本、空间需求和电力/冷却消耗。 如果应用程序只需要这些功能,为什么还要付费(或安装)更多功能呢?

或者,对于已有同轴电缆的物业,以太网通过同轴电缆可以提供连接,从而在多年的翻新期间维持入住率和收入,而无需拆除基础设施并向客房铺设新的光纤。

在最近的一个项目中,贝尔登采用了这种方法来升级客房内的网络连接,帮助业主避免了全面翻新带来的干扰和费用。

有目的地构建酒店网络,您将获得什么?

“最大的管道设计会增加成本,但不会提高客户满意度、运营效率和安全性等关键绩效指标。” 他们还通过安装、运行和维护从未被充分利用或发挥全部价值的基础设施来积累技术债务。’ 

合理调整酒店网络规模的好处

在能够真正创造价值的地方部署带宽,可以在预算和长期运营方面带来优势:

  • 通过使链路速度和介质与需求相匹配,并显著降低资本支出和运营费用,从而降低成本。

  • 通过允许安装人员尽可能重复利用现有路径和电缆,简化安装过程,避免不必要的工作。

  • 支持灵活性,可根据每个区域的工作负载进行定制,并支持未来的变更,而无需更换整个网络段。

  • 通过支持核心基础设施的升级而不是刷新数千个边缘连接,改进了生命周期管理

  • 提升顾客满意度 通过专注于投资提升宾客体验来提高得分。

  • 增强 通过减少需要监控、维护和冷却的机柜、设备和开关的数量,提高运营效率。

  • 避免浪费 通过确保你不要’购买、安装和维护赢得的产能’不可使用

  • 缩短项目工期 因此,翻新后的空间能更快地开始产生收益。 

从 “最大的管道” 到 “最佳匹配”

当底层技术无法满足需求时,最大限度地利用带宽是有意义的。’更高效地实现性能。 但现在可以了。

这为酒店和度假村运营商提供了一个新的机会,让他们重新思考酒店网络设计方面的投资:在人口密度和客流量需要的地方部署容量,并在其他地方合理调整规模。

Belden 可以评估您的应用程序和基础设施、痛点和未来需求,以帮助您设计一个能够提高客户满意度和运营效率的网络。 作为您值得信赖的顾问,我们将帮助您连接各种可能性,为您房产的每个部分选择合适的技术。 您的网络将能够满足您的计划需求,而无需比实际需要的规模更大、成本更高。

我们提供的完整连接解决方​​案旨在满足您当前物业的需求,并能随着您的发展而扩展。

了解我们能如何提供帮助。


相关链接: