让您的酒店物业的每一平方英尺都更加努力地工作以提高收入和优化运营从未如此重要。
但是,不断上升的运营成本、波动的需求、可持续发展目标以及对卓越客户体验的需求都是这一追求的竞争优先事项,以确保每一寸空间都贡献价值。
这就是’故障管理电源发挥作用的地方。
故障管理电源也称为 4 类系统,可提供以太网供电 (PoE) 或 2 类系统的安全性和便利性,同时在更远的距离上传输更多电力。
这些系统通过 监控故障 和控制电力输送来限制故障事件期间的电力可用性。 如果有人在运行过程中触摸裸露的电线或将水溅到电路上,系统会立即关闭,这使得 4 级系统与—类系统一样安全,甚至比—类系统更安全,同时提供更大的功率。
按照与 2 类系统相同的安装方式,故障管理电源系统可以使用与类别布线和 PoE 系统相同的布线方法来安装。
仅这些好处就是酒店考虑故障管理电力的有力理由,但还有其他优势需要了解。
故障管理电力系统易于扩展
通常,酒店的翻新或扩建将涉及大规模重新布线或断路器、变压器和配电板网络。 这些复杂性可能会限制扩展的可能性并增加改造成本。
但故障管理电源使得添加新设备和设施变得简单直接,没有这些麻烦。 其即插即用方法’不需要进行大规模的基础设施升级。
该技术还可以实现基础设施升级而不中断运营,这可能会给员工和客人带来不便,并对收入产生负面影响。 没有必要关闭部分设施来重新布线。’
故障管理电源连接更可靠
智能酒店依靠联网设备来管理和控制从宾客服务到楼宇管理的一切。 需求激增导致的停机是’不可接受的。
传统的配电系统—依赖于固定的电力分配—,无法’应对意外的需求高峰。 相反,它们需要人工干预来重新分配资源,以便能够支持更大的负载。
但故障管理电源集成了实时故障检测功能,可以自动检测需求并相应地调整电力分配。 这样可以将电力输送到任何需要的地方,即使在高峰需求期间,服务和系统也能充分发挥作用。’
故障管理电力系统所需空间极小
空间优化是酒店环境受益于故障管理电源的另一个主要原因。 当酒店可以将尽可能多的面积用于创收空间时—电信机柜等空间的面积更小—他们可以增加预订量和利润。
系统’的发射器和接收器体积小、效率高,并且’不会占用平方英尺。 故障管理电源’也不需要笨重的导管,因此其电缆可以穿过狭窄的空间,并且比传统的布线布局占用更少的空间。 由于故障管理电源使用单根电缆传输电力和数据,’无需占用更多宝贵空间的单独通道。
在历史酒店改造中,空间保护变得更加重要,因为新布线的空间有限(这些建筑没有’(其设计目的是为大量电信设备让路)。 例如,在这些环境中,故障管理电源可以将电力从地下室的电源服务器传输到地板级别的机柜。 从那里,以太网供电可以连接各个负载。 那里’无需升级配电板或导管。
通过故障管理电源,可以进行更远距离的供电
距离是另一个因素 故障管理电源 非常适合招待场所。 该技术消除了安装限制并确保了可靠的电力输送。 它使您可以将 PoE 设备放置在任何您需要的地方,而不仅仅是’附近有电源插座。 当这些设备需要的电力超过 PoE 所能提供的电力时,故障管理电源也可以解决这个问题。
无论他们’无论是 35 层高的大楼、广阔的度假村还是多栋建筑的园区,酒店通常必须依靠远程电源来连接智能建筑技术,例如:
- 无线网络接入点
- 吸顶开关
- IP摄像头
- 传感器和控制器
还需要远程电力系统来有效地连接不同类型的空间系统—会议设施、餐厅、健身房和泳池区、户外空间等等。
故障管理电力系统擅长长距离传输电力,以在整个物业范围内保持一致的性能,而无需额外的基础设施。
以成为行业先驱为荣
作为故障管理电源的先驱之一,Belden 已将其纳入 2023 年国家电气规范和 UL 认证,可以帮助酒店利用该技术连接’成为可能,建立无缝连接和高效的电力分配。
作为 FMP 联盟,我们’我们很荣幸能够帮助业界了解故障管理电源的功能。
了解我们如何支持故障管理电源。
相关链接:
作者简介
Ron Tellas
Belden企业解决方案业务部高级解决方案架构师
Ron Tellas 是射频设计和电磁传播方面的主题专家,于 2016 年加入 Belden,帮助制定智能建筑技术和应用的路线图。 他现在利用这些经验将系统、设备和连接纳入网络解决方案。 Ron 代表 Belden 参加多个标准组织、国家电气规范委员会并担任 FMP 联盟的董事会成员。 他拥有电气工程硕士和学士学位、工商管理硕士学位,也是 17 项美国专利的发明人。 罗恩因其对电信行业的杰出和有影响力的贡献而自豪地荣获 2024 年 Harry J. Pfister 奖。