智能配送仓库中采用 AGV 和机械臂的自动化系统。

世界上一些自动化程度最高的环境长期以来一直依赖 Wi-Fi 运行(现在仍然如此),并逐步进行一些工业升级,以支持新设备和应用程序的推出。’

多年来,Wi-Fi 一直是仓储、物流和离散环境的显而易见的解决方案,因为它们构建了支持手持扫描仪、平板电脑甚至一些自动导引车 (AGV) 等移动技术的基础架构

当时,从成本和易用性方面来看,无线解决方案也是最合理的选择。

然而,随着新的应用不断拓展 Wi-Fi 的功能极限,以及工业蜂窝技术的成熟,Wi-Fi 作为默认标准的地位正在发生变化。’ 蜂窝网络的成本正在下降,而其提供稳定、确定性性能的能力却在提高。 这使得 5G 成为曾经似乎只适合 Wi-Fi 的运行工作负载的现实竞争者。

工业 Wi-Fi 与工业蜂窝网络:它们的区别是什么?

仓储、物流和离散环境现在有了更多支持工业无线技术的选择。 因此,他们正在更加认真地审视 Wi-Fi 仍然适用的场景,以及 5G 在哪些方面可能是一项更好的长期投资。’

这两种技术在工作原理、所依赖的架构以及所服务的用途方面都非常不同。 了解这些差异可以帮助您将合适的技术与合适的应用相匹配。

什么是工业 Wi-Fi?

Wi-Fi 是一项成熟、完善的技术,已被各行各业广泛部署和理解。

它最初的设计目的是支持通过设备和接入点之间的一对一(点对点)通信进行无线互联网接入。 它的首要目标是便利性,而不是确定性性能(在可预测的时间窗口内提供数据的能力)。

对于具备企业 IT 技能的专业人员来说,管理工业 Wi-Fi 是一件轻松熟悉的事情。 它使用与办公网络(无线以太网连接)相同的概念、工具和流程。 这也是它在许多工业环境中成为默认选择的原因之一—而且根据具体情况,它可能仍然是默认选择。 (例如,如果您的场所需要连接的无线设备数量较少,或者占用空间较小,那么 Wi-Fi 可能是最佳选择。) 

Wi-Fi 的工作原理

Wi-Fi 网络允许无线设备使用免许可频谱(任何人无需购买许可证即可使用的共享频率)连接到网络。 这使得准入门槛较低,但也使得干扰更难预测和控制。 附近的 Wi-Fi 网络和设备可能会争用相同的频率,这会导致网络拥堵和连接中断。 

随着无线设备数量的增加,性能问题出现的可能性也随之增加。 加入 Wi-Fi 网络的每个扫描仪、AGV、自动移动机器人 (AMR)、摄像头或传感器都共享相同的带宽。

仓储、物流和独立设施的特性也可能导致 Wi-Fi 覆盖盲区和信号死角。 例如,这些环境通常包含大量的金属和其他材料,使得无线信号难以穿透。 虽然良好的无线设计和持续的优化有时可以避免这些挑战,但随着 Wi-Fi 扩展以支持对时间更敏感的移动设备,其性能正逐渐接近极限。

什么是工业蜂窝网络(5G)?

与 Wi-Fi 不同,蜂窝 5G 的设计目的是提供一对多的通信。 因此,5G 可以扩展以可预测地支持高设备密度。

虽然蜂窝技术在技术上已经成熟,但 5G 仍在不断发展,各行业仍在试验、改进和规范其部署方式,并充分利用其功能。 

5G 的工作原理是什么?

5G 不依赖无线接入点,而是依赖蜂窝架构,该架构由无线接入网(小基站、宏基站、gNodeB 基站)和核心网组成,核心网负责管理认证、移动性、服务质量和网络切片。  能力。

这些特性使其能够在 10 到 15 毫秒的范围内提供确定性的性能,这对于不能容忍延迟的应用来说是必需的。 未来蜂窝技术的版本和发展路线图旨在实现更好的性能,以满足实时控制、运动和安全应用的需求。

因为 5G 运行在 授权或管理的共享频谱 中 (为特定用户保留或经过严格协调,只有经批准的网络才能使用的频段),干扰受到严格控制。

它代表了一种截然不同的无线网络方法:可以将其视为一个完整的网络系统,能够集中控制、认证和服务优先级。

为什么 5G 现在成为工业无线领域的一个选择

5G 提供了 Wi-Fi 无法提供的功能: 将无线灵活性与确定性性能相结合的能力。

这一点至关重要,因为仓储、物流和离散环境不断增加数百种设备和自动化功能,以提高运营、安全性和可视性,其中包括:

  • AGV(自动导引车) 在生产线、区域和发货区之间移动物料
  • 抗菌药物 负责运输和补货任务
  • 协作机器人 与人类一起完成重复性任务
  • 视觉系统 检查产品并读取条形码
  • 安全传感器 用于监控门、光幕和危险区域

5G 可以应对这种设备密度,而不会像 Wi-Fi 网络繁忙时那样出现连接问题。

5G 与安全

5G 还提供独特的安全优势。 设备通常使用难以复制的 SIM 卡或 eSIM 卡身份进行连接。 从设备到核心,流量在每个环节都经过加密和检查。

5G 时代,独立的网络是’每个应用程序都需要 t。 许多服务可以在单个 5G 网络上运行,基础设施根据区域、服务类型和/或机器类型进行划分。 植物可以使用一个融合的无线层 连接发送少量时间关键型消息的自动驾驶汽车、持续传输数据的简单传感器以及介于两者之间的所有设备,每个应用程序都能获得其所需的服务级别。 随着联网设备数量的增长,这将是一个巨大的优势。

支持 IT/OT 融合

Wi-Fi 和 5G 均可支持 IT 与 OT 的融合。—现代工业运营的关键推动因素—但他们采用的方式不同。 它们各自建立了不同的模型来支持 IT-OT 交互。

在工业 Wi-Fi 中,无线通常位于 OT 端。 接入点连接到 IT 防火墙之外的 OT 交换机。 移动资产可以像其他任何现场设备一样加入 OT 网络。

借助私有 5G,5G 核心网络可以更靠近 IT 环境。 移动设备不是先经过传统的 OT 网络,而是直接连接到 IT 域中托管的服务。

比较 Wi-Fi 和 5G 的成本

在决定哪些地方 Wi-Fi 就足够用,哪些地方需要 5G 时,需要考虑以下因素。’需要具备良好的性能和可扩展性。 它’评估总拥有成本非常重要。

对于大多数制造商而言,工业 Wi-Fi 是一项简单且经济高效的投资。 硬件、设计和安装费用均预先支付,除维护保养外,无其他后续费用。’需要。 Wi-Fi 的前期成本通常低于 5G。

但 5G 还提供了其他选择。

1. 私有 5G


与接入点相比,专用 5G 网络小区的部署所需的布线更少,停机时间也更短。

2. 私有 5G 即服务

订阅或按使用量付费模式将硬件、软件、生命周期管理等费用打包成每月支付的款项。

3. 公共 5G

设施可以依靠第三方基础设施(移动运营商的网络)来获得可用性和覆盖范围。

  Wi-Fi
5G
已连接设备的数量
少量/中等数量的设备
大量/不断增长的连接资产和车队 
器件密度
低至中等 高的
覆盖范围 密闭空间;小型设施
大型场地;广阔的占地面积 
沟通 可以容忍偶尔延误的非关键交通
时效性交通
投资 前期基础设施成本低
前期基础设施成本较高
到期 熟悉/成熟的技术
较新/仍在发展中的技术

 

Belden 助您选择合适的工业无线路径

在 Wi-Fi 和 5G 之间进行选择,关键在于了解您运营的每个环节真正需要什么。 Belden 深厚的 OT 经验和强大的 IT 及网络安全专业知识可以帮助您的团队评估其仓库、生产线和物流流程,从而将无线需求映射到最合适的解决方案。

通过基线评估,了解您的关键应用、设备类型、覆盖需求和性能要求,我们可以帮助您确定工业 Wi-Fi、 专用 5G 网络是否适合您。 或者将两者结合起来是最合理的,同时也要考虑每种无线解决方案在您的设施内应该部署在哪里。

一旦方向明确,贝尔登可针对各种场景提供完整的连接解决方​​案,从概念到持续运营全程为您提供支持。

 

了解我们如何为您的无线项目提供支持。

 

相关链接: