男性专家和女性汽车厂工程师在笔记本电脑和平板电脑上交谈和工作。 汽车工业 4.0 设施致力于汽车生产。 装配厂的多样性。
相关标签

 

配置 OT 网络并保持其平稳运行从未如此复杂。 你的团队是否感到压力?

如果真是这样,那也是有充分理由的: OT 网络 如今已呈现出高度多元化的面貌。 换句话说,他们:

  • 涵盖广域网和局域网(有线和无线系统)的不同技术——每种技术都有其自身的专用工具和配置模型
  • 连接从传统 PLC 到现代物联网传感器的所有设备
  • 整合云服务和本地资产
  • 体现信息技术 (IT) 和运营技术 (OT) 领域的融合,将传统工厂系统与企业数据、网络安全要求和远程管理相结合。

此外,过时的手动工作流程也加剧了这种复杂性,这些工作流程通常依赖于电子表格、Visio 图表和孤立的监控工具。 这些手动方法根本无法(也不可能)随着当今 OT 环境中设备数量的增加、复杂的网络配置以及不断增长的安全需求而扩展。

为了跟上数字化和日益复杂的步伐,网络管理处于不断发展演变之中。 基于意图的网络(IBN)能够应对这些日益严峻的挑战,同时减轻网络工程师的压力。 

实现基于 IBN 的完全自主运行是 OT 网络管理的长期愿景。 但是,随着责任从人向系统转移,人的监督仍然至关重要。 在此期间,系统将在确保网络达到运营目标方面承担更繁重的任务。

OT 网络管理的发展趋势

OT 环境中的网络管理不会在一夜之间发生改变;它正在逐步发展,从手动流程转向更智能、更具适应性的方法来管理互联运营。

1. 手动且耗时的管理

大多数 OT 网络仍然依赖于几十年前的配置实践,这些实践涉及命令行界面 (CLI)、基于 Web 的工具和不同的软件平台。 这些方法速度慢、容易出错、需要深厚的网络专业知识,并且严重依赖人为因素。

随着经验丰富的员工退休,越来越难找到具备专业知识(和耐心)来用传统方法应对日益增长的复杂性的专业人员。 即使找到了具备合适技能的工人,这种体力劳动的负担也会很快变得难以承受。

2. 辅助自动化

在这个阶段,工具开始减轻一些人工负担。 例如,贝尔登的 HiVision 网络管理软件 简化了同时在多个设备上配置类似参数的过程。

我们的 TXCare 网络管理系统 向导更进一步,可以自动计算端到端的网络配置,这样工程师就无需再手动创建单个设备设置。

3. 部分自动化

在这个阶段,配置、监控和故障排除通过高度自动化的配置和智能监控更加紧密地结合在一起。

系统支持人工智能辅助建议,帮助工程师更快地识别根本原因并采取纠正措施,同时保持人为控制。

4. 全面自动化和管理

在不久的将来,我们将有机会在人工监督下实现网络配置和管理的完全自动化。

随着时间的推移,网络将开始自主处理更多变化,运营商会在关键决策生效前提供指导并进行验证。

5. 自主网络管理

最终,网络将不断发展,以理解和执行用户意图。 你只需定义想要的结果,剩下的就交给系统来处理。 这就是我们之前提到的基于意图的网络。 它建立在早期自动化工具版本所奠定的基础之上,并创建了一个更具适应性和可靠性的网络基础设施。

把 IBN 想象成驾驶自动驾驶汽车进行公路旅行。 传统网络管理  工程师需要手动“规划路线”,配置每个连接并排除每个转弯处的故障,就像驾驶传统汽车一样。 但未来将会不同。 网络将“知道”目的地,规划最佳路径,并在条件变化时自动调整……所有这一切都由人类掌控,进行监督和控制。

对于希望简化工厂运营并使其面向未来的领导者而言,传统的 OT 网络管理是不可持续的。 基于意图的网络(IBN)是 OT 网络管理的长期愿景。 它将重新定义网络的设计、配置、部署和维护方式。

什么是意图驱动型网络?

基于意图的网络始于一个简单的问题:你希望你的网络实现什么目标? 安全的 OT 网络分段、更高的正常运行时间和更便捷的设备接入? 一旦确定了期望的结果(意图),这些目标就会转化为适当的配置步骤和策略,并在整个网络中自动实施。

为确保合规性和性能,OT 网络监控持续自动运行,实时跟踪设备状态、流量和安全事件。 随着政策和要求的演变,网络会进行调整,以确保安全、OT 网络分段和最佳性能,而无需不断进行人工调整。

基于意图的网络利用自动化和智能技术来管理复杂的网络。 它为未来逐步实现更加自动化和自我优化的系统奠定了基础。 

更智能的 OT 网络运行方式

基于意图的网络引入了实用的自动化功能,该功能会随着时间的推移而不断发展,以支持设置、监控和持续管理,从而为工业团队带来真正的好处。 它使网络更容易运行,并且在面对变化时更具韧性。

以下是一些示例:

  • 人类可以从事更高价值的工作。 IBN 可自动执行日常配置和持续管理,使团队能够减少在重复性任务上花费的时间,从而专注于解决问题、改进流程和开展新项目。

  • 错误减少。 自动化系统能够持续、正确地处理变更,从而消除手动设置和更新中经常出现的人为错误。

  • 网络部署速度更快。 配置可以自动应用于每个设备和位置,因此团队可以在几分钟内将新系统上线。

  • 安全性显著提高。 IBN 会自动在整个网络中应用安全策略,填补配置漏洞,并适应新出现的威胁。

  • 故障排除更有效。 IBN 不会像传统监控工具那样将零散的线索拼凑起来,而是将网络状况与目标进行比较,以便工程师能够发现哪些偏差需要在发生故障之前加以解决。

  • 网络管理员更容易招聘。 由于 IBN 提供直观、以结果为导向的管理,经验丰富的专家们’并非总是必需的。 技术经验较少的新员工也能取得成功。

Belden 将使基于意图的网络在现实世界中发挥作用。

贝尔登在行业中处于领先地位。’向工业环境的意图驱动型网络转型。 我们前瞻性的方法将弥合应用工程和网络管理之间的差距,展示更智能、更具适应性的网络模型将如何塑造工业连接的未来。

向基于意图的网络转变将分阶段进行,每一步都会为曾经完全手动操作的工业网络带来更多的自动化、洞察力和适应性。

Belden 的完整连接解决方案将为基于意图的网络奠定基础,通过将高级意图转化为异构系统所需的复杂配置,帮助其在现实世界环境中成形……而无需您掌握每个底层细节。’

当网络性能随着时间的推移而自我优化时,您就可以专注于生产、解决问题和创新。 您可以放心,无论运营变得多么复杂、产量增长多少或员工队伍如何变化,您的基础设施都将始终支持您的使命。

 

了解更多关于 IBN 的信息。

 

相关链接:

在IT和OT安全之间建立联系,以促进工厂运营

为什么IT-OT融合是CPG转型的关键所在

如何将您的网络数据和OT数据集中在一处

网络访问控制是OT安全的重要组成部分