故障管理电源系统可提供高达 20 倍的电力或 20 倍的以太网供电距离,并提供一种经济高效的交流电源替代方案。

技术和效率从来都不是一成不变的。 他们’建立在进化和创新的基础上,这意味着它们的核心基础设施也必须具有适应性。

举个例子:传统的电力分配。 一个多世纪以来,为我们提供支持的电力输送方式’不再切割它。 (您能想象负责分发数据的系统 100 多年来几乎没有变化吗?)

传统配电不再可行的原因有很多:

  • 有一个显著 转向直流电源,因为建筑物和基础设施越来越依赖直流供电设备。 但我们目前的配电系统主要针对交流电而设计,这会带来不必要的转换损耗。

  • 功耗密集型计算正在兴起,以支持人工智能服务器和超大规模云服务,并且消耗大量电力。

  • 世界正在走向电气化,智能建筑依赖于更耗能的设备、系统和应用。

  • 传统的电力分配是通过大型集中式工厂单向向消费者输送电力。 但可再生能源引入了 双向流动,既可以生产电力,又可以将其反馈回电网。

’在克服这些基础设施限制的同时,满足日益增长的能源需求十分困难。 很快,世界将别无选择,只能寻求一种更高效、更有弹性的电力分配方式。

 

故障管理电力就是答案

故障管理电源 (FMP),也称为 4 类系统,可能是我们需要的答案,因为它重新定义了’配电的可能性。

由于 FMP 可以安全地远距离输送高水平的直流电,因此可以支持大型设施、广阔的校园和偏远地区的电力分配。 它减少了多次转换的需要,提高了效率。 并且可以与数据配对,创建统一的基础设施。

 

FMP如何增强传统配电

随着越来越多的设备加入网络,需要向网络边缘输送电力。 PoE(以太网供电)解决了这一需求,并且可以使用 FMP 为将 PoE 安全地传输到终端设备的设备供电。 使用传统配电方法无法实现的布线方法,FMP 可以更快、更轻松地部署,同时还具有集中供电的低维护优势。

从其工作原理到其安装方式,FMP 具有许多独特且功能强大且安全的特性。’

 

自主检测和管理故障,实现安全配电

与传统电力不同,FMP 可以检测和解决故障,以维持安全和不间断的电力分配。 它依靠 “脉冲” 或 “分组” 电力而不是连续电流,其内置故障检测功能会在检测到故障时停止电力分配。 与标准交流电相比,这减轻了电击或火灾的风险,并通过快速隔离电源问题确保了持续供电。

 

减少复杂的电气基础设施要求

传统配电所需的大部分基础设施(例如导管、断路器和配电板)对于故障管理电源来说都不再是必需的。’ 这些系统不依赖传统的电线布线方法,使安装和扩展更快、更经济高效。’ 由于占用的物理空间较少,FMP 还支持更高效的布局,使建筑物能够最大限度地利用面积。

 

支持各种电源需求

从物联网设备到大型工业系统,FMP 可以支持广泛的电力需求。 随着运营需求的增长,它可以轻松扩展,而无需停机或进行重大的基础设施变更。 它还整合了多个系统的电力分配,使它们能够从集中电源供电,从而更容易地进行监控、故障排除和维护。

 

采用FMP的优势

FMP还为依赖FMP作为电力基础设施的建筑物提供了许多好处。

更少的能量损失

传统的交流电系统需要在交流电和直流电之间进行多次转换,这会导致能量损失和效率低下。 但 FMP 直接提供直流电,转换步骤更少,从而最大限度地利用能源并减少能源浪费。

智能功率监控

通过内置的实时监控和故障检测,可以主动管理配电,以防止故障并确保系统可靠性。

降低安装和维护成本

简化的安装和接线方法使技术人员能够处理安装。 由于不再需要传统配电所需的许多组件,因此 FMP 的安装速度更快、更容易且更具成本效益。’

可持续配电

由于它减少了能源浪费和基础设施需求,并且’与太阳能电池板和燃料电池等直流电源兼容,可有效整合可再生能源,因此 FMP 可以实现更可持续的电力分配。 这有助于组织减少排放并转向净零能源目标。

 

FMP 已准备好支持现代配电

FMP满足现代数字基础设施和设备日益增长的电力需求,同时保持和改进现有的安全标准。

它’大大改进了电力输送方式,并且’正在成为满足现代电力分配需求的一项关键技术。

Belden很荣幸成为故障管理电力(FMP)联盟的创始成员,该联盟是一个开放的行业协会,倡导、促进和加速故障管理电力技术在不同行业的采用和集成。

我们在确保 FMP获得 UL 认证以及将其纳入 2023 年国家电气规范 (NEC) 方面发挥了关键作用,我们的目标是继续促进关于’故障管理电源的可能性的真正对话。

 

了解有关FMP系统的更多信息。

 

相关链接:

作者简介

Ron Tellas

Belden企业解决方案业务部高级解决方案架构师

Ron Tellas 是射频设计和电磁传播方面的主题专家,于 2016 年加入 Belden,帮助制定智能建筑技术和应用的路线图。 他现在利用这些经验将系统、设备和连接纳入网络解决方案。 Ron 代表 Belden 参加多个标准组织、国家电气规范委员会并担任 FMP 联盟的董事会成员。 他拥有电气工程硕士和学士学位、工商管理硕士学位,也是 17 项美国专利的发明人。 罗恩因其对电信行业的杰出和有影响力的贡献而自豪地荣获 2024 年 Harry J. Pfister 奖。