智能楼宇

光缆安装过程中应当避免的2大错误

Massimo Carboni

对于高质量的光缆安装,有两个因素是不容置疑的:光纤清洁和正确拉动。污染和处理不当会显著降低信号完整性和长期可靠性。详细了解最佳做法。 

在光缆安装方面,我们阅尽千帆:包括好的、差的和令人难以置信的。

每天,我们都会与现场技术人员和承包商交谈,他们将我们的光缆安装在数据中心和广播、AV、工业和智能建筑应用中。在工作现场停留时,我们可以提供实践培训,回答问题并了解有关我们产品的使用位置和方式的更多信息。

然而我们在观察各种环境的安装时,也注意到业界推荐的光缆安装最佳做法与现实生活中的实际做法之间存在重大脱节。

其中两个最关键的步骤——光纤清洁和光缆拉动——也是最常做错的步骤。清洁故障可能导致网络性能不佳甚至设备损坏,而不当拉动则有可能在光纤就位之前对其进行物理损坏。详细了解我们在现场遇到的这些安装错误,以及如何防止这些错误。阅读有关光纤线缆工作原理的更多信息。

1. 过于宽松的光纤清洁程序

污染是光纤链路故障的最大原因。出于这个原因,业界的信息一直是:纤维应该是干净的,干净的,干净的!但我们仍然看到一些安装人员跳过或走捷径进行光纤清洁,这可能会抵消光纤布线提供的一些好处。

完全缺乏清洁可能会导致更高的光损耗,而不正确的清洁可能会降低网络性能。安装过程中光纤清洁的重要性怎么强调都不为过。

如果电缆清洁不当,信号损失过大,反射率增加,甚至连接器端面和活动设备可能会永久损坏。即使是微小的灰尘颗粒也会阻挡或散射光线。

跳过光纤清洗的隐性成本

当截止日期紧迫时,可能会发生疏忽以节省时间。例如,我们已经看到安装人员在匆忙时采取以下措施(这些是您在光缆安装过程中可以采取的一些最糟糕的捷径):

  • 将手指浸入外用酒精或异丙醇中,然后用指尖擦拭端面进行清洁。
  • 在插入光纤连接器之前,在衬衫上擦拭其末端。
  • 在连接之前,使用通用消毒湿巾快速清洁光缆末端。

无法回避这样一个事实,即妥善的清洁需要更长的时间 - 但它有很大的回报。确保清洁的光纤连接对于支持速度和可靠性至关重要。您希望光纤基础设施尽可能清洁。脏污的光纤必然导致降低合格率、引入可能的性能问题并增加维修申请。

推荐的光纤清洁工具

新连接器在使用前应始终进行清洁。光纤连接器在配接之前应每次清洁。在进行连接之前,请使用检查范围确认端面没有污染。

有许多光纤清洁工具可供选择,包括:

  • 一按清,使用干洗绞线清除连接器端面上的灰尘、碎屑和油污。

  • 自动检测示波器 ,可快速轻松地检查光纤端面。这些自动对焦相机可在几秒钟内提供端面的清晰视图,以进行详细检查。虽然您可以使用手动检测范围,但这些自动相机可提供最准确的结果。

  • 清洁套件,包括建立清洁光纤连接所需的各种工具。

干洗(如一键式工具)适用于松散的颗粒,而湿洗则更适合油污或更顽固的污染。始终使用干洗步骤进行湿洗,以确保不留下任何痕迹。

 

光缆清洁最佳实践

无论您选择哪种清洁工具或方法,请务必遵循以下光纤清洁提示以获得最佳效果:

  • 不要使用罐装空气或除尘器(它们会吹散颗粒,而且无法清洁油污或残留物)。
  • 请勿触摸光纤连接器端面。
  • 请勿触摸溶剂出液头。
  • 务必佩戴适当的安全眼镜。
  • 请在未插拔的光纤连接器上保留保护帽。
  • 清洁后务必检查连接器,以确认配接前的清洁度。

2. 光缆拉线不当

在安装过程中,我们经常看到不正确的拉线。这会导致光缆故障。

正确拉动光缆是关键步骤。在系统打开之前,过大的拉力、过紧的弯曲和电缆护套损坏会影响光学性能。此阶段的小错误可能不会立即产生影响,但可能会导致长期信号丢失或电缆过早失效。

光缆拉拔不当的风险

拉动光纤电缆超过其最大拉力会导致裂缝、扭结或断裂,从而影响性能。大多数光缆包括用于拉丝的特殊强度构件(由芳纶纱等材料制成)。它们可以保护电缆内部的光纤免受损坏,并为安装人员提供在安装过程中安全拉动电缆的方法。

我们已经看到安装人员错误地拉动电缆护套,而不是使用加强构件。这样做会拉伸电缆护套并损害内部的光纤。拉伸外部护套会使光纤沿着电缆向下移动几英尺,而不是在末端移位,并且不会提供安全的端接。夹克也可能撕裂或折断或看起来呈波浪状。

将光纤电缆拉到紧处,例如拐角处或与其他光纤电缆一起,也会烧伤外部护套。

如何拉光纤电缆

光缆拉线时,请遵循以下建议以避免损坏:

  • 请切下一些电缆护套以仅接触和拉动加强构件,而不是电缆护套或电缆本身。
  • 不要超过最大拉力。
  • 请保持电缆的最小弯曲半径,并确保不要弯曲超过该半径;这可能会增加衰减并破坏光纤。
  • 拉动电缆时请避免扭曲或挤压电缆。
  • 请使用适当的电缆夹具、滑轮或滑轮来均匀分配拉力。

有光纤安装问题?

我们的目标是帮助您提供高质量的安装工作。花时间遵循光缆安装的最佳做法正是您在竞争日益激烈的行业中脱颖而出的另一种途径。

Belden的光纤团队随时为您解答光纤安装问题,并指导您完成推荐的最佳实践,以确保正确安装,从而充分利用您的电缆投资。没有问题太基本。如果您有任何疑问,请告诉我们。我们的团队将尽快回复您,提供有用的信息,以指导您的安装朝着正确的方向发展。

 

相关链接: