豪华大堂内部装潢。

当某些东西坏了或者运转不正常时,大多数酒店经营者的本能反应是迅速采取行动解决问题。’ 大多数情况下,这意味着要争分夺秒地找到一个能够解决问题(至少是暂时解决)的产品。

客人抱怨 Wi-Fi 连接质量差 增加接入点。 边缘的摄像头没有电源吗?’ 插入一个小型交换机或 PoE 供电器。 会议室是否采用传统铜缆或同轴电缆? 拉出新电缆。

但现在走捷径—或者在添加新东西之前不验证现有的酒店网络基础设施—意味着以后要为此付出代价。

虽然每次采购都是为了解决特定的问题,但同时也增加了一个供应商、一笔交易和一份需要协调的日程安排。 这使得网络的构建、维护和扩展变得更加复杂。 没有人考虑大局或长远愿景,也没有人为此负责。

逐个设备解决问题​​的隐性成本

对客人而言,这些个性化的升级可能会让酒店感觉更加现代化。 然而,在幕后,你的团队却在回应投诉、克服运营瓶颈和管理永远无法完成的技术项目。 这一切都是因为问题被视为孤立的问题,而不是酒店网络基础设施需要改进的迹象。’

这种模式会演变成 技术债务。 当快速修复成为默认选项时,问题就会不断累积。 如果你用本地变通方法解决今天的问题,那么以后的每一次改变都会更加困难和昂贵,因为你必须处理之前所有的捷径和补丁。’’

未来成本可能包括以下方面:

  • 维护成本和风险增加
  • 耗时更长、更具破坏性的升级
  • 更加依赖少数了解这些零散产品运作方式的人。
  • 每新增功能时,都需要进行更多集成和故障排除。
  • 当房间或空间无法足够快地支持新服务时,就会造成收入损失。’  

网络设计如何阻碍面向客户的设计

技术债务还会占用你已付费但无法充分利用的系统和平台的价值,这意味着它们没有带来你预期的回报。’’

想想面向客人的系统:客房娱乐、移动办理入住、房间控制系统等等。每个系统的目的都是为了提高客人的满意度。  或保护平均每日房价(ADR)和预订量。 但是,如果酒店底层网络基础设施在部署时没有考虑到这些工作负载,它们就会变得不可靠,因为它们给网络或团队带来了太大的压力。’

或者,可能部署了房间平台或移动入住应用程序,但关键功能仍然关闭,系统从未提供您所支付的服务。 为什么? 因为启用这些功能需要触碰以零散方式添加的电缆、壁橱和边缘组件,这可能会将简单的更改变成一个有风险的建设项目。

一次性项目中隐藏着停机风险。

除了积累技术债务之外,一次性项目也会影响 停机时间

大多数酒店升级  在您努力保持客房开放、在漫长的翻新周期中保护平均房价和预订量以及避免关闭创收空间的同时,这些事情正在发生。’ 

零散的修补措施无法使你的房产长期平稳运行。’ 它们非但不能帮助您避免停机,反而会在您想要更改某些内容或推出新系统时成为可能的延误点。

每一个小小的变通办法都会产生一个新的接触点,下次该区域或系统更新时,这些接触点就必须被理解和管理。 当这个项目启动时,工作就会停顿和开始,因为不同的行业和团队会努力弄清楚有什么,决定哪些东西可以重复利用,并寻找方法使新系统与现有的系统协同工作。’’

选择能够简化网络而非增加网络复杂性的解决方案。

对于准备开始偿还技术债务的酒店来说,第一步是: 停止试图在设备层面解决所有问题,开始思考工作和宾客体验是如何实际发生的。

但这并不意味着以后就永远不用再购买其他组件了。’ 这意味着要根据各种方案对你的网络和当前运营的影响来评估它们。 减少独立组件、路径、承包商、供应商和交接次数的解决方案,可以帮助您构建技术债务更少、停机时间更短的网络。

当下一次更新或扩展到来时,你’我将使用酒店网络基础设施,该基础设施原本就是为了能够进行更改、更新和扩展而设计的。 … 不会为了迎接下一次变革而推翻多年来零星的修补措施。

让业务目标驱动酒店网络决策

如何打破这种恶性循环?

没有通用的方法可以解决技术债务,因为没有两个物业以相同的方式承载技术债务。 例如,2015 年翻新期间做出的决定、2019 年装修期间选定的供应商以及疫情期间采取的变通措施,都是您个人的决定。

首先利用你现有的基础设施,思考你需要改进的关键绩效指标和结果。 宾客满意度、平均房价和预订量以及运营效率是指导每个网络和基础设施决策的通用指标。

明确项目的业务目标,然后反向推导。 每处房产的情况都会有所不同。 如果您的目标是提高宾客满意度评分和平均房价,那么您需要提供什么样的客房体验和连接性? 你将如何以尽可能少的干扰和返工来实现这一目标?

提出这类问题自然会促使我们更仔细地审视现有的酒店网络基础设施,以了解:

  • 哪些物品可以安全地重复使用?
  • 哪些内容可以标准化?
  • 需要升级哪些方面?
  • 如何安排工作顺序?

这种视角也使得理解你究竟有多少技术债务变得容易。’携带。

例如,如果你可以’要在不引发布线升级、机房改造和边缘更改的情况下启用现有房间系统中的某些功能,那么您可以’我对你的当前设计有了新的认识: 不是’它的设计充分考虑了这些工作负载。

Belden 是您减少技术债务的合作伙伴。

每个项目都是减少技术债务的机会,如果……’作为更广泛计划和战略的一部分进行处理。 随着时间的推移,你’最终,您将拥有能够支持您运营方式的酒店网络基础设施,而无需处理多年前限制您所能做的事情的决定。 你’将会能够提供你的网络原本应该支持的体验和收入。

Belden 帮助您设计和集成模块化、可扩展的解决方案,而不是一次性产品。 作为您的一站式完整连接解决方​​案提供商,我们’我会找到方法来满足您的独特需求,并解锁新的可能性,同时简化采购、协调和问责制。

首先要对您现有的网络和物理基础设施进行评估。 你们有哪些现有的电缆线路可以重新利用? 你们的 IDF 在哪里?它们需要在那里吗? 您的布线系统是否承担了超出其设计用途的任务? 您是否需要添加新的运行来扩展网络? 这些答案将有助于接下来的一切……包括你是否需要新的基础设施。

准备好部署能够降低整个物业的复杂性、停机时间和技术债务的解决方案了吗?

了解我们如何为您提供帮助

 

相关链接: