每年年底,我们都会回顾过去 12 个月中最受您这样的读者共鸣的智能建筑博客主题。这有助于制定我们的信息共享策略,让我们更好地了解对您来说重要的事情,并将我们最受欢迎的内容汇集在一起,以便您可以一次性看到所有内容。
去年,有关数据中心密度和安全的博客以及有关电缆梳理、私人无线网络和标准的博客最受欢迎。今年,数据中心主题再次位居我们的榜首,其次是有关电缆认证和测试、光纤局域网和扩展范围的博客。
如果您还没有阅读这些智能建筑博客文章,那么现在是查看 2024 年排名最高的主题的好时机。
祝您阅读愉快!
2024 年阅读量最高的智能建筑博客文章
这些博客撰写并发布于 2024 年,位居今年阅读量最多的智能建筑博客榜首。
1.ANSI/TIA-942-C即将颁布:数据中心标准的最新更新
今年早些时候, 电信行业协会(TIA) 发布了 ANSI/TIA-942-C,其中记录了有关数据中心设计和建设最佳实践的最新行业共识。该标准的新版本包括对连接要求的更新、有关边缘数据中心的更多信息、对 TIA 数据中心认证评级系统的说明以及对布线、地板承重能力和机柜宽度的新要求。如果您需要快速了解这些变化,那么这个博客是一个很好的起点。
2.OLTS还是OTDR:哪种测试适合光纤认证?
可以进行两种类型的光纤测试来获得电缆认证资格:OTDR(光时域反射仪)和 OLTS(光损耗测试仪)。但是它们有何不同?您应该使用哪一个?本博客概述了这两项测试之间的区别,并解释了哪些测试对于认证您的光纤安装是必要的。(提示:虽然最近有更多的安装人员提交 OTDR 测试结果进行认证,但这会产生两个您需要了解的问题。)
3.线缆认证 + 安装人员认证是制胜组合
电缆认证涉及测试以验证安装的电缆是否符合行业标准。但电缆认证并不是验证布线系统性能的唯一方法。为了脱颖而出,安装人员还可以对其团队的工作进行认证。本博客解释了电缆认证和安装商认证的来龙去脉,以及两者如何协同工作。
4.局域网:无源光纤与传统局域网
随着越来越多的网络主干网建立在光纤上以处理更高的密度、更大的带宽和更快的网络速度,光纤局域网正在成为传统局域网的可行替代方案。本博客从网络组件、功能、空间要求、能耗、安全性、成本和生命周期等方面对光纤局域网与传统局域网进行了比较。
5.不要过度设计 IP 摄像机系统:RemoteIP 与 Category 线缆
随着越来越多的企业从 CCTV 转向 IP 摄像机,这种转变会影响带宽要求、电缆选择、电力使用和距离限制的规划。本博客列出了升级到 IP 摄像机时您应该预料到的差异,并帮助您计算准确的带宽需求。最后,它提出了一种支持 IP 摄像机的新布线选择:RemoteIP 电缆,它可以为距离最远 215 米的设备提供电源和数据。
有史以来阅读量最高的智能楼宇博客文章
这些博客是在 2024 年之前撰写和发布的,自 2012 年 Belden 发布第一篇博客以来,它们一直位居阅读量最多的博客榜首。
1.解读 RJ45 颜色代码
去年,该博客首次进入我们的阅读量最多博客榜单,排名第三。今年,它跃居第一!本博客解释了什么是颜色编码以及它如何与以太网电缆对颜色(蓝色、橙色、绿色和棕色)一起工作。如果您想更好地了解 RJ45 插头和插孔端接的颜色代码 - 并了解它们的工作原理 - 请从这里开始。
2.APC 与 UPC:有什么区别?
该博客在我们阅读量最高的博客列表中仍然位居第二,去年也是这个排名。您是否好奇超物理接触 (UPC) 和斜角物理接触 (APC) 单模光纤连接器之间的区别——以及您应该选择哪一种?本博客仔细研究了这两种选择以及相关的光纤连接器损耗,以便您做出明智的选择。
3.三相电源——为何重要
这个主题写于 11 年前,至今仍位于我们阅读量最高的智能建筑博客列表中。为了响应我们收到的关于扩展博客某些陈述的请求,我们对内容进行了更新,以提供有关三相布线和三相星形线的更多信息。如果您想了解为什么三相星形(一种三相电源)在数据中心使用,那么这个博客值得一读。
4.真正的 Cat 6A 电缆距离限制是多少(以及它为什么重要)?
这篇首次进入我们阅读量最高的智能建筑博客名单的文章是由我们的常客之一、企业解决方案高级解决方案架构师 Ron Tellas 撰写的。由于 6A 类电缆能够支持整个通道的 100 米距离,因此许多专业人士认为所有 6A 类电缆都能够做到这一点。但事实并非如此——本博客对此进行了解释。根据 6A 类电缆的设计和部署方式,其距离存在限制。本博客介绍了影响距离限制的因素,包括外径、热量和功率,并解释了当这些因素对距离产生负面影响时会发生什么。
5.11 种网络类型详解:VPN、LAN & 更多
多年来,该博客一直位居智能建筑博客文章阅读量榜首。该博客于 2016 年首次发布,后来更新以包含新信息,总结了当今使用的不同类型的网络,包括 LAN、WLAN、PAN、MAN、CAN 等。今年,随着其他主题加入榜单,曾经位居第一的博客现在位居第五。
您想阅读什么内容?
在您努力调整数据基础设施的过程中,我们希望让您能够轻松找到有关如何确保无缝连接和解锁新可能性的可靠、公正的信息。
感谢您阅读和分享我们的内容,并通过提问、提供反馈和分享您的想法与 Belden 保持联系。如果您想了解有关 2025 年的某个主题的更多信息,请告诉我们,以便我们能够解决它。或者您可以 直接与我们的一位专家交谈。
相关链接:
作者简介
Belden
Belden 利用一系列主题专家来帮助我们获取优质内容。 这些主题专家包括现任和前任员工、第三方贡献者和行业专家。 如果您对本页面内容有任何疑问,请联系 [email protected] 与相关团队成员取得联系。