案例分析

拉斯维加斯Circa度假村和赌场

Belden
当Derek和Greg Stevens(被称为来自底特律的“D兄弟”)设想他们在拉斯维加斯的新场地时,他们希望打造一种不同于任何其他赌场或度假村的体验。


这是案例研究的摘录。在此阅读完整的案例研究

客户

当Derek和Greg Stevens(被称为来自底特律的“D兄弟”)设想他们在拉斯维加斯的新场地时,他们希望打造一种不同于任何其他赌场或度假村的体验。

 

这座35层、120万平方英尺的新酒店完全与众不同,包括其仅限成人的氛围到其老派的维加斯氛围,以及标志性的维加斯Vickie霓虹灯标志。

 

拉斯维加斯Circa度假村和赌场还设有一个名为Stadium Swim的五楼水上剧场:六个游泳池、游泳酒吧、小木屋、日光浴床和躺椅分布于三个层级,为4,000多人提供了一个40英尺×143英尺高清屏幕的完美视野,播放各种娱乐节目。

 

这是自1980年以来第一家在拉斯维加斯市中心从头开始建造的酒店赌场,覆盖了整个城市街区,也是拉斯维加斯大道以北最高的酒店。

 

挑战

拉斯维加斯Circa度假村和赌场的业主将他们的聪明才智运用到了该酒店的各个方面。

 

例如,Greg Stephens没有使用专用交流电源,而是希望使用Digital Electricity™(DE)作为主干配电基础设施,以减少能源使用并创建智能楼宇。他的设想是用DE为从电灯、开关到室内温度控制和无线接入点的一切设备供电。

 

这种方法需要一个能够跳出固有思维的布线和连接合作伙伴。因为无障碍的视野对于项目的许多组成部分至关重要,包括Stadium Swim,所有的基础设施都必须隐藏起来:没有用于Wi-Fi连接的电线杆。

 

由于该结构是沿着现有高楼之间的狭窄街道建造的,在整个项目中都需要仔细规划和操控材料的运送。

 

COVID-19也形成了一些局限因素,限制了允许进入工作现场的人数,并且阻止了定期开展的进度检查。该项目必须进行远程管理,同时还必须按计划进行。

 

深入了解

FEA Consulting Engineers是一家位于内华达州的酒店工程公司,它与VoltServer(Digital Electricity™的创造者)合作,以实现业主的梦想。该工程公司建议由Belden提供布线和连接解决方案。

 

“我们很激动,”VoltServer销售总监Ken Hydzik说。“我们在使用Belden解决方案方面取得了巨大成功。他们拥有针对数字电力使用而优化的优质产品和电缆选项。Belden是第一家认识到数字电力优势的线缆制造商,我们感谢他们的创新和合作伙伴关系率先进入市场。

 

解决方案

Belden Digital Electric™ (DE)线缆用于支持主干配电基础设施;它们经过优化,可以安全地将DE扩展到尽可能长的距离。在许多情况下(包括拉斯维加斯Circa度假村和赌场),使用DE的网络可以由低压技术人员而不是电工安装(类似于PoE线缆),从而节省时间和费用。

 

除了DE线缆外,Belden还提供6类、AV、CCTV/安全和门禁控制线缆,以及铜缆连接、机架和机柜。

 

DKNQ Inc.的创始人兼业主代表Keith Nichols将该项目提前两个月完工的部分原因归功于Belden的REVConnect®系统。

 

他解释说:“我们节省了很多时间,因为我们可以把线缆拉进去,而不必在木块上打孔。”

 

第一次端接后,可以对连接进行测试以确保性能。然后,可以将线缆推回墙内或天花板内,以便装修承包商可以通过。他们完成工作后,可以安装插孔或插头和面板。REVConnect独有的芯线和接线盒安装人员完成终端95%的安装,而不需要知道是否使用插孔、插头或耦合器。

 

Nichols说:“我们把所有的连接都放在天花板上,然后用干墙板把它隔开。由于在我们安装干墙之前就已经端接和测试,因此节省了大量时间。我们不需要让任何人坐升降机来测试和端接高空中的一切设施。节省了大量的劳动力。”

 

他说,REVConnect也是COVID-19疫情期间的救星,允许安装人员在某个地点完成工作,然后腾出现场,以便油漆工和其他承包商完成工作。各行各业都不需要交叉作业或并肩工作。

 

该连接系统还允许学徒和新的安装人员只需接受15分钟的培训即可完成关键任务的工作,没有任何问题,也不需要任何人检查他们的工作。

 

Nichols解释说:“REVConnect不允许出现错误。在传统的端接方式下,新员工不知道该用哪种方式端接,或者他们会把线弄乱。如果没有擅长压接、端接和打孔的员工,工作就会出现混乱。REVConnect使我们能够迅速投入使用。传统的端接方法做不到这一点。”

 

位于拉斯维加斯的Belden认证安装商Communication Electronic Systems (CES)完成了所有安装工作。由于该公司经过认证,其团队成员均根据最新、最相关的行业技术和标准进行培训。CES还能够为客户提供25年的Belden解决方案产品保修和终身应用保证。

 

结果

拉斯维加斯Circa度假村和赌场于2020年10月开业,比计划提前了近两个月,当时正值疫情期间。Nichols说,只有像Belden这样的合作伙伴才能做到这一点。

 

Hydzik表示同意:“在设计过程的早期与FEA和Belden合作,对于在疫情期间成功建造至关重要。拥有准备好改变这个垂直市场中配电模式的负责人、顾问和制造商已经成为游戏规则的改变者。我们已经看到人们对考虑这种拉斯维加斯大道上相同的数字电力模式有很大的兴趣。”

 

除了降低水电费用外,由于使用VoltServer的DE和Belden的DE线缆代替专用的交流电源,Nichols估计可以节省200万至300万美元的建筑成本。

 

拉斯维加斯Circa度假村和赌场现在在拉斯维加斯大道上脱颖而出,原因很多:它不仅为弗里蒙特街带来了新的景点,而且也是市中心最智能的建筑,利用了先进的建筑自动化、数字室内控制、LED照明和电力分配等尖端技术,所有这些均使用DE并由Belden线缆和连接支持。