纽约贝尔蒙特公园瑞银体育馆 (UBS Arena)
这是案例研究的摘录。在此阅读完整的案例研究。
客户
瑞银体育馆为音乐和冰球而建造。该场馆每年举办约150场活动,每个座位都有清晰的视野和一流的音响效果。这座耗资11亿美元、拥有18,000万个座位的场馆于2021年11月首次对外开放,取代关闭的拿索退伍军人纪念体育馆 (Nassau Veterans Memorial Coliseum),成为国家冰球联盟纽约岛人队的新主场。瑞银体育馆拥有高端VIP套房和俱乐部、户外露台、8个冰景酒吧和一个高分辨率计分板,其目标是成为全国最负盛名和最具吸引力的娱乐场所之一。该场馆也是纽约首个获得LEED v4建筑设计+施工认证的场馆,并以2024年为目标日期,实现碳中和运营。
挑战
700,000平方英尺的瑞银体育馆采取球迷至上的技术方法,需要布线和连接解决方案,以支持复杂的音响系统、5G网络、分布式天线系统(DAS)、纽约最大的记分牌和两层高分辨率的LED灯带板。
公共健康和安全也至关重要,因此场馆的网络基础设施也需要支持这些类型的互联技术,从自动通风系统到即拿即走的移动订购和非接触式购买。
无线网络需要在场馆完全无现金环境中支持数万台设备的无缝连接。此外,智能厕所技术需要连接到网络,以跟踪和报告库存水平和清洁需求。
深入了解
瑞银体育馆是与Oak View Group、纽约岛人队和Jeff Wilpon合作开发的;由于气候承诺体育馆 (Climate Pledge Arena) 的成功完成,Belden与Oak View Group建立了稳固的关系。Belden的端到端布线和连接解决方案被用于该公司在全国的许多项目中。
解决方案
为打造安全和精彩的体验,瑞银体育馆的球迷至上技术依赖于Belden线缆和连接解决方案。
Digital Electricity™线缆用于支持DAS,该DAS将基站收发器前端设备连接到放置在场馆周围的RF/远程无线电装置。DAS对来自无线运营商的5G信号进行调节、过滤和组合,以改善室内无线覆盖,确保信号到达室内的人员和设备。
该场馆的5G网络增强了球迷的体验,允许他们连接到瑞银体育馆应用程序来做任何事情,从获取数字门票和订购食物到参与球队琐事和其他游戏活动。
FiberExpress光纤和REVConnect® 10GXW 6A类布线也用于为可靠的Wi-Fi和移动覆盖提供基础设施。
REVConnect 10GXW具有出色的抗噪性和可靠性,专门支持高达10 Gb/s的多千兆位室内无线应用,以及智能楼宇和MPTL设备连接。
REVConnect 6A类插头是市场上唯一可现场安装的6A类插头,被用以实现快速、简便和可靠的端接。这些插头将每个照明设备、显示器和记分牌连接到网络上,用于远程监控、管理和控制。
当疫情袭击美国时,瑞银体育馆的工作在2020年3月底停止。两个月后,项目再次恢复,时间表或日程安排没有变化。Belden的REVConnect连接解决方案提供的快速、可靠的端接过程节省了宝贵的安装时间,同时减少了返工并保持了工作现场的社交距离。
该系统还允许学徒和新安装人员在仅经过15分钟培训后即可完成关键任务的工作,没有任何问题,也不需要任何人检查他们的工作。REVConnect对任何和所有部件只使用一种端接方法:耦合器、交叉连接线、插座、插头等。
端接后,可以对连接进行测试,以确保性能正常。线缆可以从端接位置被推回墙壁或天花板,以便装修承包商能够完成他们的工作。之后,可以安装插孔或插头和面板。这一过程允许低压安装人员加速工作到某一点,然后撤离现场,以便其他承包商可以工作,防止各行业交叉作业,创造一个更安全的环境。
与一个合作伙伴合作提供完整的基础设施解决方案(包括6,700多根线缆),有助于保持项目的正常运行并简化安装流程。Belden还帮助项目团队快速完成所需的现场认证,确保所有安装人员都接受了有关光纤和铜缆安装最佳实践的适当培训,以减少返工并加快部署。
凭借Belden优秀的分销合作伙伴,为安装人员完成了数以千计的数据、IT、AV和安全线缆的切割,以使安装更快、更容易。
结果
尽管疫情造成了两个月的停滞,瑞银体育馆仍然能够按计划在2021年11月举办了其首场比赛:纽约岛人队对阵卡尔加里火焰队。
非接触式支付减少了交易和等待时间,最先进的HVAC系统控制温度和通风以改善空气质量,沉浸式声音和视频提供了无与伦比的球迷体验,所有这些均由Belden布线和连接基础设施提供支持。
瑞银体育馆将精品酒店服务与现场娱乐表演相结合。因此,它有望成为美国最负盛名、最具吸引力的音乐会、比赛和其他体验场所之一。