APC对比UPC:有哪些不同之处?
编者注:本博客最初发表于2014年8月14日。自发布以来,我们收到了很多积极的反馈意见,包括关于光纤连接器损耗的问题。所以我们在2019年8月对其进行了更新,以增加这一信息!请继续阅读,了解有关连接器损耗的详细信息。
您有没有想过超物理接触(UPC)与斜面物理接触(APC)单模光纤连接器之间的区别以及应该使用哪一种?和往常一样,答案是:视情况而定。
下面我们将详细进行分析。
八度的差异
APC与UPC连接器的主要区别在于光纤的端面。APC连接器光纤端面的抛光角度为八度,而UPC连接器在抛光时没有角度。不过,UPC连接器的端面并不完全是平的,而是稍微带有一点弧度,目的是使纤芯更好地对齐。另一个更明显的区别是颜色。UPC连接器为蓝色,而APC连接器为绿色。

就性能而言,这种差异意味着什么?在UPC连接器中,任何反射光都直接反射回光源。APC连接器的斜角端面使反射光以一定角度反射到包层,而不是直接反射到光源。这就导致了回波损耗的一些差异,回波损耗是反射光的量度,用负的dB值来表示(值越大越好)。行业标准建议UPC连接器的回波损耗应为-50 dB或更大,而APC连接器的回波损耗应为-60 dB或更大。
记住,回波损耗不同于插入损耗,后者是指通过连接器或线缆长度损失的光功率。我们使用插入损耗来确定损耗预算。由于UPC连接器的空气间隙比APC连接器更小,因此通常更容易实现低插入损耗。不过,如今制造技术已经大大改进,可以使APC连接器达到更精确的角度,并使其插入损耗更接近于UPC连接器。
事实上,在Belden的FiberExpress连接器中,UPC和ACP单模连接器的插入损耗是一样的。就插入损耗而言,我们的FiberExpress熔接光纤连接器优于标准要求。
FiberExpress熔接光纤连接器:插入损耗
光纤类型 | 最大插入损耗 | 最小回波损耗 | 连接器颜色 | |
OS2 APC | 9微米单模 | 0.3 dB | -65 dB | 绿色 |
OS2 UPC | 9微米单模 | 0.3 dB | -55 dB | 蓝色 |
FiberExpress Brilliance通用连接器
光纤类型 | 最大插入损耗 | 最小回波损耗 | 连接器颜色 | |
OS2 APC | 9微米单模 | 0.5 dB | -60 dB | 绿色 |
OS2 UPC | 9微米单模 | 0.5 dB | -50 dB | 蓝色 |
应用考虑因素
某些应用比其他应用对回波损耗更为敏感,因此需要使用APC连接器。例如,在用于射频视频信号等的较高光波长范围(超过1500纳米),反射光会对信号产生不利影响。这就是为什么我们看到大多数线缆公司及其他FTTX供应商会在外线设备应用中使用APC连接器。
APC连接器也常用于无源光纤应用(包括GPON和无源光纤局域网),因为这类系统中很多也要使用RF信号来传输视频。未来的高速无源光纤网络及其他通过单模光纤使用更高波长的WDM应用也可能需要能够减少回波损耗的APC连接器。
需要注意的一点是,APC和UPC连接器不能也不应该进行对插。由于纤芯无法接触,对插不仅会导致性能低下,而且还会损坏两个连接器。您最不希望发生的是造成发射器永久性损坏,尤其是成本较高的单模设备。
还有一点也很重要:线缆损耗通常是影响系统衰减的最小因素。最大的损耗来自于连接器。更高性能的连接器能够更显著、更可测且更持久地减轻损耗。
对光纤连接器的损耗问题还有疑问吗?请给我们留言,我们会为您解答!