工业自动化
工业物联网(IIoT)详解以及收集数据的价值
01.27.2022
行业流行语可能很棘手。虽然它们经常被用于谈论趋势和创新,但这些术语在不断变化,并且对不同的人可能意义不同。
物联网(IoT)是一个例子。这个通用术语被用于许多行业,以描述日益增长的智能设备部署趋势——设备中嵌入传感器、软件和其他技术,使其能够通过互联网与其他设备和系统连接并交换数据。
根据IoT Analytics预测,到2025年,全球将有超过270亿台IoT设备联网。由于这些设备将连接到网络,就导致了对更低的延迟、更多的带宽和更高的安全性的需求,另外还需要能够支持这些需求的网络基础设施(再加上不断增长的数据处理需求)。
由于互联设备在工业部门和应用中也在不断涌现,因此工业物联网(IIoT)一词也被广泛采用。在我们看来,该术语描述了一个环境,其中智能设备(在这种情况下,一个例子可以是处理工业自动化工作负载的硬件,如传感器、HMI、远程I/O等)连接到一个网络,从而可以为决策目的分享有价值的数据。
为什么IIoT数据很重要?
一套IIoT安装设施中可以交换无数种数据,从环境数据(温度、湿度等)和运行数据(速度、流量等)到网络数据(包数据、SNMP等),均有涉及。
很多这样的数据对收集它的组织来说是有用的。如何判断数据是否有用?它应该符合以下标准:
- 有价值:所测量的是值得了解/改进的内容
- 可访问:可供决策人员或流程使用
- 可移植:可以在不同的系统之间无缝传输
- 背景化:为决策人员或流程所理解
- 安全:仅供经过授权的系统使用
为了让数据有用,它还必须提供有价值的洞察,并能转化为行动。例如:
随着您的组织变得更加以数据为中心,您必须部署适当的基础设施,以利用IIoT系统提供的有用数据宝库。
应该如何收集数据?
这些数据由于富有价值,因此经常被称为企业内部的“黄金”。
考虑一下黄金是如何获得的。在它成为有价值的商品之前,要经过一个独特的过程:
- 勘探
- 建立基础设施
- 挖掘
- 运输
- 精炼
在这个错综复杂的过程的每一步,都会部署一些工具(如挖掘工具),从受该过程影响的资产(土地)中收集价值。
就像金矿挖掘一样,IIoT数据挖掘的过程很复杂,但它遵循类似的原理。为了让IIoT数据对您的组织有价值,必须部署合适的工具来收集和处理数据,以便从受影响的资产中获得有用的洞察。
在工业环境中实现这一目标的工具是工业边缘解决方案。

请在这里查看IIoT数据挖掘过程。
工业边缘计算是工业边缘解决方案的一个子集,正在成为实现上述IIoT数据挖掘过程的第2步至第4步中的重要工具。(这将在我们的下一篇博客中进行更详细的讨论。)
Belden可以帮助解决您的旅程中的每一个方面的问题
无论您在数字转型的旅程中处于什么位置,是刚刚开始考虑还是已经在进行基础设施投资以支持互联设备的推广,Belden都将是您值得信任的顾问。
我们的解决方案帮助您创建工业基础设施,以支持您的工业边缘和IIoT目标。我们不仅能帮助您传输和保护数据,而且帮助您从中提取价值。
凭借我们在2022年取得的进展,我们将推出一系列强大的工业边缘网关和编排能力,为您的工业运营提供安全、灵活和可扩展的边缘计算功能。订阅我们的博客,以随时了解最新信息。
Belden's Technical Edge Product Manager, Matt Wopata, helped me write this blog, and he is a tremendous resource who can address any of your IIoT questions. If you want to know more about this topic, email me (Jeremy.Friedmar@belden.com) or Matt (Matthew.Wopata@belden.com).