智能楼宇

帮助Circa度假村和赌场改变配电模式

Belden
跳出舒适圈、尝试之前从未有人涉足的新鲜事物是需要勇气的。

 

六年多以前的Derek Stevens和Greg Stevens(人称底特律“D兄弟”)就是如此的敢想敢做。当时他们正开始讨论兴建一座卓尔不群的新设施,名为拉斯维加斯Circa度假村和赌场

 

这座城市充斥着各种赌场以及其他世界级的娱乐场所,但是D兄弟希望打造不同于任何其他拉斯维加斯赌场或度假村的体验。从登记入住到结账退房,他们希望这里的一切都能够吸引游客上场游玩。

 

这座赌场于2020年10月开门营业时(该设施的512间酒店客房在数月后对外开放),Circa度假村和赌场成为拉斯维加斯市中心40多年来首家从头开始兴建的酒店-度假村。

 

它为客人带来了众多奢华的便利设施:

 

  • 严格限制未成年人进入的环境
  • 名为Stadium Swim的水上剧场,拥有一块40英尺*143英尺的高分辨率屏幕,并在由上至下次第排开的三层空间里配备了六个游泳池、池滨酒吧、池边小屋、沙发床和躺椅
  • 密西西比河以西世界最长酒吧
  • 世界上最大的体育博彩场地
  • 专为拼车出行而设计的交通枢纽
    Circa酒店酒吧案例研究 
     

然而,这两位老板并不希望仅仅在便利设施方面出类拔萃——他们希望把自己的巧思运用在该设施的每一个方面。

 

 

例如:由于一览无遗的开阔视野对于此项目的很多部分都至关重要(包括Stadium Swim),因此所有基础设施都必须隐藏起来,从而也摈弃了通过电线杆来提供Wi-Fi连接的做法。此外,他们没有采用专用交流电源,而是希望将Digital Electricity™(DE)用作骨干配电基础设施。这将会减少能源消耗,并打造出一座智能楼宇,其中所有系统(从照明和开关,到室内气候控制和无线接入点)都能够远程控制和管理。

 

由VoltServer打造的DE是一种具有突破性的新型配电方式。Derek Stevens和Greg Stevens成为了将此技术用作配电骨干的先行者。这种方法的实施需要愿意跳出固有的思维模式的合作伙伴,他们必须熟悉Digital Electricity,并且善于使用这项技术的布线和连接。

 

这个合作伙伴正是Belden。我们的Digital Electricity™线缆为该设施的骨干配电基础设施提供支持,安全地将DE延伸至可能的最长距离。在很多情况下——包括在拉斯维加斯Circa度假村和赌场这个项目中——使用DE的网络可以由低压技术员安装,而不需要电工(与PoE线缆的情况类似),从而节省时间和成本。

 

在所有创新技术一一落实的过程中,拉斯维加斯Circa度假村和赌场还面临着不能延误的紧凑工期。为了节省安装和端接的时间,安装商求助于Belden的REVConnect®连接系统。此系统采用独特的端接芯和保护帽,从而使安装商无需知道某个场合应该使用插孔、插头还是耦合器就能够完成95%的端接任务。这也使学徒和安装新手能够在短短几分钟的培训后完成关键任务作业——而不会出现安装问题,也无需由他人来对工作成果进行检查。

 

在项目即将结束前,COVID-19疫情暴发了。在这个意外出现的障碍面前,REVConnect成为了意想不到的救星。线缆安装商得以一定程度地完成工作,然后从现场撤离,以便油漆工和其他承包商进场。各工种不会碰面,也无需并肩工作。

 

因此,2020年10月,拉斯维加斯Circa度假村和赌场比原定计划提前近两个月开张了,彼时正是疫情期间。在这个城市急需新工作机会的时刻,两位老板提早给拉斯维加斯带来了1,500份新工作,这也令他们倍感自豪。

 

“业主、顾问和制造商愿意对这个垂直市场中的配电模式做出改变,这正是项目取得成功的关键,”VoltServer销售总监Ken Hydzik表示。“拉斯维加斯大道上已有多位业主表示对Digital Electricity模式感兴趣,打算采用相同的模式。”

 

除了电费更低外,使用Digital Electricity和Belden的DE线缆(而不是专用的交流电源)还使建造成本节省了200万至300万美元。

 

如需了解有关此项目的更多信息,并观赏美轮美奂的场馆照片,请阅读拉斯维加斯Circa度假村和赌场案例研究