Belden在2022年第4季度推出专注于网络安全、加固与简化部署的解决方案

新发布的产品包括边缘编排平台Belden Horizon™和Hirschmann GDME重型阀门连接器


密苏里州圣路易斯 - 2022年11月16日
- 全球领先的网络基础设施解决方案供应商Belden在2022年第4季度宣布推出六款新产品,为实现简单安全的数据传输、连接和管理创造可能。

 

数据编排和管理

 

Belden Horizon™最初是作为6月Belden投资者日活动的一部分首次展出的。它是一个托管软件平台,可简化对远程设备的安全访问,支持OT设备和应用的安全和简单的部署、连接和管理。该平台支持边缘编排、安全远程访问技术,以及通过持久数据网络实现的始终在线、与运营商无关的连接,允许远程自动化设备相互连接。

 

Hirschmann GREYHOUND 105/106交换机硬件版本包含MACsec技术的加入。该技术通过第2层加密和身份验证增强网络安全性,并支持带单播路由(L3A-UR)功能的HiOS第3层高级软件。

 

数据采集与传输

                                                                                       

Belden干芯I/O和OSP类线缆可将室内6类和6A类网络扩展到室外,通过干净、无凝胶的设计简化部署,并提供卓越的电气性能。

Hirschmann GDME重型阀门连接器专为在最恶劣的环境中工作而设计和制造,符合UL严格的阻燃和耐振工业标准,以及DNV的船舶应用性能标准。

Lumberg Automation M8 D码数据连接器旨在满足对小型化组件日益增长的需求,这些组件支持工业物联网中的网络物理集成。数据连接器结构紧凑,易于安装,并且坚固耐用,适合恶劣环境。

 

Lumberg Automation M12功率分配器提供了一种经济实惠的方式,通过M12圆形电源连接分配电力。这些功率分配器是M12电源系列的一部分,可承受恶劣的条件和苛刻的应用,工作温度高达125摄氏度。

 

如需了解有关这些解决方案及其支持的技术和应用类型的更多信息,请访问https://www.belden.com/new-products

 

关于Belden Belden Inc.提供能够使数字之旅变得更简单、更智能、更安全的基础设施。我们正在通过以性能为导向的产品组合、具有前瞻性的专业知识和专门构建的解决方案将业务拓展到连接方案之外,从制造迈向创造。我们拥有120多年的精耕质量和可靠性的传统,为我们继往开来奠定了坚实的基础。我们的总部位于圣路易斯,在北美洲、欧洲、亚洲和非洲设有制造设施。

 

如需了解更多信息,请访问我们的网站www.belden.com;也可在FacebookLinkedInTwitter上关注我们。

 

了解更多信息,请联系:

 

Lisa Williams

市场通讯经理

(317) 815-2402

[受保护的电子邮件]

 

Scott Todd

市场通讯经理

(317) 316-6473

[受保护的电子邮件] 

 

Belden、Belden标志、Belden Horizon、Hirschmann和Lumberg Automation均为Belden Inc.或其附属公司在美国和其他司法管辖区的商标或注册商标。Belden和其他各方也可能拥有本文中使用的其他术语的商标权。