数据中心
在光纤密集型设置中管理端接的最佳方法:DCX系统
04.20.2023
在过去的几个月里,我们讨论了Belden的初始交叉连接系统如何为我们继续致力于设计交叉连接选项奠定了基础,从而随着线缆信号频率的增长满足网络与数据中心的需求。
在之前的博客中,我们已经探讨了FiberExpress超高密度系统(UHD)。该系统可提供重要的端口接入和保护,同时支持超高密度连接,以及FiberExpress(FX) ECX Enterprise Closet X(ECX),这是一个专为局域网环境而设计的交叉连接系统。
作为我们最新的交叉连接创新,DCX系统可处理大量的光纤连接,并支持增加的光纤密度,同时确保简易的操作与维护。
为什么采用更多的光纤?
技术正在改变数据中心、广播环境和娱乐场所的格局。最值得注意的是,这些变化包括了以下趋势:
- 5G将增进数据容量和通量,同时会让员工和客户体验到更快的速度、更好的性能和更可靠的移动服务
- 物联网(IoT)将设备和系统连接到网络,以提高运营效率、降低成本并实现远程监测与控制
- 广播行业从SDI向IP的迁移,在高效传输视频的同时,支持更多的视频源、摄像机类型和摄像机角度
- 转向4K(UHD)内容,通过提供四倍的像素数量来提供更好的细节、质感、清晰度和分辨率
- 从40G到100G和400G以太网的转变,以使以太网网络能够支持虚拟现实和上述多种应用
采用光纤是维持这些技术所需的速度与带宽的唯一途径。由于其潜在的无限带宽、内置的安全性、抗EMI/RFI噪声干扰和处理巨大流量的能力,它在新型应用中得到更频繁的部署。
了解DCX系统
由于对光纤的需求达到了前所未有的水平,因此Belden专门为依赖大量光纤的环境设计了DCX系统。这是一项高密度、端到端光纤基础设施解决方案,适用于创新的光纤密集型环境。
一个项目的光纤端接数量已经从数十个发展到数百个、数千个甚至更多。Belden最近参与了一个数据中心项目,其光纤股数达到了数百万。随着更多的光缆得到部署,更多的光纤连接将随之而来。而随着连接数量的增加,有效的光纤管理对于确保正常运行时间和有效维护至关重要。否则,汇接机房会很快变得不堪重负(并且也会变得非常混乱)。
为了在光纤密集型环境中确保正常运行时间和高效运行,安装人员、操作人员和技术人员需要一种可在不增加工作难度的情况下有效管理不断增长的光纤连接数量的方法。他们需要能够高效地管理连接,访问所有端口,维护井然有序的线缆并轻松查看互连状况。
FX DCX系统不仅支持在光纤密集型环境中快速、轻松地进行端接操作和管理,而且还支持光纤连接的未来可扩展性(未来能够始终支持甚至更多的光纤连接数量)。
DCX系统在支持快速、简单的操作与维护的同时,还具备了多项创新优势:
- 通过在狭小空间内管理极高的光纤端接密度(每个机柜内3,480或4,608*个端接),可在不占用大量宝贵空间的情况下实现光纤管理最大化
- 线缆不受过度弯曲和衰减的影响;控制进出线缆的弯曲半径,从而保持最大的信号完整性
- 易于通过抽拉式线缆槽和连接器周围的空隙接触跳线,因此可以快速高效地进行维修、履行日常维护和重新配置网络
- 可在不改变基础设施的情况下保证系统的未来发展;支持从任何8或12个光纤预端接适配器框架以及Base-16或Base-24预端接适配器框架组合的迁移
- 根据在性能、环境和成本方面的需求,可以使用多种端接方法来支持不同类型的连接器
*不在美国市场出售
作为端到端光纤基础设施解决方案,DCX系统由以下组件构成:
- 节省空间、可完全配置的前入式机柜,作为大规模光纤交叉连接或高密度光纤互连的主要基础
- 外壳采用从左到右和从右到左的线缆流配置,搭配前入式设计和可以混合用于同一线缆槽上的模块化接线盒(Base-8、Base-12、Base-16或Base-24),以实现简易且经济高效的迁移
- 旨在优化系统密度,减少网络停机时间,并提供简便的极性管理的适配器框架和可翻转接线盒
进一步了解DCX系统。
相关链接: