机架内或机架外设计:哪种最适合您的数据中心?
为了更深入对此进行讨论,Belden最近主持了一个LinkedIn Live活动,参加者包括数据中心销售总监Chrissy Olsen、技术解决方案架构师Henry Franc、StrategITcom首席技术官Carrie Goetz、Black Box Network Services项目经理Chris Hillyer和我本人。
作为本次对话的一部分,我们就机架内连接与机架外连接进行了反复讨论:哪个最好,您如何选择?
与我们关于排中与排尾布局的讨论类似,由于多种原因意见各不相同,但我们都同意这一点:最有效的方法取决于您的应用以及您的环境中发生的情况。
一些数据中心经理可能更喜欢机架内连接,因为它为机架内的服务器保留了铜缆。其他人可能更喜欢机架外的解决方案,因为它们可以腾出宝贵的机架空间。
如果您想了解有关该主题以及围绕数据中心布局的其他讨论的更多信息,请在此处观看我们的30分钟讨论。
从我们的谈话中,我们还总结了在决定机架内连接和机架外连接时的三个重要考虑因素。
1. 您正在使用哪种类型的数据中心空间?
数据中心位置和环境在机架内或机架外连接解决方案是否合适方面发挥着重要作用。
例如,在主机托管或边缘数据中心,您可能会被限制在一定数量的空间中,无论是平方英尺数还是机架空间量,而不能选择增长。(扩展可能超出预算或由于占地面积而无法实现。)如果存在这些限制,则它们可以决定机架内或机架外连接是否最高效和有效。
2. 您有多少机架空间?
您的数据中心内有多少机架空间?正如我们刚刚在以上讨论的那样,某些类型的数据中心(例如边缘、托管或集装箱)可能无法提供在机架内部署连接的机会。
例如,在托管、边缘和超大规模环境中,可以通过在机架中部署无源光纤面板来建立配电机架。然而,最终,这个决定可能会反过来造成困扰。在被动式机架安装并完全连接后,如果您需要额外的计算和存储空间,则很难移动它并回收这些机架单元。

退役和移动机架可能会花费大量资金并消耗大量时间,特别是如果必须避免由于更改而导致的停机(例如在正常运行时间至关重要的医疗保健环境中)。在这些数据中心,机架外解决方案消除了回收机架单元空间的挑战并有助于降低成本(因为您不必为额外的机架单元付费)。
3. 您的数据中心站点是否安全?
谁有权访问您的数据中心?想想员工、第三方供应商、客户(在托管环境中)、维护人员、消防检查员等。访问的人是否很多?访问策略有多严格?
Deploying connectivity outside the rack could create security concerns in some environments (colocation, for example)—even in an enterprise data center if security isn’t strong. When many parties are moving through the data center, then they have the opportunity to touch or disturb connectivity (either on purpose or on accident).
HIPAA、PCI和SSAE等安全标准也是需要考虑的因素。由于机架内设计保护连接点,因此它可能是合规性目的的更好选择。
最终,在决定机架内连接还是机架外连接时,一些应用会要求在机架内部自行处理连接,而其他应用则需要机架外解决方案(机架上方连接,机架下方连接或机架内的零U安装)。
如果您想要在数据中心项目的这两者之间做出选择,Belden的内部专家可以帮助您做出最佳选择。我们已经了解一切,可以利用这些经验来帮助您从各个角度考虑决策。
想听听我和我的同事关于数据中心光纤主题的更多见解吗?请在此处收听整个LinkedIn Live讨论。如果您有任何疑问,请给我留言。我将很乐意回答。