智能楼宇

什么是真正的6A类线缆距离限制(为什么这很重要)?

Ron Tellas

如果投资于6A类线缆,表明您决定长期支持所在组织及其技术基础设施。有了这种类型的布线系统,您可以支持下一代无线、4对以太网供电(PoE)、HDBaseT和数字建筑,以及其他刚刚出现的技术。


由于存在这些带宽密集型应用,许多标准已经推荐6A类线缆用于新安装。而且,因为6A类线缆可以支持整个信道的完整100米距离,您认为所有6A类线缆都可以做到这一点。对吗?没那么快!根据线缆的设计和部署方式,存在6A类线缆距离限制。

 

数据传输的路径越长,信号衰减就越容易受到影响。某些因素会对沿着线缆的数据传输产生负面影响,从而影响6A类线缆距离限制。

 

6A类线缆距离限制:外径(OD)

小直径类别6A类线缆可能无法支持完整的100米距离。过去,6A类线缆的直径通常较大,因为它们的工作频率高达500 MHz(是6类的两倍),并且需要更厚/更多的材料,例如护套或更大的样条,以充分控制这些级别的噪声和串扰。

 

今天的许多6A类线缆仍然比其他选项更大更重,但可以使用直径更小更新的6A类线缆。尽管它们使安装更快更容易,但如果设计不正确,这些小直径线缆可能会影响6A类线缆距离限制。

 

6A类线缆距离限制:热/电

线缆温升会影响线缆的电气特性。例如,线缆的插入损耗(线缆末端接收到的信号功率与插入信号功率的比率)会随着线缆温度的升高而增加。线缆衰减(信号强度的降低)也会受到温度的显著影响。

 

有几个因素会导致线缆内部的热量积聚:

  • 紧密包装的线缆盘阻碍了足够的空气流通或散热机会
  • 使用PoE技术(尤其是当线缆内部的电流水平很高时 - 随着电流水平的增加,热量水平也会增加)
  • 在更高温度环境下使用上述设备

当这些情况发生时,它们会对6A类线缆距离限制产生负面影响。

 

远距离线缆

当这些因素影响距离时,通常必须降低线缆的长度以保持性能水平。基本原则是:只有当线缆的设计和制造能够满足完整的100米范围时,它才能保持性能水平。

 

如果投资于可以在整个信道保持性能的6A类线缆,需要注意以下几点:

  • 热障设计可将热量分布在线缆周围,消除热点并将温升保持在可接受的范围内
  • 具有UL有限功率(LP)认证的线缆,确保线缆在特定条件下不会超过护套温度额定值
  • 能够在更高温度下保持承诺的性能水平
  • 小直径可减少重量和直径,同时仍能承受热量

6A类线缆可以在整个100米信道上成功传输数据,不仅提供额外的性能余量,还支持更广泛的数据中心和网络配置。

 

Belden 10GXS线缆是唯一一种经证明可以达到最远100米距离的6类线缆,同时保持承诺的性能水平,即使在更高的热量水平下也是如此。它还具有更小的直径,并利用EquiBlock™屏障技术实现均匀的热流耗散。

 

如需详细了解如何设计可以达到100米距离而不降低性能的布线系统,请联系我们或在此处了解更多信息。