智能楼宇
给Pinto加一个扰流板:在智能楼宇中使用7类线缆值得吗?
03.31.2022
随着建筑越来越智能化,并且越来越依赖诸如楼宇自动化和高性能AV系统等技术,行业中有一种声音认为使用7类线缆是防止出现连接问题的最佳途径。
7类线缆真的值得投资吗?在什么情况下需要在智能楼宇中使用7类或7A类线缆来替代6A类线缆?让我们仔细分析一下。
是否有任何应用需要用到7类或7A类线缆的性能?
尽管6A类线缆支持IEEE 10GBASE-T应用,8类线缆支持25GBASE-T和40GBASE-T应用,然而7或7A类线缆却没有真正对应的IEEE应用。7类线缆的600 MHz性能以及7A类线缆的1000 MHz性能不足以支持40GBASE-T应用,因此7类和7A类线缆支持的最大数据速率均为10 Gb/s——与6A类线缆相同。由于没有任何应用需要用到7类或7A类线缆的性能,电信行业协会(TIA)对这些线缆类型并不认可,也不给予批准。此外,没有任何以太网标准要求使用这类线缆;一些制造商希望将来会需要用到这类线缆,因而创建了这个线缆类别。
在法国和德国等国家/地区,屏蔽线缆因严格的EMC法规而成为标准,因此7类线缆的部署在这些国家/地区更为常见。此类线缆在2002年获得了ISO/IEC 11801标准的认可,并满足串扰和干扰方面的F级通道规格要求。ISO/IEC在2010年引入了FA级通道和7A类线缆。
连接器的重要作用
如上所述,目前不存在任何必须使用7类或7A类线缆的以太网应用,但是还有另一个因素需要加以考虑。为了将线缆连接至有源设备,有源设备制造商在设计产品时必须确保端口能够匹配合适的连接器类型。由于7类和7A类线缆既没有得到认可,也不是必需的,如今的以太网设备和装置(从路由器和交换机到监控摄像头和接入点)都不具备能够匹配7类连接器的端口。事实上,有源设备依靠RJ45以太网连接接口,并支持RJ45连接器。(顺带一提:使7类和7A类线缆能够达到更高速度的频率也不是以太网设备所必需的。)
尽管7类连接器可用于端接7类线缆,但它们使用的是非RJ连接接口。这些连接器不能被用于连接如今任何的以太网设备或装置,这使得7类线缆失去了存在的必要性——原因如下。
如要将7类或7A类线缆连接至以太网设备和装置,唯一的选择是在线缆上端接一个RJ45插孔。这解决了连接的问题,但需要着重指出的是,这会使整个系统的性能下降。端接了6类或6A类连接器的7类线缆不再是一个7类(F级)系统——而是6类或6A类系统(取决于所用的连接器)。6A类线缆可满足7类线缆能够支持的所有应用,因此部署7类或7A类线缆的理由很快便不复存在了。
您的系统性能总是默认以系统中部署的最低类别的线缆为准。例如,如果您使用了5e类线缆,并使用6类连接器将其端接,那么这就是一套5e系统。简而言之:这就好比是给一辆福特Pinto安装尾翼,希望使其变成一辆更好的车。使用这样的配件并不会改善这辆车的性能(而且也不会变得更好看!)
何时需要用到7类或7A类线缆?
让我们再问一次这个问题:您何时需要用到7类或7A类线缆?答案是:对于以太网应用而言,您可能永远都不需要用到。您没有必要使用并不会带来性能提升的超规格线缆,并为其支付更多的费用。如果您需要7类或7A类的性能,那么好消息是:6A类线缆的性能同样好——而且成本更低。如果有人告诉您说,7类或7A类线缆对于某个特定应用是绝对必需的,那么他们需要的可能是屏蔽系统,而6A类系统也可以提供这样的系统(还能让您避免花冤枉钱)。
如果您对于下一个项目应该使用6A类、7类、7A类还是8类线缆存在疑惑,我们可以随时解答您的问题。作为您值得信赖的顾问,Belden的目标是确保您从布线投资中获得最大的回报——而避免将资金过度花费在无法满足您的需求或期待的系统上。