互联社区对其ICT基础设施的需求

Henry Franc
如果您生活、工作和放松所需的一切内容只是散步、骑自行车或乘坐短途巴士,您的生活将如何改变?


互联社区作为一种将人们与场所、设施、机会和彼此联系起来以改善生活和地球的方式,正在获得越来越多的关注。同时,互联社区解决了人口众多的城市中存在的许多住房和交通挑战。

 

对汽车的依赖大大减少,这使得社区更加安全和可持续。许多相同的资源可以由多个企业或家庭共享,以充分利用其性能和成本。

 

想象一个紧密联系的社区,住宅生活空间、杂货店、医疗诊所、公园、零售商店、办公室和餐馆分布在一个标准的城市街区(约 250英尺乘900英尺)。您需要的一切都可以在离家门口仅几步之遥的地方找到,无论是去上班、送孩子上学还是想上瑜伽课。这就是互联社区所能提供的。

 

温哥华的Oakridge Centre是真正互联社区的生动范例。它要将一个重要的购物中心和周边地区改造成可持续、混合用途的互联社区,将迎来住宅、公园和游乐区、社区中心、老年中心、日托和图书馆等许多设施。

 

在这些互联社区的背后是传感器、智能技术、数据和先进的分析技术,它们共同作用于改善舒适性和安全性,同时降低水电费和减少电网的压力。

 

由于其独特性,互联社区并不总能从传统的网络设计中受益。需要特别考虑的原因有很多:

  • 它们一直在使用,没有停机时间
  • 它们优先考虑效率、监督和控制
  • 公用基础设施的使用由住宅和企业共享
  • 它们往往必须在现有建筑物周围运作,这些建筑物有局限性
  • 它们需要大型项目团队的支持  


  
通过Belden帮助创建的每个互联社区,我们从这些环境中学到了宝贵的经验教训,了解这些环境需要从其网络中得到什么。以下是我们的四项建议,以帮助互联社区将电信建立为真正的公用事业。

 

1. 创建单一基础设施

互联社区的ICT基础设施需要支持生活、工作和娱乐许多不同层次的连接,包括:

  • 用于设施管理和运营的语音、数据和Wi-Fi
  • 商业租户业务
  • 居住在该地区的居民  



与其为社区的每个部分都设计一个光纤主干网,不如创建单一基础设施,使传统上孤立的网络能够共享路径和空间、电信机房和主干网布线,以及类似的材料和方法。

 

2. 集中管理FTTx

集中部署分光器,而不是依靠传统的边缘分布,让运营商安装无源光网络,并在每层楼分布无源分光器。分离器可以安装在同一个位置,例如室外设备(OSP),以减少运营资源,提高运营灵活性。

 

如果需要适应新的系统或供应商,可以根据需要移动、增加或改变设备。

 

3. 减少管理点

在互联社区园中,每个建筑的地下室均设置管理点。园区设有主机房、初级机房、二级机房,每栋楼都设有一个主机房。

 

这可以大大减少共同管理点的数量,从而使移动、添加和更改更易于管理。

 

4. 支持运营商中立主机网络

部署分布式天线系统(DAS)基础设施,支持运营商中立的主机系统。这使互联社区能够同时管理多个运营商,并根据需要增加更多运营商,为居民和企业提供选择。

 

运营商中立的主机网络还可以提高覆盖范围、增加网络容量并提高连接质量。

 

了解有关互联社区的更多信息 

通过思考新的连接方式,互联社区可以更好地响应租户的需求,同时使电信与运营效率目标保持一致并减少对环境的影响。

 

下载我们的案例研究,详细了解互联社区、其运作方式及其对ICT基础设施构成的挑战。


  

相关链接

互联社区北美洲用例

Belden支持智能楼宇的9个原因