智能楼宇

为迎接下一波Wi-Fi浪潮准备无线网络

Cary Adams和Christie Ketchum
随着新的Wi-Fi标准成为主流,是否仍然适用原先的无线网络和接入点线缆设计、安装和测试指南?

 

无线网络中涉及大量电线。例如,每次安装接入点时,都必须将正确的线缆连接到接入点,以便无线网络能够提供最佳性能:更高的吞吐量和更少的干扰。

 

为了提供帮助,TIA TSB-162-B《无线接入点电信布线指南》文档提供了支持无线网络和接入点布线系统设计、安装和测试的建议。

 

该文件编写于2021年,但技术在不断变化。Wi-Fi标准不断演变,以便支持无线网络和设备响应实时流媒体和虚拟现实等需求。 Wi-Fi 6E是作为Wi-Fi 6(在TSB-162-B中定名)的延伸发布的,用于处理高速应用和支持低速设备的高密度网络。Wi-Fi联盟于2024年1月发布了Wi-Fi 7,Wi-Fi 8的相关工作也已经开始。

 

随着新的无线标准成为主流,原先的线缆设计、安装和测试指南是否仍然适用?

 

最近,我们的一位客户也想了解这个问题。在为一处酒店场馆进行无线网络设计时,他怀疑TSB-162-B能否适应未来,所以前来寻求指导。TSB-162-B目前建议为每个接入点至少放置两个线缆分支。他问道:“Wi-Fi 6E和Wi-Fi 7是否需要为每个接入点提供两次以上的线缆分接?”

 

这是一个很好的问题,也很难回答。我们是这样告诉他的……

 

标准只是建议

虽然标准包含要求(您“必须”做某事)和建议( 您应该“考虑”做某事),但务必要记住,这些都是自愿的。标准提供了您可以接受,也可以不接受的建议。

 

没有主管部门、检查员或官员进行调查以验证您是否遵循线缆设计和安装标准(然而,如果在合同文件中提及符合特定标准,则可能会有法律要求,但这是另一个博客的主题!)

 

TSB-162以及电信行业协会(TIA)发布的其他技术服务公告(TSB)是信息性的(它们使用“应该”而不是“必须”),并且不含任何强制要求

 

速度只是一个需要考虑的因素

为了回答有关接入点线缆分接的问题,我们首先来讨论无线问题。

 

我们的客户特别询问了Wi-Fi 6E和Wi-Fi 7的布线要求。目前,Wi-Fi 6E的最高链路速率约为10 Gb/s,而Wi-Fi 7承诺速度高达46 Gb/s。Wi-Fi 8的速度可能达到100 Gb/s。

 

但是,确定应将多少根线缆连接到无线接入点不应仅由速度决定。还有其他因素需要考虑,例如优先级、质量、信道、覆盖范围、容量、吞吐量、延迟和切换。室外场所(大型公园或体育场)可能关注覆盖范围,而医院优先考虑低延迟连接而不是高速度,以支持患者监控和远程医疗。在工业空间中,机器对机器的优先级是最关键的。

 

接入点的两种线缆选择

现在开始讨论线缆。

 

6A类线缆的最高速度为10 Gb/s。8类线缆则有可能提供25 Gb/s甚至40 Gb/s的速度,尽管有明显的长度限制(信道限制为30米)。它们还可以通过以太网供电(PoE)等技术供电。

 

多模和单模光纤可以在大于100米的距离内提供超过100 Gb/s的速度,这使光纤在速度和覆盖范围方面具有优势,可实现设计灵活性。

 

但光纤无法输送电力。有混合光纤,其中包含了直流导体或4类(或故障管理电力系统)电路,使线缆能够支持电力输送和接触。由于这些是针对特定应用的线缆,因此很难围绕它们制定标准。

 

(尽早)提前计划

由于我们客户的问题是关于酒店项目的,我们可以假设该设施在其整个生命周期中将经历多次转型。(酒店每11到14年进行一次全面翻修 。)

 

使无线网络设计具有适应性、敏捷性并能够适应未来的需求令人既向往又钦佩。这意味着要在您现在拥有的知识、您对未来的了解以及项目的限制(资源有限、期限很短、性能期望高、预算有限等)的支持下,做出您当时能做出的最佳决定。

 

由于6A类线缆的实际速度限制为10 Gb/s,因此可以肯定的是,未来行业将需要更高的速度,会远远超出铜缆通常为100米的信道能够实际提供的速度。

 

几年前开发TSB-162-B时,理论上可以使用额外的(第二)线缆分支来实现更大的带宽和更高的速度。相反,许多业主却使用第二分支来连接另一个接入点,从而扩大无线覆盖范围和容量。

 

尽管某些接入点具有多个RJ45或SFP端口,但第二端口通常用于供电,而非提速。

 

在大多数情况下,通过添加多个RJ45以实现Wi-Fi 7速度是不切实际的。如果可以依靠具有超越Wi-Fi 7和Wi-Fi 8潜力的单个光纤端口,那么谁又愿意插入四五个RJ45呢?多模和单模光纤可以达到100 Gb/s甚至更高。

 

底线

为了回答客户提出的问题:“Wi-Fi 6E和Wi-Fi 7是否需要为每个接入点提供两次以上的线缆分支?,我们建议与系统设计师合作,并根据特定项目的限制(预算、期限、需求等),作为一个团队做出最佳决策。

 

很遗憾,世上没有水晶球。所以要询问IT部门或业主是否计划在设施投入运营时(或此后不久)推出Wi-Fi 7。如果回答为是,那么光纤可能是一个考虑因素(但不要忘记功率要求)。如果回答为否,您可能需要考虑现在添加更多6A类线缆分支,并要明白以后可能会添加光纤。

 

我们正在开展一个无法在短短几年之内就能完成的酒店项目。在这种情况下,我们制定了一个“规则”加以遵守:遵循标准并使用6A类连接大多数终端设备。出于规划目的,我们还列出了该规则的例外情况(例如Wi-Fi和分布式天线系统),并提出了使用光纤进行分配和最大功耗为100W的建议。由于要在几年之后才会采购,我们建议制定的预算纳入混合线缆(光纤加直流导体),以及电信空间的增加,并将其作为现金津贴项加以保留,直到施工开始。

 

至于TSB-162-B,即将在下一版本中进行的修订版将很快更彻底地解决这些问题,但该文件仍将提供信息,就您应该如何“考虑”处理该问题提出建议,因为其中存在广泛的可能性。

 

如果您对无线网络或其他任何问题有疑问,请始终与我们联系。我们很乐意帮助您找到答案。

 

 

相关链接